Arrow Electronics Components Online

一个新的参考设计平台,支持向单对以太网技术的过渡

技术05 3月 2026
alt-image
查看所有文章

REF_SPE_T1S 是由 Arrow、Microchip、Bourns 和 Amphenol 共同合作开发的系统级参考平台。该平台旨在展示 Bourns® 集成 SPE 磁性的性能优势,使工程师能够评估信号完整性、电磁兼容行为和噪声免疫在实际应用中的表现。它实时演示了正确的隔离变压器和共模电感设计如何直接影响 SPE 网络的稳定性。 

SPE性能不仅由PHY定义,还取决于将其连接到电缆的磁性接口的质量。围绕Microchip的LAN8670 10BASE-T1S PHY和Amphenol完全符合IEC 63171-6标准的SPE连接器(MSPEJ2L0B01),该评估板展示了Bourns®集成隔离变压器和共模扼流圈(CMC)磁性组件(型号SM91081AL)在物理层中起到的关键作用。通过显著改善共模噪声抑制和特别是在低频下的电隔离,该板帮助在电噪声工业和建筑自动化环境中保持信号完整性和连接稳定性。

推进工业连接

随着各个行业从CAN或RS-485等遗留系统转变过来,包括传感器和执行器在内的“边缘”对可靠以太网连接的需求越来越高。通过采用集成变压器设计而不是传统的仅电容隔离方法,该评估板提供了改进的信号清晰度和连接性,尤其是通过优越的低频噪声衰减和增强的抗传导和辐射干扰能力。   这种方法为常见于工业环境的电噪声提供了必要的误差余量,并支持改善EMC和发射性能,帮助设计工程师更高效地满足监管合规要求。

评估与实施

无论是用于工厂自动化、暖通空调系统还是楼宇控制,这个USB供电平台都可以现场演示网络稳健性。工程师可以直接比较变压器隔离与电容隔离,观察共模噪声抑制行为,并评估EMC和辐射性能。   Arrow提供此工具作为新设计的参考原理图解决方案,这也允许设计人员在最终产品设计定稿之前,测量点对点和多点10BASE-T1S配置中的网络稳定性,验证网络稳定性和SPE信道性能。

主要特点

  • 显著改善共模噪声抑制
  • 优越的低频噪声衰减
  • 增强对传导和辐射干扰的抗性
  • 与仅电容隔离相比,提高了辐射裕度

评估能力

  • 比较基于变压器的隔离和电容隔离
  • 观察共模噪声抑制行为
  • 评估EMC和发射性能
  • 测量多点配置中的网络稳定性
  • 验证SPE通道性能

主要应用 

  •  工业自动化传感器和执行器
  • 建筑控制和暖通空调系统
  • 工厂边缘设备
  • 嵌入式控制器从CAN或RS‑485迁移
  • 支持以太网的现场仪器

 
功能                                            描述
以太网标准 IEEE 802.3cg — 10BASE‑T1S
磁性  解决方案 SM91081AL 集成扼流圈 / 变压器
隔离  方法 基于变压器的电隔离
网络  拓扑结构 多路连接或点对点连接
电源 USB 供电
接口
USB 转 SPE

PCB与原理图与样品

请填写表格以获取更多详情,我们会尽快与您联系。   提交此表格即表示您承认使用arrow.com需遵守 Arrow的使用条款 和 隐私政策。

文章标签

全球
Bourns
USB
以太网
连接性

相关内容