Arrow Electronics Components Online

为明天规划与NVIDIA Jetson一起

嵌入式系统27 3月 2026
显示了一个蓝色调电子电路板的特写视图,可以看到复杂的路径和组件。
查看所有文章

内存市场正在迅速变化,成本上升且供应受限。NVIDIA Jetson 集成经过验证的模块上的 DRAM,无需采购或验证外部内存。克服当前的供应挑战,同时不影响未来设计的灵活性。

Jetson 专为可扩展性和长寿命而设计,帮助您在降低重新设计风险的同时保持竞争力。从 Jetson Orin Nano™ 到 Jetson AGX Thor™,它为领先的开放生成性 AI 模型提供优化推理——包括 NVIDIA Nemotron™,Cosmos™,Isaac™ GR00T,以及 NVIDIA Jetson AI Lab 上不断增长的社区模型生态系统。   今天和明天,放心设计  

  •  通过集成的 DRAM 和持续到 2032 年的长期平台支持,简化采购并将重新设计风险降至最低。
  • 根据不断变化的应用和成本要求调整性能和内存。
  • 为涵盖语言、视觉和机器人领域的开放生成性 AI 模型提供优化推理,加速创新。
  • 通过稳定、可扩展的硬件、完整的软件栈和强大的 合作伙伴生态系统,加快上市时间。
开始使用 Jetson 进行规划   根据您的性能、功耗和内存需求,寻找合适的 Jetson 模块。

文章标签

嵌入式系统
机器人技术
NVIDIA
人工智能 (AI)