Arrow Electronics Components Online

满足汽车应用需求的多层片式陶瓷电容器与NTC热敏电阻

亚太地区 Arrow Times11 3月 2026
电动车电机的详细视图突出显示连接到金属引擎外壳的显眼橙色高压电缆。
查看所有文章

在汽车产业加速迈向电动化、智能化与高可靠度电子架构的趋势下,车用电子系统对无源器件的性能与稳定性提出了更严格的要求。无论是动力系统、车身控制、ADAS,或是车载信息娱乐系统,关键电路都必须在高温、剧烈振动与长时间运作的环境中保持准确与稳定。多层片式陶瓷电容器(MLCC)以其高能量密度、低ESR与出众的高频特性,成为电源去耦与信号稳定不可或缺的核心器件;而NTC热敏电阻则在温度传感、浪涌电流遏制与热保护中扮演关键角色。本文将为您介绍满足汽车应用需求的MLCC与NTC热敏电阻,以及由Murata(村田制作所)所推出的相关解决方案。

市场亟需具备性能稳定且能承受高电压的电容器

谐振电路和缓冲电路对于高效的功率转换,以及遏制电流及电压峰值至关重要。在这两种电路中,反复暴露于高电压和高电流会导致器件性能发生微小的变化,从而导致效率损失或发热,并可能造成故障或失效。此外,电源开关器件的新趋势也表明,其正从硅MOSFET转向碳化硅(SiC)MOSFET,后者能够实现更高的效率和更快的开关速度。SiC MOSFET应用需要1.2kV的击穿电压,因此对额定值超过此规格的电容器提出了更高的要求。这些应用需要电容器能够在宽温度范围内保持稳定的性能,很大限度地降低功率损耗,并能承受高工作电压,因此对额定电压高于该水平的电容器需求正在增加中。
 
在电动汽车搭载的车载充电器以及民用设备的电源电路中,通常会包含用于优效电力变换的谐振电路,以及用于遏制电流、电压峰值的缓冲(吸收)电路。由于这两类电路中高电压与大电流反复作用,器件性能的轻微变化就可能导致效率下降、设备发热,进而可能引发工作异常或故障。因此,市场亟需具备在温度变化下性能稳定、损耗低且能承受高电压的电容器。

Two small rectangular electronic components are placed on a light surface next to a white metric ruler.

可适配SiC MOSFET的特大静电容量多层片式陶瓷电容器

针对汽车应用,Murata通过专有的陶瓷素体与内部电极薄层化技术,推出在1210英寸(3.2 x 2.5mm)尺寸、额定电压1.25kV,且具备C0G特性的前提下,实现了15nF特大静电容量的多层片式陶瓷电容器(MLCC),可适配SiC MOSFET,C0G特性带来低损耗及电容随温度变化的稳定性,适用于谐振电路与缓冲(吸收)电路。该产品可用于车载充电器(OBC)及高性能民用电子设备的电源电路,有助于实现效率较高的电力变换,并在高电压条件下稳定运行。
 
凭借Murata专有的陶瓷和电极材料、薄层成型技术与高精度堆叠技术,这款新型1.25kV MLCC电容器满足了这些需求,并支持新的SiC MOSFET技术。该产品符合EIA标准的C0G特性,具有低损耗和在-55℃至+125℃工作温度范围内保持电容稳定的固有优势,使其成为谐振电路和缓冲电路的理想之选。为了提供设计灵活性,其电容范围从4.7nF到15nF,容差为±1%至±5%。
 
Murata仍在继续推进MLCC的小型化、电容值扩展,以及额定电压的提高,扩充产品阵容以满足市场需求,从而助力电子设备的小型化、高性能化与多功能化。同时,Murata将通过在MLCC制造过程中更有效地利用天然资源、减少废弃物并推进循环利用等举措,以降低环境负荷。
 
GCM系列的GCM32E5C3B153FWAA#(末尾的“#”为包装规格代号)MLCC可用于汽车动力总成/安全设备,像是用于发动机ECU等的驱动控制系统、安全气囊、ABS等安全设备,以及汽车信息娱乐/舒适设备等,是符合AEC-Q200的汽车用电容器,并通过温度循环和湿度负荷测试,通过比一般用产品(GRM系列)更严格的测试条件。
 
GCM系列电容器的产品尺寸只有0.6x0.3mm ~ 5.7x5mm,支持额定电压为2.5Vdc ~ 1,250Vdc,支持静电容量为0.1pF ~ 220µF,产品系列包含对应125℃、150℃的使用温度,外部电极是镀锡器件,具有优良的可焊性。

This image shows a labeled cross-section of a multilayer ceramic capacitor.

热敏电阻是实现温度传感、热保护与系统可靠度管理的关键器件

近年来,随着汽车的电子化和高功能化程度不断提高,高输出、效率高的功率半导体的重要性进一步增加。另一方面,功率半导体会产生大量热量,高温造成的损坏风险已成为需要解决的问题。对此,人们设置了检测功率半导体的温度上升的热敏电阻,并进行冷却或限制工作的方法。
 
但是,由于半导体的贴装焊盘上施加了高电压,以前的热敏电阻无法承受这种电压,因此只能将它们设置在远离半导体的位置,使准确检测半导体的温度变得很困难,并且需要采取措施来将其限制在低于实际耐热温度的温度下工作,以预防因高温而导致半导体损坏,如此一来将导致半导体的性能无法得到充分发挥。
 
在汽车电子化与电动化快速发展的过程中,热敏电阻(以NTC为主)是实现温度传感、热保护与系统可靠度管理的关键基础器件之一,其主要可用于温度监测与系统状态回馈,大量用于监测动力系统、电池模块、电机、功率半导体与车舱环境温度。此外,热敏电阻也是电动化与电池安全的关键器件,被大量部署于电池管理系统(BMS)中,用于侦测电池单体或模块温度异常,预防热失控,对行车安全与电池寿命具有决定性影响。
 
另一方面,热敏电阻还可用于浪涌电流遏制与电源保护,在系统上电瞬间保护DC/DC转换器、逆变器与电源模块,降低器件受损风险并增加系统可靠度。热敏电阻也必须支持高可靠度与车规要求,车用热敏电阻需符合AEC-Q200等车规标准,并具备良好的长期稳定性与一致性,才能支撑高度电子化车辆对安全与质量的严格要求。

The image shows a metallic precision ruler with clear measurement markings, accompanied by two small electronic chips labeled 'Top' and 'Bottom.'

采用树脂模塑与引线键合结构的NTC热敏电阻

Murata还推出了功率半导体用NTC热敏电阻“FTI系列”(FTN21XH502F0SRU),该产品是Murata首款采用树脂模塑结构,且支持引线键合的NTC热敏电阻,通过设置在功率半导体附近,可以准确测量其温度。该产品是业界初款在单个热敏电阻中,同时实现树脂模塑成型和引线键合兼容性的产品,这两项创新技术的融合为印刷电路板(PCB)的设计和组装,提供了未有先例的灵活性。
 
此外,Murata FTI系列NTC热敏电阻工作温度的确保范围为-55℃至175℃,达到了行业很高水平,实现了在高温环境下稳定工作,适合用于产生大量热量的汽车动力总成/安全设备用途,包括像是电动汽车(EV)逆变器、DC-DC转换器和车载充电器等,将电源产生的动力传输至车轮以使车辆行驶的系统。
 
凭借树脂模塑成型结构和引线键合兼容性,树脂封装使其具有高介电常数,即使在高压电极上也能安装,可确保绝缘并允许直接放置在功率半导体的焊盘上,可更靠近功率半导体器件,并提供出众的机械强度。此外,由于它支持引线键合技术,因此可安装在高压热源附近,能连接到热敏电阻焊盘,由此实现了在功率半导体附近进行准确的温度检测,因此不需要使用专用传感器安装焊盘上,从而避免了传统上限制布局选择和增加电路板尺寸的缺点,并能充分利用其性能。
 
FTI系列热敏电阻可以在确保安全性的同时充分发挥性能,因此即使减少功率半导体的数量,也可以维持与以前同等的性能,对减少贴装面积和成本也有帮助。因此,设计工程师在PCB设计方面拥有更大的自由度,可以实现更紧凑、更有效的模块,这在现代电动汽车中尤为重要,因为电动汽车的电子控制系统需要在狭小的空间内高度集成。
 
FTI系列的另一项关键优势在于其高温工作能力,凭借Murata专有的外部电极键合技术,该热敏电阻即使在恶劣环境下也能确保可靠的性能,最高工作温度可达175℃,这对于下一代汽车应用至关重要,尤其是在动力总成和其他高功率模块中,散热始终是一项挑战。凭借如此出众的耐热性能,汽车设计人员即使在电动汽车逆变器和DC-DC转换器等严格条件下,也能确保系统的安全性、稳定性和使用寿命。
 
FTI系列能够直接在半导体器件附近进行准确快速的温度测量,从而降低系统设计中的温度裕度,这意味着无需为了过大的安全裕度而过度设计,即可很大限度地发挥功率半导体的性能,从而有机会缩小芯片尺寸或减少并联芯片的数量,最终实现更小的模块尺寸和更低的总体成本。此外,这种节约成本的特性并未以牺牲可靠性或性能为代价,因此FTI系列热敏电阻是制造商在技术和经济方面优化设计的理想解决方案。
 
FTI系列采用紧凑的2012毫米/0805英寸封装,在25℃下的电阻(R25)为5 kΩ ±1%,B常数(25℃ / 50℃)为3380K ±1%,支持5V最大电压,以及0.148mA最大工作电流(25℃),散热常数(25℃)为1.1mW/℃,产品顶部设有用于与内部器件进行电气连接的引线键合电极,产品底部设有用于安装在基板上的电极,支持回流焊安装。
 
为了满足汽车市场日益复杂的需求,Murata将继续致力于扩展产品线,涵盖更宽广的电阻值范围,并提供新的变体,例如除了传统的焊接式热敏电阻外,还提供与银烧结工艺兼容的型号,将继续提供创新、可靠且经济有效的解决方案,为电动汽车与更大范围的汽车行业等半导体应用的高功能化做贡献。

结语

随着汽车电子架构持续朝向高功率密度、高集成度与高可靠性的方向发展,无源器件已成为决定系统稳定性与安全性的关键基础。MLCC凭借其出众的电气特性与车规等级的稳健设计,为各类车用电源与信号电路提供稳定支撑;NTC热敏电阻则在准确温度监控、浪涌遏制与热安全防护中发挥难以替代的作用。Murata推出全面符合汽车应用需求的MLCC与NTC热敏电阻,可在恶劣的车用环境中长期稳定运作,进而支撑电动化、智能化与安全导向的汽车技术持续演进。

文章标签

Murata Manufacturing
Arrow Times
汽车
亚太地区