Arrow Electronics Components Online

建筑自动化使AI数据中心更加可靠和节能

自动化10 9月 2025
一个人在墙上安装的智能恒温器前与数字平板电脑进行互动。
查看所有文章

我们每天生活的空间——从办公室和家庭到购物中心——越来越依赖于“智能控制”来使环境更加舒适、安全和节能。这就是“建筑自动化”的本质。通过传感器、控制器和系统平台,它自动调整照明、空调、电力、消防和安全系统,使整个建筑“智能化”。在如AI数据中心这样的大型关键设施中,建筑自动化不仅是提高效率的工具,还是确保稳定运营的重要守护者。

AI数据中心不是普通的办公空间。它们全天候处理大量信息和进行高性能计算,需要极高的环境标准。温度过高?设备可能崩溃。电源供应不稳定?数据可能被损坏。在这种情况下,楼宇自动化就像全天候的管理者,不断监控、调整和保护每个角落。

建筑自动化在AI数据中心中的应用包括智能冷却和温度控制、能量管理和备用监控、智能照明和安全系统,以及远程监控和数据分析。由于AI服务器消耗大量电力并产生大量热量,建筑自动化系统的智能冷却和温度控制可以根据服务器工作负载灵活调整冷却空调和气流方向。这不仅保持设备在最佳温度,还节省了不必要的能耗。

在电源管理和备份监控方面,自动化电力系统可以实时监测电力使用情况,为异常情况提供预警,并在突然断电时自动切换至备份系统,以确保AI操作不间断。此外,对于智能照明和安全系统,除了服务器机房,数据中心还包括办公室、维护和检查空间。建筑自动化系统可以自动调整照明强度和运行时间表,同时集成监控、门禁控制和报警系统,以确保严密的安全性。

最终,通过远程监控和数据分析,管理人员可以通过云平台随时查看建筑的实时状态、能源使用情况和设备运行状态。历史数据分析进一步促进管理策略的持续优化。

在讨论AI和未来技术时,人们很容易关注软件和算法。然而,真正使AI能够有效发挥作用的,是其稳固且高效的“家”——数据中心。建筑自动化是使这个家安全、节能和智能运行的核心。选择建筑自动化为AI提供了一个稳定的舞台,从这个基础上确保未来技术稳步推进。

A group of people are gathered around a large table, working together using laptops, tablets, and notepads.

建筑自动化成为 AI 数据中心不可或缺的关键技术

如今的AI数据中心不仅是高速计算的核心枢纽,也是需要高效管理和可持续运营的复杂建筑。为了实现这一目标,“楼宇自动化”已成为不可或缺的关键技术。

简而言之,楼宇自动化使用传感器、控制器和智能系统自动监测和调整建筑内的各种设施,例如空调、照明、安全、能源和水资源。对于AI数据中心,这些系统不仅提高了运营效率,还在不影响AI性能的情况下减少了能源消耗。

例如,自动化空调系统可以根据服务器负载和环境温度调整冷却策略,以维持最佳操作条件。能源管理系统可以集成电力使用数据,动态调整用电模式,降低峰值需求压力。环境感应和预警系统能够在异常发生之前实时响应,确保系统安全和运行稳定。

此外,当楼宇自动化与AI技术结合时,数据中心甚至可以自主学习和优化运营模型,实现预测性维护、自动调度和智能资源分配。这进一步提高了效率,延长了设备寿命,并减少了整体碳足迹。

总而言之,楼宇自动化将 AI 数据中心从“被动管理”转变为“智能运营”,使其成为支持现代数字社会的基础力量。

楼宇自动化解决方案能够为AI数据中心提供更智能和更高效的运营

Arrow Electronics及其合作伙伴致力于使AI数据中心更智能、更高效地运行,从而提高运营绩效。它们已推出多种建筑自动化解决方案。以下将介绍由Arrow Electronics及其合作伙伴根据应用类型提供的解决方案,包括KNX楼宇控制系统、室内定位和连接以及智能传感和监测。

KNX楼宇控制系统

在像AI数据中心这样的高密度、高能耗计算空间中,KNX建筑控制系统在建筑自动化管理中发挥着核心作用。作为一种开放的标准化自动化协议,KNX集成了数据中心内的各种子系统,包括照明控制、暖通空调(加热、通风和空调)、能源管理、安全监控和遮阳系统,实现智能、自动化的集中管理。KNX建筑控制系统在AI数据中心中的作用包括优化能源效率、环境监测和实时响应、增强操作安全性,以及提供灵活的可扩展性和集成能力。KNX建筑控制系统为AI数据中心提供了一个可视化、可控、节能和安全的智能建筑平台,在降低运营成本的同时,为整体AI计算稳定性提供了坚实的基础。

A collection of KNX-related electronic board projects is displayed, each with a unique identifier and description. The image features various circuit boards for applications such as LED lighting control, sensor integration, and smart locker systems.

A demonstration board showcases a smart home and building automation system with various connected devices and modules. The setup includes a thermostat, button panel, NFC reader, dimming control, and RGB dimmer, all visibly labeled.

ST 家庭和楼宇自动化解决方案——凭借在 KNX 通信方面的丰富经验,STMicroelectronics (ST) 提供全面的软件和硬件评估工具,帮助开发人员以更短的开发时间和更低的成本构建 KNX 设备。这些开发工具包括 KNX 收发器、KNX 软件、有线 KNX 总线通信板以及有线和无线 KNX 桥接卡,以确保与本地网络的互操作性。STMicroelectronics 还提供丰富的产品组合,包括低功耗 STM32 微控制器、MEMS 惯性模块、领先的环境传感器和机器学习惯性测量单元,实现与周围环境的极其精确的互动。

室内定位与连接

在AI数据中心的楼宇自动化中,“室内定位和连接”解决方案在提升管理效率和安全性方面发挥关键作用。利用蓝牙、Wi-Fi和UWB等技术,系统能够跟踪人员、设备或机器的实时位置,支持诸如人员管理、资产跟踪、安全警报和能效优化等应用。人员管理可跟踪维护人员的行动和访问记录,提高安全性和响应效率。资产跟踪迅速定位特定设备或移动工具,减少查找时间。安全警报在人员进入受限区域时发出通知或自动触发警报。能效优化结合位置信息,自动调节照明和空调,减少无人区域的浪费。简而言之,室内定位技术为AI数据中心的楼宇自动化注入实时、精准的感应能力,使整体运营更智能、安全且更高效。

A close-up of an Arrow A7 electronic circuit board featuring an Ethernet port and various integrated circuits.

RTLS和接入(UWB)演示——该参考设计基于UWB技术,提供高精度实时定位和接入控制系统解决方案。参考设计通常用于建筑物或车辆的接入控制、资产/人员跟踪和室内导航、工业安全区域控制、车辆停车系统,甚至是移动VR/AR应用。UWB(超宽带)技术结合了高频信号与AoA(到达角度)、PDoA(到达相位差)和TDoA(到达时间差)技术,以提供高精度(可达10厘米)、可靠、安全、低延迟且范围广泛的实时定位解决方案。可以通过连接所有锚点进一步扩大网络规模,以支持更多标签。

A collection of labeled electronic development boards is arranged on a wooden table. The visible labels include 'WIFI router,' 'Matter sensor,' 'Matter Light,' and 'Matter OTBR.' Each board features various electronic components, connectors, and wiring, with some connected via USB cables.

混合平台Matter智能家居演示──该Matter智能家居演示基于IPv6的智能家居应用通信协议,由连接标准联盟(CSA)开发和运营。此演示基于CSA规范,使用NXP RW612或NXP i.MX93 + Murata 2EL模块作为Matter Open Thread Border Routers (OTBR)来构建Matter智能家居网络。另外,Silicon Labs FR32MG24、SiWG917和NXP MCXW71可作为Matter终端设备,加入Matter OTBR进行Matter智能家居应用。在Matter网络中的多个Fabric功能允许Matter终端设备加入多个Matter控制器 (OTBR),增强使用灵活性。

智能传感和监控

在AI数据中心的楼宇自动化中,“智能传感和监测”解决方案充当“感官系统”,保护环境和设备运行。通过各种智能传感器(如温度、湿度、烟雾、振动、漏水和气体传感器)与实时监测平台配对,系统可以实时监测环境条件,防止过热或漏水等风险,发出预警和自动警报,以提高安全响应效率,监测设备运行状态以早期检测潜在故障。结合数据整合和视觉管理,这些功能帮助实现节能和预防性维护。这些能力确保AI数据中心高效运营,同时保持安全、稳定和节能的运营。

The image shows an Infineon OPTIGA TPM SLB 9672 security chip alongside a green circuit board module labeled 'Xenon_4.1.0.'

OPTIGA™ TPM SLB9672 TPM 2.0 FW15.xx 可信平台模块 ── 这是由Infineon推出的TPM 2.0固件模块。它符合TCG TPM库规范版本1.59和PC客户端平台TPM配置文件(PTP)版本1.05。该模块具有PQC保护的固件更新机制,已根据TCG PC客户端TPM保护配置文件达到EAL4+级别、AVA_VAN.4(中等)级别的通用标准认证,并具备FIPS 140-2 2级认证。它支持SPI接口,符合Intel TXT和Microsoft Windows认证标准以实现平台成功认证,包括根据NIST SP 800-90A实施的随机数生成器(RNG),并预置了3个背书密钥(EK)和EK证书(RSA 2048, ECC NIST P256, ECC NIST P384)。

A compact, wheeled robotic platform is shown with its top cover removed, revealing multiple circuit boards and electronic components. The robot features omnidirectional wheels and a sturdy, metallic frame with blue and green accents.

安全与监控 AMR — 自主移动机器人 (AMRs) 拥有与自动驾驶汽车类似的功能。它们的复杂设计由多个子系统组成,使机器人能够在最少或无需人工干预的情况下安全地移动、观察和操作。onsemi 通过可靠的智能电源和传感解决方案减少这种复杂性,为您的设计提供基本构建块。onsemi 的子系统解决方案包括坚固的高分辨率成像系统、高功率电机控制和高效紧凑的电池充电解决方案,均建立在多年服务汽车行业的经验之上。

A detailed view of an electronic circuit board featuring various components such as capacitors, resistors, and integrated circuits.

MYBSP0122BABFT系列 / MYBSP0055AABFT系列PoE PD隔离DC-DC转换器──这是Murata推出的一款用于PoE PD应用的25.5W隔离式稳压DC-DC转换器。它具有37-57V的输入电压范围,提供典型效率为92.5%(12VOUT),并提供完整的2250V DC隔离。它是符合IEEE802.3at标准设备的理想选择。该模块包括自我保护功能,如输入欠压锁定和输出电流限制,采用突发自动重启技术。它还执行IEEE802.3at标准的检测和分类功能。PD模块的输入电流需求为10mA或更高。支持Type 2 PSE指示器和适配器ORing功能,并且是表面安装模块。

A detailed image of a CYW955913EVK-01 evaluation kit circuit board is shown. The board features various electronic components, connectors, and a green module mounted at the center.

运动网络摄像机 — 英飞凌的监控摄像头和门铃应用集成了英飞凌的XENSIV™ BGT60TR13C 60GHz雷达传感器模块,安装在AIROC™ CYW55913 Wi-Fi和蓝牙低功耗(LE)评估套件(EVK)上。使用英飞凌的存在感应和区域划分安卓应用程序,用户可以配置雷达区域算法并查看存在反馈。此实现减少了雷达处理和连接所需的独立MCU数量,进一步降低了PCB面积和材料清单(BoM)成本。主要产品特性包括存在检测与区域划分、检测到的目标数量、每个目标的距离和角度检测以及雷达处理和连接所需的MCU减少。

安全摄像头和门铃应用程序

A demonstration setup features an Infineon circuit board mounted on a stand next to an informational display card. The card details the XENSIV BGT60TR13C radar and CYW55913 Wi-Fi Bluetooth MCU for security camera and doorbell applications.

A compact green printed circuit board featuring an Atmel microcontroller is shown, with a secondary board attached on top. The main board includes a micro USB port and visible pin headers along the sides.

XENSIV™ 60GHz BGT60LTR11AIP雷达传感器演示板——BGT60LTR11AIP是一款完全集成的微波运动传感器,包括天线结构、可配置的内置探测器以及支持完全自主操作的状态机。它被设计为一种多普勒运动传感器,工作在61 GHz至61.5 GHz频段。集成的分频器与锁相环(PLL)提供了压控振荡器(VCO)的频率稳定性,并允许连续波(CW)操作。BGT60LTR11AIP集成了一个低相位噪声推推VCO,用于生成高频信号。封装的单片微波集成电路(MMIC)包括一个宽波束天线以实现最大覆盖。

A close-up image of a black electronic microchip featuring the text 'NXJ1S' and other alphanumeric codes on its surface.

NXJ1T 系列隔离1W单输出SM DC-DC转换器 — 该系列采用新的专利技术,符合Murata推出的DC-DC转换器行业标准外形。NXJ1T系列在英国制造,采用专有的块线圈变压器技术,并封装于表面贴装模塑外壳中。NXJ1T在恶劣的工业环境中提供高隔离、低漏电流和出色的温度循环性能。它受专利保护,具有较低的外形,通过UL 62368-1认证,正在申请ANSI/AAMI ES60601-1认证,1 MOPP,通过4.2kVDC隔离高压测试,采用自动化制造,包含短路保护和欠压锁定,展示了表征的CMTI >200kV/μS,支持连续屏障耐压400Vrms。

结论

在AI时代,数据中心不仅是计算的核心,也是能源效率和稳定性的关键。通过建筑自动化技术,从环境监测和能源管理到智能网络和安全系统,每个细节都可以实时监控和优化。这不仅增强了数据中心的可靠性,还显著降低了能源消耗和运营风险,为未来智能计算奠定更坚实的基础。让建筑思考,让AI安心运作。

文章标签

机器人技术
自动化
人工智能 (AI)
数据中心

相关新闻文章

查看所有