为互联生态系统设计:推动互联生活的数字变革
互联网彻底改变了我们的生活,它不仅改变了我们彼此之间的连接方式,还改变了我们的技术与其他设备的连接方式。这便是物联网(IoT)的核心,它使机器能够以全新且令人振奋的方式共享信息。物联网正在革新我们作为用户和消费者的生活方式,但它在家庭之外也有着深远的应用。
支撑我们互联生活的技术已经在现代社会的许多领域引发了巨大的变革,从我们驾驶的汽车到我们接受医疗护理的方式。这些进步背后的基础设施,无论是有线解决方案还是最新的5G无线网络,都依赖于以前所未有的速度传输数据。简而言之,高速互连技术对物联网的可靠性至关重要。
连接的行业
在制造业领域,工业物联网(IIoT)带来了一个新术语:工业4.0。这是对最新一轮革命的称呼,它以数据作为其关键原材料之一。由此诞生了智能工厂——一个每台机器都成为一个网络一部分的工厂,在生产过程的各个阶段共享信息。 在工厂的所有层面整合数据处理,使制造商能够比传统方法更迅速地响应当前的需求和趋势。这种工厂的响应能力使制造商能够更快速地开发并向消费者交付新产品。
智慧城市与智能电网
相同的技术不仅可以监控制造过程的每个方面,还正在被部署到城市中。举个例子,现代技术已经改变了我们能源的生产方式。相比传统电网的集中式结构,小型发电厂现在已成为高效的替代方案。这些被称为分布式能源资源(DERs)的设施,结合了熟悉的风能和太阳能发电,与包括生物质燃料电厂甚至地热资源在内的新技术共同发挥作用,以补充传统发电站的功能。
支持物联网的相同技术正在被用于一种新的电力管理方法,这种方法被称为智能电网。实时数据被用来控制一个分散式发电网络,在这个网络中,本地消费者的需求与电网的输出之间的关系能够被自动管理。类似的技术还可以用于交通管理或公共交通系统的运行,从而打造效率更高且适宜居住和工作的城市。 汽车行业也在拥抱连通技术。家庭用车正逐渐变成能够从环境中收集实时信息的联网设备。这些数据与车内诊断系统相结合,为驾驶员提供最佳的情境感知。此外,现代车辆内置的连通性还允许制造商远程监控性能,从而在问题变得紧急之前通知驾驶员进行维护。
可穿戴技术
医疗行业迅速认识到了无线和连接设备的强大作用。传统的患者监测解决方案通常使用不便的有线连接。然而,最新的小型化电子技术发展和高速、安全的无线连接意味着现代可穿戴传感器既轻便又功能强大。完全连接的设备使患者能够实时监测,这使得患有长期疾病的患者可以在家中接受治疗。这减少了对医院病床的需求,同时可以根据每位患者的需求量身定制医疗服务。
设计联网设备
各种类型的设备正越来越多地融入我们所生活的互联世界中。设计师面临着设计解决方案的挑战,这些方案不仅需要以高速共享数据,同时还要具备更小巧的尺寸。这对用于这些设备的连接器提出了特别严苛的要求。 随着数据传输速率进入每秒数千兆比特的范围,连接器能够创建可靠且安全的电路的能力变得越来越关键。同时,无论是可穿戴技术、移动手机还是车载设备,智能设备的便携性意味着高速连接器需经受得住粗暴的使用环境。 对于这些数据密集型应用来说,抗冲击和震动的能力是一个关键因素。恶劣的环境可能会导致短暂的开路。低频电气系统足够稳健,可以不受一微秒间隙的影响。然而,现代设备需要以10 Gbps或更高速率处理数据,这意味着即便仅一微秒的信号中断也可能导致关键信息的丢失。连接器需要专门设计以提供能够经受这些条件的可靠接触。 然而,随着低外形设备的兴起,连接器需要在物理上更坚固。同时,它们还需要提供更小的外形尺寸和更细密的间距。传统的板对板连接器已逐渐被更低外形、更轻量化的替代品所取代,例如柔性印刷电路(FPC)的使用。 Molex是一家深谙连接器重要性的制造商,他们能够提供小尺寸、坚固设计和高性能的完美结合。在互联世界的解决方案中,这些品质至关重要,设计师需要能够理解他们面临挑战的解决方案提供商。Molex与Arrow通力合作,为客户提供创新且可靠的解决方案,并承诺为明日技术的设计师提供更多选择。
文章标签