Arrow Electronics Components Online

可再生能源为AI数据中心提供可持续的绿色电力

绿色基础设施18 8月 2025
两位工程师戴着安全头盔和穿着背心,在太阳能电池板之间走动,进行检查。背景是一处室外可再生能源设施,远处可见风力涡轮机。
查看所有文章

当我们滑动手机、使用导航、在线搜索信息或使用语音助理、图像识别功能,甚至使用 ChatGPT 进行 AI 聊天、翻译或创作时,在这一切的背后,"数据中心" 正在默默工作。这些数据中心运行数以万计的服务器,就像数字世界的大脑一样,全天候运作,处理无数的信息和计算任务。这些过程都离不开 "电力"。 

但是你知道吗?随着人工智能的迅速发展,AI模型需要大量的计算资源,其中大部分集中在数据中心。这些数据中心的运行不仅需要大量电力来为服务器供电,还需要冷却系统以维持机房的稳定温度。因此,数据中心的电力消耗大幅上升。据估计,全球数据中心现在占总电力消耗的2-3%,而且这个数字还在继续上升。这带来了一个不可避免的问题:当我们希望AI持续进步时,如何减少数据中心对地球资源的负担?

为了减轻数据中心对地球资源的影响,Arrow Electronics及其合作伙伴一直致力于开发可再生能源相关解决方案。在即将到来的PCIM Asia 2025展会上,您将看到Arrow Electronics及其合作伙伴所作的努力。

This image shows an array of solar panels installed on a flat rooftop, viewed from above. The panels are arranged in neat rows with visible ventilation units and metal piping running across the roof.

AI数据中心的可再生能源:太阳能和电池存储

为了确保AI的发展不会成为地球的负担,越来越多的科技公司和数据中心正在采用可再生能源,如太阳能、风能和水能。这些天然来源的能源对环境的影响最小,减少了碳排放,使数据中心更加可持续。

当您选择使用更可持续性的平台——例如请求云服务应用程序使用绿色能源或支持采用可再生能源的公司——您就是在采取行动影响整个行业朝着更大的可持续性发展。随着AI日益融入我们的日常生活,数据中心的作用将变得更加重要。

太阳能是一种清洁、取之不尽的能源。通过在数据中心的屋顶或附近的空地上安装太阳能板,可以在白天直接为服务器供电,减少对传统电网的依赖。为了使太阳能在夜间也能发挥作用,电池储能系统起到了关键作用。简单来说,白天产生的多余太阳能被存储在大容量电池中,然后在夜间或阴天释放出来以提供电力,使AI数据中心能够24小时稳定运行。

阳光为AI注入绿色能源,电池储存让太阳能持续发光。这一转变有助于减少碳排放,使AI开发不再是环境负担,而是环境保护的一部分,同时也节省了能源成本。随着AI进一步融入医疗、教育和交通等行业,数据中心将成为智能社会的核心引擎。用阳光驱动智能,用电池储存未来,不仅是技术创新,也是对地球的一份温柔承诺。

可再生能源解决方案使智能计算更具可持续性

Arrow Electronics及其合作伙伴长期以来致力于让智能计算更具可持续性,促进技术与地球之间的和谐关系,并推出了广泛的可再生能源解决方案。下面,我们将根据不同的应用类别介绍Arrow Electronics及其合作伙伴开发的解决方案,如能量转换、电池管理系统、系统接口和控制。

This diagram illustrates the connection between a solar energy system and a battery management system (BMS). The visual features a solar panel icon on the left and a battery icon on the right, connected by a double-headed arrow.

能量转换

在太阳能和电池储能系统中,能量转换就像一个“电力翻译器”,将不同形式的电力转换为设备可用的能量。太阳能电池板产生直流电(DC),但大多数数据中心设备需要交流电(AC),因此需要逆变器将直流电转换为交流电。电池储能系统也以直流电形式储存电力,因此在放电时需要调节电压和电流,以确保稳定和安全的电力供应。通过高效的转换设备,来自太阳能和电池系统的电力可以稳定地传输到AI数据中心,提高能源效率,并确保不中断的运营。

This image shows a close-up view of an electronic circuit board inside a metal enclosure. The board features several large capacitors, blue rectangular components, and multiple coils and relays. Red and black wires are connected to the upper right, and various connectors and chips are visible.

10kW PV 储能逆变器 -- 这是一个混合逆变器系统,具有采用Nexperia第三代SiC(碳化硅)技术的全集成设计。硬件包括双交织BOOST电路、三相NPC-T拓扑和CLLLC电路。它支持双向功率转换,并集成了MPPT太阳能控制、三相整流和逆变、双向DCDC控制以及充放电管理。一个外部HMI面板可以显示实时系统状态并上传数据到云端。

A green printed circuit board labeled 'Arrow ESC' is shown with various electronic components, including capacitors, resistors, and transformers. The board features visible metallic heat sinks, cylindrical capacitors, and blue rectangular components.

用于电动汽车的CLLLC全桥双向功率转换器——此电动汽车应用参考设计使用Nexperia的SiC MOSFETs在高开关频率下实现高效率,同时减小尺寸和重量。适用于电动汽车充电器、车载充电器(OBC)、不间断电源(UPS)和太阳能系统等高功率充电系统。评估板帮助用户加速SiC MOSFET系统设计并缩短产品开发周期。它可以无缝集成到Arrow的“适用于OBC的双向图腾柱PFC转换器”参考设计中。

The image shows an electronic inverter device, with its outer casing partially open to reveal the internal circuit board and electronic components. The left side features a digital display and control buttons, while the right side displays capacitors, chips, and wiring.

6KW 48V低压储能PCS系统——由Indeed Technology开发,此PCS系统包括太阳能、储能、柴油发电机、负载和电网的接口。其在行业中接口最多,具IP65等级的户外单元,兼容48V锂电池和铅酸电池,支持高达120A的充放电电流。支持最多16台设备并联,支持远程在线升级、参数配置、远程指令,以及每天多达6个计划充放电时段。

A detailed image of a green electronic circuit board featuring various components such as capacitors, coils, heat sinks, and connectors. The board is laid out on a white surface, with a smaller blue circuit board positioned below it.

可编程双向800W ACDC转换器——此解决方案基于NXP的可编程数字信号控制器、栅极驱动器和CAN收发器。它支持在AC-DC模式下85–265 Vac输入和380 Vdc输出,以及在DC-AC模式下380 Vdc输入和220V/50Hz或110V/60Hz输出。图腾柱拓扑结构实现了隔离模式与并网模式之间的无缝双向转换和切换,具备OCP、OVP、UVP、OFP、UFP和OTP功能。

可编程双向 800 W AC/DC 转换

This image shows a green electronic circuit board featuring three blue capacitors labeled '220nJ BP9' and a yellow transformer marked 'AH-10748 2227'. The board includes various resistors, diodes, and other electronic components.

1kV输入辅助电源转换器 -- 一种用于辅助光伏系统的50W DC-DC转换器参考设计。支持900–1000Vdc输入,输出12Vdc 4A最大值。采用带同步整流的反激式拓扑结构,实现了简单、隔离、高性能、低成本且可靠的设计。使用onsemi的SiC MOSFET,在高母线电压和高开关频率下高效运行,减少功率损耗,提高效率,并降低尺寸和重量。

电池管理系统 (BMS)

电池管理系统就像电池的“大脑”和“守护者”,在太阳能储能中起着至关重要的作用。其主要任务包括监测电池电压、电流和温度,以确保安全充放电,防止过充/过放或过热,平衡每个电池模块,并延长电池寿命。它还在出现异常情况时发出警报或关闭系统。在由太阳能供电的AI数据中心中,BMS确保电池可靠且高效地运行,最大化绿色能源的使用同时保证24/7的不间断运行。

The image shows three interconnected electronic development boards on a white surface. The top board is blue and features the Altera and Intel logos, with multiple ports and a central chip. Below, a black board contains rows of labeled switches, and a smaller green board is connected with blue and black wires.

工业电池管理系统 (BMS) -- 这个工业BMS由电子控制电路组成,用于监测和调节电池的充电和放电。该解决方案包括Infineon的工业级XMC7200、模拟前端TLE9018D和收发器TLE9015D。TLE9018DQU负责电池电压测量、温度测量、电池平衡和隔离通信;TLE9015D作为收发器,连接主电池控制器MCU。

This image shows a detailed view of a green printed circuit board featuring multiple integrated circuits, capacitors, and connectors. The board is densely populated with electronic components arranged in a symmetrical pattern. Three large connectors are visible at the bottom, with various resistors and chips distributed across the surface.

NXP ESS 是一款生产级的电池管理系统参考设计。它是一种符合 IEC 61508 和 IEC 60730 标准的架构,电压高达 1500V,适用于各种高压电池管理解决方案,包括公用事业、商业、工业和住宅储能。NXP ESS 是一个完整的硬件、软件和安全套件,包含产品安全库和文档,并考虑到 IEC 61508 SIL 2 和 IEC 60730 Class B 的预认证。

系统界面与控制

在太阳能和电池储能系统中,系统接口和控制充当智能指挥中心,整合和协调整个系统的运行。它连接光伏板、电池、逆变器等,使之协同工作,监控能量流动和系统状态,实现智能控制和调度,并根据电网需求在供电和储能模式之间自动切换。它还与上层平台,如EMS或AI数据中心控制系统进行通信。稳健的系统接口和控制解决方案为AI数据中心提供稳定、高效和智能的支持。

A green printed circuit board features a prominent LCD display on the right side and several red push buttons.

用于光伏逆变器和储能系统的人机界面 -- 此参考设计是一种通用的人机界面解决方案,通过CAN总线连接到储能系统(如带有逆变器/MPPT和CLLLC电池充电器的光伏系统)。由Arrow仪表板开发,支持光伏存储协议,包括5个按钮、一个LCD显示屏、RTC功能和多个外部接口:CAN-FD、以太网、Wi-Fi、蓝牙和双RS485接口(用于连接到KNX或其他外部设备)。

Two electronic circuit boards are shown side by side on a green surface, each featuring a digital display. The left board has a blue monochrome screen displaying technical diagrams and numbers, while the right board has a color touchscreen interface with multiple buttons and text. Both devices are connected by wires.

A tabletop setup features an electronic demonstration board with multiple connected sensor modules and digital screens.

A demonstration board showcases a smart home automation system with various electronic components and display screens. The setup includes visible wiring, circuit boards, and a central touchscreen interface.

The image shows an NXP AFCI development board connected to a microcontroller base, with a green circuit board mounted on top. The board is powered on, as indicated by an illuminated orange LED.

Smart AFCI 2.0 解决方案——此解决方案使用 NXP 的 MCXN547 MCU,支持 8 通道采样和自动标记。PV 系统易于在多个连接点发生电弧故障,而传统检测在实际应用中常常导致误报或漏报。这不仅带来安全风险,还增加了运营和维护成本。基于 MCX N 系列 MCU,此 AI 驱动的工业电弧故障检测大大提高了准确性和系统安全性。

结论

随着人工智能继续推动全球进步,我们也必须考虑如何确保这种智能力量能够与我们的星球共存。从太阳能供电到智能电池管理和集成控制系统,每一步技术创新都是迈向可持续发展的步伐。未来的AI数据中心不仅将成为信息的核心,还有望成为绿色转型的象征。让我们共同迈向一个更智能、更清洁的明天——在那里,技术与自然在阳光下繁荣共生。

文章标签

可再生能源
绿色基础设施
人工智能 (AI)
数据中心

相关新闻文章

查看所有