Arrow Electronics Components Online

水力发电站如何运作?水力发电的优势

替代能源12 8月 2020
傍晚时分,一座水力发电大坝全景,多个泄洪闸门打开,河水奔流而出,暖色灯光照亮,在多云的蓝天背景下显得尤为壮观。
查看所有文章

水力发电大坝通过储存大量的水力势能,将大量的水通过涡轮机,并带动发电机旋转以产生电能。世界上最大的水力发电大坝——中国长江上的三峡大坝,最多可发电22,500兆瓦。这意味着该大坝可产生足够的电力,为超过1,800万户家庭供电(基于美国的平均用电量)。水力发电厂约占全球发电量的6.7%。

水力发电坝如何发电?

这些巨大的水力发电大坝是如何工作的?让我们探索水力发电大坝的基本组成部分以及创造可持续、高效能源的过程。  

步骤 1:利用势能

 

奔腾的河流以动能和声能的形式释放势能——重力使水沿特定路径流动。大坝阻止了这种动能的释放,并有效地将河流的势能储存在类似湖泊的水库中。水力发电大坝通过“储存”河水及其势能来工作。由水深以及水流经大坝水管时的速度所产生的水压力,使水力发电厂的涡轮机得以旋转。

 

步骤 2:转动水力涡轮机

 

机械风扇的形状和大小各不相同。一般来说,风扇越大,移动它的难度越大。大型风扇还需要更高的电压和更大的电机来旋转它们。大型涡轮机,例如三峡大坝和许多其他水力发电大坝内的弗朗西斯涡轮机,也需要更多的能量来加速其运动。

 

弗朗西斯涡轮机依靠水压力旋转。由大坝势能产生的静水压力形成了这种水压力,随着液体速度的增加,这种压力也会增加。简而言之,大坝越高,产生的水压力越大,可以转动更大的涡轮机。当涡轮机旋转时,水压力会转化为动能。这种转化有效地消除了水的流速和静水压力,使其从大坝底部缓慢流出。

 

步骤 3:水力涡轮机发电

 

涡轮机的旋转运动会产生电能。涡轮机通过直接方式或通过变速箱或传动装置与发电机耦合,从而旋转轴和发电机的电枢。换向器和刷组捕捉电流,这些电流由发电机的旋转电枢相对于其定子产生。

 

在水力发电大坝中使用的大型发电机会产生大量的磁阻——对机械旋转的阻力——只有通过涡轮机的巨大扭矩力才能克服。通过类似于汽车的传动系统,涡轮机的旋转运动可转化为不同的扭矩和速度比。

 

步骤 4:捕获和传输水力发电

 

产生的电力迅速转化为电网电压,随后由本地电力公司通过电力线传输。水力发电大坝内的升压变压器将相对较低的发电输出电压提升为公用事业级电压。从水力发电厂输出的高电压非常适合长距离电力传输,因为低电流使其更加高效。例如,位于亚利桑那州佩奇的格兰峡谷大坝提供电力给近 900 英里以外的内布拉斯加州北部的家庭,可能利用 500kV 的传输作为供电过程的一部分。

水力可再生能源的进展

水力发电站是世界上最大的可再生能源来源。随着新的水电大坝和潮汐电厂的建造以及系统效率的提高,水力发电的影响也在不断增加。流体动力学建模也在改进,制造公差逐渐缩小,使涡轮机的效率更加接近100%。变速箱制造、润滑材料科学和制造公差的进步持续提高效率,同时更强的磁体、更高效的导体和更优的控制系统也将助力提升效率。只要有流水和高差存在,水力发电将始终是可持续能源的重要选择。

文章标签

替代能源
能源存储
绿色能源
能量采集
绿色基础设施
可再生能源

相关内容