克服电力挑战与ORV3
数据中心20 6月 2025
开放计算项目 (OCP) 机架与电源组正在开创数据中心架构的未来,确保 IT 设备能够无缝适配各种机架和电源系统。该协作努力促进了一种标准化方法,满足不断发展的数据中心需求,重点关注效率和兼容性。作为创新的催化剂,Open Rack V3 (ORV3) 和电源基础设施塑造了一个以模块化和可扩展性为新常态的环境。
利用 ORV3 革新数据中心电力分配
服务器设计的最新趋势正在为数据中心电力分配和管理的重大变革奠定基础。随着高性能计算 (HPC) 和人工智能 (AI) 的集成,每机架单位的功率需求正在不断提高。这一增长进一步受到物联网 (IoT) 的普及以及边缘计算发展的推动,要求数据中心采用更分布式的模型,并配备灵活、分散的电源管理解决方案。
与这些发展并行的是对可靠性和持续高质量电力的持续期望,这对于云服务和边缘业务流程至关重要。
为了解决这些复杂的挑战,设计工程师必须采用全面的系统级方法进行电源管理。该策略的核心是实施可扩展和可适应的电源分配基础设施,这些基础设施可以无缝升级。这些系统必须能够适应不断增加的机架密度,并适应新兴技术以在不断变化的行业环境中保持响应能力。
根据OCP关于电源机架基础设施的定义,并与行业领导者密切合作,Molex已开发出ORV3连接解决方案,用于电力分配,平衡空间、热能和电力效率要求,同时具备随容量增长而扩展的灵活性。
与Arrow一起,探索Molex创新的ORV3连接解决方案,这些解决方案重新定义了数据中心的电源分配,确保可扩展性、高效性和适应性,以满足高性能计算和AI驱动应用的需求。
文章标签
Molex
连接器
数据中心
能源和电力