Arrow Electronics Components Online

重症监护病房的智能医院技术和解决方案

医疗保健06 5月 2025
更智能、更安全的汽车连接解决方案
查看所有文章
重症监护室 (ICU) 为病情最危重的患者提供治疗,需要最精细的护理。在 ICU 中出现的任何错误都可能导致严重的后果。然而,尽管错误的成本很高,由于长期存在的问题,如繁琐的手动流程、人员短缺以及医疗专业人员的工作负担过重,错误仍然频繁发生。智慧医院技术承诺将显著改变 ICU,帮助减少可预防的错误并改善患者护理。本文探讨了智慧医院技术在 ICU 中的发展和应用,以及 ADI 提供的相关解决方案。

降低重症监护室中的错误率并减轻工作负担

患者治疗效果不佳可能源于看似微不足道的错误,例如误诊、治疗过程中遗漏步骤、用药错误、治疗启动或停止的延误以及简单的沟通中断。一项研究发现,即使在高收入国家和地区,每十个患者中就有一个在治疗过程中经历不良后果。研究还显示,15%的医院开销是由于医疗错误或院内感染导致的。   幸运的是,智能医院技术可以帮助辛勤工作的医生和护士更轻松地避免这些错误。将某些任务数字化,完全或部分地数字化,可以使护士有更多时间直接照顾患者。   借助先进的边缘检测和智能技术,医疗技术能够帮助医护人员在时间敏感的环境中做出更智能、更快速的决策以及更准确的诊断。例如,高级检测技术提供实时的、全面的患者状态洞察,能够早期识别关键变化。非侵入性监测还可以减少患者在过程中出现的不适。例如包括光学、基于贴片和非接触式生命体征监测(VSM)、用于分析活动性和睡眠模式的微型MEMS运动传感器,以及电子皮肤评估工具以帮助确认压力性损伤(常见的ICU并发症)。   此外,将人工智能与先进的生物传感技术及其产生的数据相结合,就像一个警惕的助手,持续分析数据以增强早期预警系统的效果。AI在模式识别方面表现卓越,使其成为智能临床决策和诊断支持的强大工具,同时也是识别和预警公共卫生发展趋势的重要手段。另一方面,精密运动系统能够优化直接护理流程和实现自动化。自动化重复性任务使医护人员能够专注于高质量患者护理的提供。   通过互联平台/生态系统解决方案,患者生命体征数据可以在不同设备和位置之间安全即时传输,确保医护人员能够及时获取所需的信息,以在恰当的时机提供正确的治疗。为了提供卓越的医疗服务,医院必须尽可能提高设备之间的集成性和互操作性,理想情况下实现整个医疗网络的连接。   此外,网络攻击不仅导致患者数据泄露,还可能影响那些直接用于患者治疗的设备,例如呼吸机和药物泵,对患者安全构成严重威胁。因此,需要在系统和网络层面以及网络边缘实施强大的网络安全措施。此外,像RFID标签和扫描仪这样的解决方案可以帮助识别假冒药品,确保药物安全。

ADI Vitro Diagnostics

高级体外诊断解决方案

ADI利用智能医院技术协助医生和护士,与客户合作开发突破性医疗技术,包括生命体征监测(VSM)、生物传感器、AI诊断、非侵入式光学技术和智能医院床。这些创新旨在显著改善重症监护病房(ICU)条件,为医疗领域实现更智能、更健康、更高效的未来建立基础。其中包括体外诊断(IVD)解决方案,如中央实验室诊断系统和即时检测(PoC)诊断,这些都是智能医院中特别重要的应用。   ADI在电化学和光学诊断解决方案方面表现卓越,提供测量引擎以配合客户的生物传感器和化学方法。此外,公司还支持可软件升级的平台,能够提供灵活、面向未来的解决方案,具有高灵敏度和快速结果,同时防止重复使用一次性盒式试剂。   ADI广泛的分立和集成精密检测、数据转换以及电源解决方案组合,帮助客户设计先进的下一代诊断实验室设备。ADI的高性能微控制器、运动控制以及耗材认证界面解决方案提升了实时连接性、安全特性和实验室自动化功能,推动尖端设计并优化精准实验室自动化流程。   ADI的产品解决方案包括AD5940(高精度阻抗和电化学前端)、AD4630-24(24位、2 MSPS、双通道SAR ADC)、MAX86171(光学脉搏血氧计和心率传感器AFE)、MCM-1260和TMCM-1260(步进电机控制器/驱动模块)、ADUCM355(精密模拟微控制器)、MAX66250(256位用户EEPROM安全认证器)、MAX66240(DeepCover安全认证器)、DS28E16(1-Wire安全SHA-3认证器)、TMC5072(双静音步进电机驱动器)、MAX22216(智能串行控制电磁阀和电机驱动器)、MAX86178(超低功率临床级生命体征AFE),以及多种参考设计、评估板和设计工具以加快产品开发。

ADI Infusion Pump

医疗领域的治疗设备解决方案

治疗设备为重症监护和慢性病提供支持和治疗。这些设备必须安全、准确地运行,同时为患者和医院工作人员提供便捷解决方案。这些设备范围从家庭护理产品(如持续正压呼吸机 (CPAP))到大型临床治疗设备,如透析机、呼吸机和输液泵。   ADI提供集成电源管理、高性能信号链、保护和耗材认证解决方案,使强大、紧凑的设备设计成为可能,同时延长电池寿命并提高患者安全性。ADI广泛的离散式和集成式精密检测、电机控制、安全性和电源解决方案确保精确输注泵中的液体和药物管理,减少错误并提高治疗精度。ADI的高性能信号链、保护及耗材认证解决方案支持定制化的剂量设计,以实现个性化护理,同时提高效率。   对于呼吸机应用,ADI提供创新的离散式和集成式精密检测、电源解决方案以及高性能的电机控制,以患者为中心,优先考虑气-氧混合物感测和控制的精准性。这些系统协调精确的气道管理及气-氧输送,减少错误并提高治疗精度。ADI高性能微控制器、保护系统、耗材认证及通信接口解决方案增强了安全功能、实时连接、远程监督及数据衍生洞察,简化了重症监护服务,提高了患者护理水平,并减轻了医疗工作负担。   ADI的治疗设备解决方案包括TMC6100(低电压BLDC电机驱动器)、TMC5240(静音步进电机驱动器和控制器)、MAX22216(智能串行控制电磁阀和电机驱动器)、MAX32665(基于FPU的低功耗微控制器)、MAX78000(AI微控制器)、DS28E83(1-Wire安全认证器)、DS28E30(1-Wire ECDSA安全认证器)、MAXQ1065(超低功耗加密控制器)、MAX40109(用于压力传感器应用的精密信号调理AFE)、ADXL367(MEMS加速度计)、MAX30210(低功耗I2C数字温度传感器)、MAX31334(超低功耗实时时钟)、AD7746(双通道电容式数字转换器)、MAX14663(便携式医疗电源管理解决方案)以及各种参考设计、评估板及设计工具,加速产品开发。

ADI Wearable

创新型可穿戴健康监测解决方案

ADI的光学、阻抗、生物电位和运动传感器技术,以及信号调理专业知识,使得设计最创新的可穿戴健康监测设备成为可能,例如健身手环、运动手表和计步器胸贴。ADI提供硬件和嵌入式固件,用于快速评估可穿戴健康监测设备,包括血氧饱和度 (SpO₂)、心率 (HR)、呼吸频率 (RR)、阻抗心动图 (ICG)、身体阻抗分析 (BIA) 和皮肤/环境温度测量。   ADI的光学、阻抗、生物电位和温度技术提供了最高灵敏度,可准确提取甚至最微弱的信号。ADI的传感和运动传感器技术的低功耗特性,再加上电源管理解决方案,可以最大限度地延长可穿戴设备的电池寿命,同时集成了燃料计量、电源排序和触觉反馈等功能,以简化系统设计。ADI用于手腕佩戴和胸部佩戴的可穿戴系统的开源参考设计,加快了客户的开发周期,确保了准确的弱信号提取、延长的电池寿命,并通过无缝集成简化了系统设计。   对于可穿戴健康监测应用,ADI提供多种产品,包括MAX30009(低功耗、高性能生物阻抗模拟前端)、MAX30208(数字温度传感器)、MAX30207(1-Wire数字温度传感器)、MAX86178(超低功耗临床级生命体征AFE)、MAX86176(超低功耗光学PPG和单导联ECG AFE)、MAX86177(用于低功耗心率监测仪和脉搏血氧仪的四通道AFE)、ADPD6000(多模态传感器前端)、MAX32665(基于FPU的低功耗微控制器)、MAX32670(超低功耗微控制器)、ADPD4100和ADPD4101(多模态传感器前端),AD823350(用于可穿戴设备的低噪声心率监测仪)、ADF7030(高性能低功耗无线收发器IC)、ADP530150(超低功耗降压稳压器)、ADPD107(带集成SPI的光电前端)、ADuCM3029(集成电源管理的超低功耗MCU)、ADXL354和ADXL355(低功耗三轴加速度计)、ADXL362(超低功耗三轴数字输出MEMS加速度计)等。ADI还提供多种参考设计、评估板和设计工具,以加速客户产品开发。

结论

随着智能医疗技术的进步,重症监护室(ICU)正在经历数字化和智能化的转型。通过人工智能、大数据、物联网(IoT)和机器学习等技术,医疗团队能够更精确地监测患者状况,提升诊断准确性,优化治疗方案。此外,远程监控、智能决策支持以及自动化设备提高了医疗效率,减少人为错误,改善患者的治疗效果和安全性。未来,随着技术的持续发展与应用范围的扩展,智能医院解决方案将进一步推动ICU的进步,实现更高效、精准和以患者为中心的重症监护。本文章中介绍的ADI智能医院技术解决方案是开发相关应用的最佳选择之一。

文章标签

全球
Arrow Times
医疗保健
物联网 (IoT)
ADI Electronics
文章

相关新闻文章