智能家居通信技术的深入比较与解决方案
市场上已经有许多智能家居设备,随着这些产品的价格变得更加实惠,其接受度也在不断提高。然而,支持设备与设备以及设备与智能手机通信的各种无线技术可能会让人感到眼花缭乱。这些技术所使用的协议或标准各自具有独特的特点、优势和劣势。其中较为常见的包括Wi-Fi、Thread、Matter、Zigbee、Amazon Sidewalk、Z-Wave、Bluetooth以及专有协议。本文将介绍这些智能家居技术以及Silicon Labs推出的相关解决方案。
智能家居设备的常见无线通信技术
目前,有许多可用于智能家居设备的无线通信技术,每种技术都有其自身的优势和特点。以下我们将分析这些常见无线通信协议的特点。
Wi-Fi 是连接智能家居设备最广泛使用和常见的技术。它使用与笔记本电脑、平板电脑和智能手机相同的无线网络,提供高速数据传输和广覆盖范围。Wi-Fi 与大多数智能家居设备和平台兼容,例如 Amazon Alexa、Google Assistant、Apple HomeKit 和 Samsung SmartThings。Wi-Fi 在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段上运行,支持高达数千兆比特每秒的数据传输速率。 Wi-Fi 技术通常用于有线供电和电池供电的设备(大容量一次性电池,例如碱性电池),如智能音箱、智能显示屏、智能电视、智能摄像机、智能温控器、智能门锁、智能门铃、智能插座、智能开关和智能灯泡。 最新版本的 Wi-Fi Mesh 网络可以改善智能家居设备的连接性和功能性,特别是针对户外设备或距离路由器较远的设备。例如,安全摄像机、智能灯光或宠物追踪器等设备可以显著受益于 Wi-Fi Mesh 网络的广覆盖范围。Wi-Fi Mesh 网络还适用于户外照明、传感与控制、停车管理、环境管理、楼宇与校园管理,甚至可以在机场等广泛应用环境中使用。
如何选择最佳的智能家居技术
事实上,智能家居协议或标准并非唯一,要确定哪个是最优可能很困难,因为每种协议或标准都有其自身的优点和缺点,并且满足的需求和偏好可能有所不同。您可以根据您的实际需求选择最适合的智能家居协议或标准。 例如,如果您希望未来增加更多的智能家居设备,您需要确保您的智能家居系统能够适应未来需求并兼容越来越多的设备。Wi-Fi技术是一个很好的选择。Wi-Fi普及广泛,兼容许多设备,是一个功能多样且具备可扩展性的解决方案。 如果需要考虑与现有或偏爱的平台、语音助手或应用的兼容性和互操作性,Matter 是最佳选择。如果您需要扩展传输距离并覆盖室内和室外的智能家居设备,那么 Z-Wave 技术无疑是一个强有力的竞争者,用于需要扩展传输距离和更大覆盖范围的智能家居技术。Z-Wave 在亚GHz频段运行,支持网状网络,其中每个设备可充当路由器或中继器,从而扩展网络传输距离并扩大覆盖范围。此外,Amazon Sidewalk 也可以考虑。 从智能家居设备的角度来看,功耗是一个重要的考量因素。Zigbee以其低功耗数据率无线技术而闻名,非常适合需要长电池寿命、网络可靠性和安全性的应用。Zigbee设备可以形成网状网络,扩大传输距离和覆盖范围,同时帮助实现高效的能耗使用。 此外,Wi-Fi 6中的 Target Wake Time (TWT) 和 BSS Max Idle 等功能也可以帮助提高设备的能源效率,从而延长电池寿命。设备可以使用这些功能长时间处于休眠状态,从而节省能源并最大化电池寿命。而另一方面,Z-Wave LR 旨在在保持能源效率的同时扩展 Z-Wave 网络的传输距离,其纽扣电池能够为设备供电长达10年,使其成为一种低功耗和延长电池寿命的首选技术。 从智能家居设备以及个人数据安全和隐私的角度来看,Matter 以支持广泛的设备类型并提供端到端加密、设备认证和云集成而闻名,提升了智能家居设备的安全性和隐私性。Z-Wave 也提供加密和设备认证,但缺乏内置的云服务。在考虑智能家居设备的成本和设置复杂性以及维护方面时,Matter技术无疑处于领先地位。
支持多种协议的物联网和智能家居设备开发工具包
为了加速物联网和智能家居设备的开发,Silicon Labs 推出了 xG24-EK2703A 开发工具包(EFR32xG24 Explorer Kit),这是一款基于 EFR32MG24 系统级芯片(SoC)的小型开发和评估平台。EFR32xG24 Explorer Kit 专注于为物联网应用中的 2.4 GHz 无线协议进行快速原型设计和概念创建,支持 Bluetooth Low Energy (BLE)、Bluetooth Mesh、Zigbee、Thread、Matter 以及专有产品等无线协议。 xG24-EK2703A 开发工具包的主要特性包括内置 USB 接口、板载 SEGGER J-Link 调试器、数据包跟踪接口以及按键。它还通过 mikroBus 插座和 Qwiic® 连接器支持硬件扩展板。硬件扩展支持使开发人员能够使用来自 mikroE、Sparkfun、AdaFruit 和 Seeed Studios 的现成扩展板,以各种组合创建和原型化应用。 xG24-EK2703A 是一款小型开发工具包,大小约为一块面包板,包括 xG24 Explorer 板(BRD2703A)。它采用低功耗无线 SoC EFR32MG24B210F1536IM48,支持高性能 2.4 GHz 射频,集成了 78 MHz 32 位 ARM® Cortex®-M33 核心、1536 kB 闪存和 256 kB RAM,提供了支持苛刻应用的资源,同时为未来的开发留有空间。 EFR32MG24 多协议无线 SoC 是实现基于 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的物联网无线连接的理想选择。它适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借其高性能的 2.4 GHz 射频、低功耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 功能,物联网设备制造商可以开发智能、稳健且节能的产品,同时防护远程和本地的网络攻击。 EFR32MG24 提供硬件加密加速功能,支持 AES128/192/256、ChaCha20-Poly1305、SHA-1、SHA-2/256/384/512,以及一个真正随机数生成器 (TRNG),还具备 ARM® TrustZone®、安全启动(可信加载器根)、安全调试解锁、DPA 对策及使用 PUF 技术的安全密钥管理,确保防篡改并支持安全认证。目标应用包括网关与集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破裂检测、唤醒词检测等。
结论
智能家居通信技术的选择和应用对系统的整体功能性、稳定性和可扩展性至关重要。无论是基于Wi-Fi、Zigbee、Bluetooth、Thread还是新兴的Matter标准,每种技术都有其特定的优势和适用场景。随着物联网技术的不断进步,未来的智能家居系统将更加强调互操作性、低延迟、高安全性以及增强的用户体验。本文介绍的Silicon Labs解决方案将帮助设计人员快速开发智能家居产品,推动更智能、更用户友好的家居演化,实现真正的智能连接。
文章标签