高性能和高分辨率安全及监控摄像头解决方案
安全与监控摄像头是现代安全系统中不可或缺的一部分。它们在监控和记录活动以增强安全性及遏制犯罪方面发挥着至关重要的作用。这些系统被部署在各种环境中,包括住宅区、商业物业、工业场所和公共空间,以对场所进行严格监控。本文介绍了安全与监控摄像头应用的发展,以及onsemi为这些应用提供的解决方案。
具有高级功能的安全和监控摄像头
安全和监控摄像头用于各种应用中,以增强安全性和监控活动。在住宅环境中,它们为房主提供实时监控和远程访问功能,确保财产安全。在商业和工业环境中,这些摄像头可以防止盗窃、破坏和未经授权的访问,同时确保员工安全。在公园、街道和交通枢纽等公共场所,监控摄像头提高了公共安全,并通过提供犯罪活动的证据协助执法。
安全摄像头有多种类型,包括提供高分辨率图像和远程观看的IP摄像头;具有高清功能的经济型模拟摄像头;以及在恶劣条件下通过探测热信号提供可视性的热成像摄像头。高清录像、夜视、运动检测以及通过移动设备实现远程访问等高级功能让这些系统极为高效。人工智能 (AI) 和机器学习的集成进一步提升了其功能,实现了面部识别和异常检测,以提供全面的安全覆盖。这些技术进步确保安全和监控摄像头能够持续满足各种环境中不断变化的安全需求。
运动唤醒功能支持相机低功耗运行
Wake on Motion (WoM) 功能使摄像头能够在低功耗模式下运行,这对于安全摄像系统至关重要,特别是在电池供电的无线摄像头中,提高了能源效率。这些无线系统依赖于电池供电,在某些约束条件下可能会面临挑战。
图像传感器的 Wake-on-Motion 功能使视觉系统能够基于检测到的物体运动进行操作。在 WoM 模式下,传感器处于低分辨率、低帧率的预检测状态。当检测到运动时,传感器会确认运动并提醒图像信号处理器 (ISP) 或系统级芯片 (SoC)。然后,ISP/SoC 验证与应用相关的运动,并在必要时激活完整的视觉系统。此功能尤其有用,因为大多数应用不需要以本机模式(全分辨率和最大帧率)连续运行。通常,仅需要短暂的完整运行时间,这使得传感器可以在大部分时间内保持在低功耗的预检测状态。
onsemi 的 Hyperlux LP 图像传感器系列包含 WoM 功能,并可针对不连续的感兴趣区域 (ROI) 进行定制。此增强设计旨在实现超低功耗,显著提高视觉系统在各种应用中的能力。在预检测状态下,Hyperlux LP 图像传感器的功耗不到本机模式下的 1/100,大幅节省功耗,从而延长对功耗敏感的视觉系统的运行周期。
此外,高动态范围 (HDR) 在图像传感器中至关重要,因为它显著提高了捕获图像的质量和真实感。通过扩展可记录的明暗细节范围,HDR 更准确地呈现出光线条件不均的场景。这一功能在摄影、摄像以及监控等需要同时捕捉亮区和阴影区域细节的应用中尤为重要。自适应局部色调映射 (ALTM) 是一种用于 HDR 成像的技术,它通过调整图像中不同区域的亮度和对比度,模拟人眼感知光线和对比度的方式。这确保了图像的明亮和暗部区域都能以最佳的细节和清晰度呈现。
onsemi 的 Hyperlux LH 和 LP 传感器系列具有 Wake on Motion (WoM)、子采样模式(分箱、求和、跳采和窗口化)以及多种功能模式,同时支持全局复位释放 (GRR)、触发和上下文切换功能。这些功能可最大限度地减少处理延迟,降低 ISP/SoC 的功耗和总体拥有成本 (TCO)。结合扩展的动态范围,这些能力使智能视觉系统能够实现高性能。
超低功耗高级图像传感器系列
onsemi 的 Hyperlux LP 系列图像传感器结合了先进的电子滚动快门技术,并包括三种产品型号:分辨率为 5MP 的 AR0544、分辨率为 8.3MP 的 AR0830 和分辨率为 20MP 的 AR2020。Hyperlux LP 系列中的所有传感器均具有相同的像素尺寸和光学性能。该产品线提供多种选项,包括黑白、RGB 和 RGBIR 版本,支持封装和裸片形式。这种广泛的选择使视觉系统设计人员能够优化开发工作,降低成本,并通过利用多样化的解决方案加快上市时间。
在预检测状态下,Hyperlux LP 图像传感器的能耗为本机模式的 1/100 以下,显著节省了电力并延长了对电力敏感的视觉系统的运行周期。与现有架构相比,电池寿命翻倍,在运动唤醒模式中的功耗低于 2mW,电池寿命是竞争产品的两倍。此外,Hyperlux LP 图像传感器具有高性能成像能力,采用 1.4μm 背照式 (BSI) 像素,并在近红外 (NIR) 模式下的量子效率 (QE) 在 850nm 达到 45%。它们支持高达 20MP 的分辨率,并以 60 fps 的速度运行。
Hyperlux LP AR0544 是一款 1/4.2 英寸的 BSI 堆叠 CMOS 数字图像传感器,拥有 2592 x 1944 的有效像素阵列。它设计用于在线性或增强动态范围 (eDR) 模式下通过滚动快门读取捕捉图像。AR0544 的突出特点是集成了唤醒运动 (WoM) 功能,使传感器能够在低功耗模式下运行,仅消耗全性能模式所需能量的一小部分。当检测到运动时,传感器能够迅速切换到更高性能状态。
onsemi 的 Hyperlux LP AR0830 图像传感器是现代安防和监控系统的理想选择。它提供 eDR 模式以在复杂的光照条件下实现高质量成像,并在近红外 850nm 和 940nm 波长下展现优秀的低光性能。其高效的能耗特性使其适合于连续运行,同时支持多种子采样模式,如合并、求和和跳跃,提供灵活的图像捕捉能力。这些特性确保了无与伦比的图像质量、多功能性、经济高效的运行以及增强的安全性。
onsemi 的 AR2020 图像传感器中的智能 ROI 功能使传感器能够捕捉场景中的多个特定区域,从而优化数据处理和能源消耗。通过聚焦相关区域,智能 ROI 可以降低带宽使用并提高能源效率。例如,在视频会议中,智能 ROI 可自动聚焦于演讲者,提供清晰的高分辨率演讲者图像,同时保持对整个房间的视图。
支持高质量成像的图像传感器系列
onsemi 的 Hyperlux LH 图像传感器系列专为安全和监控摄像头而设计,即使在不同照明条件下也能提供卓越性能,确保高质量成像。这些传感器具有业内领先的 150dB HDR,在极端光照对比下也能捕捉丰富细节的图像。增强的 NIR 敏感度针对低光和夜间监控进行了优化,在传统传感器可能失效的情况下能够呈现清晰的视觉效果。此外,先进的 LED 闪烁消除 (LFM) 技术能够有效消除 LED 照明导致的闪烁现象,确保图像质量稳定不变。
Hyperlux LH 传感器支持 4K 视频分辨率,提供超高清图像,是识别安全画面中细微细节的关键。设计采用 2.0 µm 像素尺寸,这些传感器提高了敏感度和图像清晰度。此外,其低功耗特性使其非常适合电池供电设备,并降低监控系统的整体能源成本。这些功能结合起来,确保配备 Hyperlux LH 传感器的安全和监控摄像头提供可靠的高质量视觉数据,必不可少于高效监控和安全操作。
onsemi 的 Hyperlux LH AR0822 图像传感器是一款尖端解决方案,旨在提升安全和监控摄像头的性能。凭借其先进的功能和强大的性能,它在各种照明条件下确保卓越的图像质量和可靠性。AR0822 提供 8MP 分辨率和 60fps 的 4K 视频,使图像清晰且细腻。它还配备 120dB eHDR,即使在艰难的光线环境下也能捕获高质量图像。该传感器高效的 NIR 功能在低光条件下表现出色,这在夜间监控中尤为关键。此外,AR0822 具有高能效,集成了节能功能如运动唤醒 (Wake-on-Motion),优化能耗,非常适合连续监控应用。
onsemi 的 AR0246 属于 Hyperlux LH 图像传感器系列,是一款 2MP 1/4 英寸 BSI 堆叠式 CMOS 数字图像传感器,具有 1920 x 1080 的有效像素阵列。这款先进传感器可以通过滚动快门以线性、eDR 或嵌入式 HDR(嵌入式 HDR 达到 120dB)模式读取图像。AR0246 包含 ALTM 功能,可将高动态范围图像压缩成较低比特深度,确保与非 HDR 处理器或比特深度有限的显示屏兼容。AR0246 在 Bayer 域中启用 ALTM,使得使用常规 10 位或 12 位图像处理管道进行 HDR 图像渲染成为可能。
全面的互补产品和开发工具,加速产品开发
除了图像传感器之外,onsemi 还提供广泛的配套产品,包括 PoE 功率管理、AC-DC 功率管理、DC-DC 功率管理、存储器、收发器、接口保护、电池保护、Bluetooth、音频放大器、步进电机等。这些产品满足安防和监控摄像机应用的需求,加速产品开发。
onsemi 还提供一整套开发工具和资源,以协助客户进行产品开发。例如,AGB1N0CS-GEVK Demo 3 图像传感器开发板为与 onsemi 图像传感器交互提供了一种强大而高效的解决方案。其主要特点包括支持高带宽 USB 3.0 接口、1 Gb 存储缓冲区以管理高数据速率、具有帧率为 720p 60 和 1080p 60 的 HDMI 输出,以及与 MIPI、HiSPi、CCP 和并行接口的兼容性。
onsemi 还推出了图像传感器头板,这些头板专为评估和展示 onsemi 半导体器件(特别是图像传感器)而设计。这些头板通过连接器连接到更大的系统,例如 Demo3 平台,并通过战略性放置的测试点和可配置跳线提供对关键信号的访问。它们是开发和测试的重要组成部分,使得能够在可控条件下与 onsemi 设备进行精确交互并评估其性能指标。
此外,onsemi 的 PRISM(高级参考图像传感器模块)系统是一种高质量的、经过验证和测试的参考模块,专为卓越成像而设计。它具有多功能性,可在早期样本阶段用于所有工业和商业传感器,利用标准化的通用连接器确保传感器之间的灵活性。onsemi 还提供适配器以实现与 SoC 平台的无缝集成。对于大批量生产,该系统可以通过分销商转换为 Image Access System (IAS)。通过将模块与生态系统合作伙伴的硬件适配器和开发工具包集成,它简化了原型过程,加速了设计阶段,并缩短了上市时间。
另一方面,onsemi 还提供了图像传感器开发软件 DevWareX,可与 Demo3 套件一起使用,用于编程成像器、显示和评估图像。onsemi 的传感器演示软件专为显示和处理传感器图像而设计,特别适用于 onsemi 图像传感器产品的开发和评估。
结论
随着对安全和监控需求的持续增长,高性能和高分辨率相机解决方案已成为行业的核心驱动力。这些先进技术不仅提高了图像质量,还引入了人工智能、边缘计算和低功耗设计等创新,使得安全系统更加智能和高效。在未来,随着技术的不断发展,这些解决方案将更好地满足包括智慧城市、智能家居和工业监控等各种场景的需求。onsemi推出的图像传感器及相关配套产品将成为实现更安全、更可靠监控系统的关键。
文章标签