Arrow Electronics Components Online

超宽带技术在物联网和智能家居中的应用

物联网技术06 3月 2025
更智能且更安全的汽车连接解决方案
查看所有文章
随着物联网(IoT)技术的发展,无线通信在智能家居和工业应用中发挥着越来越重要的作用。超宽带(UWB)技术凭借其高精度定位、低功耗、低延迟以及强大的抗干扰能力,已成为支持智能生活和自动化应用的关键技术。从智能锁和无钥匙入口系统到精确设备追踪和室内导航,UWB正在重新定义我们与环境交互的方式。本文探讨了UWB技术在物联网和智能家居领域的主要应用,并介绍了村田制作所开发的最新UWB模块。

UWB 技术的功能特性和优势

UWB 是一种短距离无线通信技术,它使用低功率、高频率的电磁波,并通过极宽的频谱(通常超过 500 MHz)传输数据。UWB 最初用于军事雷达和通信,但最近已广泛应用于精确定位、无线传感和高效数据传输。

Image

Murata 2hq

UWB 使用超宽频谱,通常超过 500 MHz,提供高速数据传输率和低干扰能力。其低功耗得益于短脉冲技术的使用,相较于传统的无线技术消耗更少的功率,使其适用于 IoT 设备。UWB 还支持高精度定位,可通过飞行时间(Time of Flight, ToF)或到达角度(Angle of Arrival, AoA)测量实现,定位精度可达到 10 cm 以内。UWB 的宽频谱分布和低功率密度特点,使其不易受到其他无线技术(如 Wi-Fi 和蓝牙)的干扰。此外,由于脉冲信号难以拦截和解码,UWB 提供了强大的安全性,使其适用于室内导航、资产跟踪、智能家居和自动化控制。
 
UWB 使用超宽带传输,具有广泛的工作频率范围(例如 3.1GHz 到 10.6GHz)以及超过 500 MHz 的带宽,确保了高速和低延迟的数据传输。这使其适用于短距离高清音视频无线传输,例如在 AR/VR 设备中。
 
UWB 采用低功耗脉冲信号传输,非常适合对功耗敏感的应用,例如 IoT 和可穿戴设备。其短脉冲特性使其能够在短距离内高效地进行数据传输,同时干扰极小。由于 UWB 信号的功率极低(通常在 -41.3 dBm/MHz 以下),其对其他无线技术(如 Wi-Fi 和蓝牙)的干扰可能性较小,确保即使在工业环境或高密度通信区域等复杂环境中也能稳定运行。此外,得益于短脉冲和随机扩频技术的使用,UWB 数据难以被拦截或窃听,使其适用于高安全性的应用场景,如无钥匙进入和移动支付。

UWB的广泛应用领域和发展潜力

UWB 有着广泛的应用,例如高精度室内定位,可用于智能工厂、仓库管理和医疗设施中,提供精确的资产追踪和人员定位。它还可以与实时定位系统(RTLS)技术结合,用于安全监控和自动化管理。此外,UWB 还可以用于无钥匙进入和汽车应用。像 Apple 和 Samsung 这样的公司已经将 UWB 集成到智能手机和智能访问系统中,实现自动解锁汽车或智能家居。像 BMW 和 Audi 这样的汽车制造商也正在采用 UWB 技术替代传统的 RFID 和蓝牙解锁,进一步提高安全性。
 
UWB 技术还可应用于智能设备和无线数据传输,为无线 VR/AR 设备和高清音视频传输等应用提供高效的无线数据传输支持。它适用于可穿戴设备(例如智能手表、智能眼镜)进行精准的近场通信。UWB 还可应用于医疗和健康监测,利用精准的运动感知实现远程患者监控和健康分析。UWB 雷达技术可以实现人体存在检测,甚至无需额外传感器即可监测心率和呼吸。
 
在自动化生产线和机器人系统中,UWB 可提供精确的定位信息,提升协作机器人(Cobots)的灵活性。在自动叉车、自动导引车(AGVs)和自主移动机器人(AMRs)等应用中,UWB 可以实现更精确的导航和障碍物规避。
 
与 Wi-Fi、蓝牙(BLE)、RFID 等其他无线技术相比,UWB 提供最高的精度,可达 10 厘米。其主要应用包括精确定位和无钥匙解锁。未来,UWB 将与 5G 和 AIoT(物联网人工智能)结合,增强智慧城市和智能家居的应用。此外,UWB 还将扩展到更多的消费类应用,例如智能手机和无线车钥匙。由于其高精度、低功耗和安全性,UWB 在各领域将发挥重要作用,成为无线通信和定位技术的关键趋势。

Murata Diagram

UWB技术的挑战与发展趋势

目前,UWB芯片和模块相对昂贵。与Wi-Fi和Bluetooth (BLE)相比,UWB仍处于技术开发和市场推广的早期阶段,导致应用成本较高,影响了市场普及率。此外,尽管UWB的功耗比Wi-Fi低,但仍高于BLE,这可能会影响像智能家居传感器这样长期运行的IoT设备的电池寿命。
 
虽然UWB技术已由IEEE 802.15.4z标准化,但不同制造商可能开发自己的UWB解决方案,从而导致设备之间的兼容性问题。FiRa(Fine Ranging)联盟目前正在推动统一标准,以实现不同品牌UWB设备的互操作。然而,仍需更多行业合作来改善生态系统。
 
UWB的市场渗透率仍处于初期阶段,主要应用于高端智能手机(如iPhone、Samsung Galaxy)、汽车无钥匙进入(如BMW)和智能家居应用。中低端市场尚未大规模采用UWB。IoT和智能家居领域仍然严重依赖像Wi-Fi和BLE这样的成熟技术,UWB需要时间来增加其渗透率。
 
另一方面,UWB的有效传输范围约为10至50米。虽然在室内环境中具有明显的优势,但在智能城市和大型工业应用等广域网络场景中,仍需与5G和Wi-Fi 6等其他技术结合。此外,UWB运行在3.1GHz至10.6GHz的频率范围内,但不同国家对频谱管理的政策不同。例如,中国、欧洲和美国对UWB频段的开放程度有所不同,这可能会影响技术的部署和应用推广。
 
随着UWB芯片技术的进步,未来UWB模块将具备更低的功耗和更小的尺寸,使其在智能锁、可穿戴设备和家庭传感器等IoT设备中获得更广泛的应用。预计模块成本将下降,使UWB更易于被中低端设备所接受。随着FiRa联盟积极推动UWB标准化,未来不同品牌设备之间的互操作性可期。UWB还将与Wi-Fi、BLE、5G等其他无线技术集成,形成更加全面的IoT和智能家居生态系统,增强设备协作能力。
 
未来UWB应用将更为广泛,智能家居和无钥匙进入应用将在智能锁、智能电视和智能音箱等产品中进一步渗透,实现更精确的空间定位与交互。结合AIoT,UWB可以根据用户位置自动调整照明、空调和音频设备,提升智能家居体验。
 
UWB还能应用于室内定位和资产追踪,未来将在医院病患追踪、仓库管理和工业资产监控中发挥作用,提高管理效率。企业应用也将快速增长,如机场行李追踪、智能零售中的店内导航以及物流供应链管理等场景将逐步采用UWB技术。
 
未来,机器学习将优化UWB定位数据,提高智能监控和无人机导航等应用的识别精度。UWB将与5G互为补充,在工业IoT和智能城市等低功耗、高精度定位场景中发挥更大的作用。

Murata Eval Kit

高度集成的低功耗UWB模块

村田制作所推出了一款用于物联网应用的新型UWB模块——Type 2HQ。这款超紧凑型UWB模块集成了NXP的SR250 UWB芯片组、时钟、滤波器和外围组件。它采用低功耗设计,非常适用于集成UWB功能的物联网设备,包括电池供电设备。
 
Type 2HQ采用NXP Trimension® SR250芯片组,该芯片组配备ARM Cortex-M33内核,并符合IEEE 802.15.4z HRP PHY标准。它支持UWB信道5和9,最低UWB频率为6240 MHz,最高为8240 MHz。它具有SPI接口,能够实现双向和单向测距,精度达±5厘米。此外,它还支持到达角度(3D AoA或2D AoA)功能,AoA精度在±60°的范围内达到±5°。
 
Type 2HQ集成了UWB雷达并支持芯片内存在检测(OCPD)。它配备嵌入式参考时钟和睡眠时钟,以及树脂模制的一体式屏蔽结构。该模块非常紧凑,尺寸仅为5.9 x 5.7 x 1.05 mm(最大值)。它集成了用于法规认证的带通滤波器(BPF),目前正在进行FCC/IC/TELEC/ETSI参考认证。它符合FiRa和RoHS标准。
 
Type 2HQ是市场上最小且高度集成的UWB模块,支持功率校准和晶体校准。睡眠时钟使用内部晶体,频率为32.768 kHz,而系统时钟使用内部晶体,频率为38.4 MHz。它采用多天线设计并支持天线外置评估(RF连接器/天线不包括在内)。其工作温度范围为-30至85°C,采用SMT安装和LGA封装,电源电压(Vdc)为1.8V或1.2V(针对VDDIO)和3.3V(针对VBAT)。
 
为了加速客户的产品开发,村田制作所还发布了Type 2HQ UWB模块评估板。该评估板包括Type 2HQ和Type 2FR(NXP RW612)USB-UART转换IC。评估板可以通过USB电缆供电,也可以通过PC的COM端口供电。用户可以通过Type 2FR控制Type 2HQ,评估板尺寸为90 x 45 x 11.6 mm。

结论

超宽带 (UWB) 技术以其高精度定位、低功耗和强抗干扰能力,正推动物联网 (IoT) 和智能家居技术的快速发展。从无钥匙进入、智能家居设备的协调到室内导航、精准资产追踪以及安全监控,UWB 为智能生活带来了更高效、便捷且安全的解决方案。随着5G、AIoT及更多智能设备的普及,UWB将继续与其他无线技术协同发展,进一步提升智能生活体验。然而,为了实现更广泛的应用,行业需克服如设备成本和标准化整合等挑战。未来,随着技术进步和市场需求的增长,UWB在智能家居和物联网领域的影响力将持续扩大,为万物互联时代奠定更加坚实的基础。

文章标签

全球
Murata Manufacturing
Arrow Times
文章
物联网 (IoT)

相关新闻文章