通过物联网技术实现全球可持续发展
物联网 (IoT) 在数字化转型中发挥着关键作用。通过将传感器嵌入基础设施中,物联网通过数据传输减少了对物理移动的需求,对构建更可持续的全球生态系统产生了重要影响。物联网通过积累和利用数据来解决能源效率挑战,利用更先进的传感技术使能源使用得以测量,这是提升效率和可持续性的第一步。这篇文章将介绍物联网技术对实现全球可持续发展的影响,以及由 ADI 推出的相关解决方案。
创新与技术支持可持续发展
今天,我们正面临严重的能源危机,这推动了对一个更具可持续性的全球生态系统的需求,以减少人类的碳足迹。许多个人、组织和政府正在努力更好地理解人类对生态系统的影响,并致力于改变我们的世界以创造更美好的未来。物联网设备可以帮助减少需求,更高效地利用现有资源。随着快速创新和新技术的迅速问世,可以开发出更可持续的能源,最大限度地减少人类的碳足迹,改善我们社会的影响。
有三种方式可以对可持续发展产生影响。首先,有机会减少资源需求,这可以通过虚拟化和智能解决方案实现。另一种方法是通过改善人类的运作方式来提高效率。例如,用电动机替代内燃机或通过风能等可再生能源发电是环保的能源生产方式。第三种方法是管理污染,可以通过监测和封存来实现。这三种方法都需要创新和技术进步。
为了满足效率需求,电子技术经历了多次变革。通过物联网,我们将看到对可持续性产生积极影响的最大机会。物联网和边缘计算的实施代表了一种范式转变,将能源使用从移动物理物体转移到移动数据。这种转变使物联网能够优化当前流程以提高效率,并采用新流程以寻求更好的发展。这两者对可持续性都有重要影响,但新流程的引入代表了变革性的发展。
通过行业标准和联盟加速创新并克服挑战
推动行业标准和联盟的创建是加速创新和克服挑战的一种方式。市场需要更快、更短的设计周期,以及更多的生态系统合作伙伴以便及时推出具有竞争力的解决方案。对于嵌入在物理基础设施中的物联网设备,要实现快速的可扩展性,必须采用开放架构,从而促进行业标准和联盟的形成。
O-RAN(开放无线接入网络)联盟是一个很好的例子。它是由电信行业运营商发起的联盟,旨在提供智能化、开放式、虚拟化和完全互操作的移动网络。成员和贡献者参与开发和推广5G基础设施的白盒生态系统,而这一市场传统上由部署专有黑盒解决方案的大型电信公司主导。O-RAN联盟将提供接口标准和白盒参考设计,以促进广泛参与,并加速5G创新的速度和多样性。
行业标准和联盟的一项重要职责是确保可靠性和可维护性的开发,同时应对未来需求的波动。标准和联盟还定义了安全要求,以保护我们的未来免受意外和恶意攻击。这些工作组的安全组件应能够评估安全风险并定义互操作性。
安全对可持续发展的影响
安全的基本原则之一是根据资产的风险和价值,在系统的正确位置应用合适的安全措施。随着我们持续开发驻留在传统或新型物理设备中的互联解决方案,攻击面不断扩展,使安全成为实现物联网 (IoT) 并对社会和环境产生深远影响的基础要素之一。
参与联盟和标准组织是影响良好安全实践的主要机会,有意识地实施安全措施可以从三个方面直接影响可持续性。首先是减少电子废弃物。电子废弃物通常不被认为是一个显著的环境问题,但这是一个充满机遇的领域。如今,即使进行了适当处理,回收电子废弃物的成本仍然非常高。需要找到更好的方法来回收电子废弃物,但正确的安全解决方案可以帮助减少产生的废弃物总量。通过延长产品寿命和开发支持软件定义解决方案的硬件平台可以实现这一目标。结合支持这两种方法的安全子系统,可以延长硬件生命周期,并提供利用二次生命解决方案来减少电子废弃物的方法。
减少运营浪费是安全影响可持续性的另一种方式。为小型 IoT 应用定义安全标准可以减少设备的整体尺寸和功耗。数据中心方法通常用于定义边缘设备的接口,指定安全要求以包括更多必要的算法和附加接口。如果仅指定最少数量的接口和加密过程,则整体产品尺寸将减少。
安全还具有显著的社会影响,因为它需要确保安全操作并保护用户隐私。无论是对于终端用户还是开发团队,安全必须更加直观和简单。大多数人并非安全专家,也不理解安全配置和设置的含义,因此,从用户的角度无缝集成安全的方式对他们的整体福祉具有重大影响。
随着今天创新速度的加快,ADI 正在可持续性技术领域做出重大贡献。ADI 的无线电池管理系统通过减少材料成本和提高设计灵活性,正在转变汽车行业,使电动汽车的扩展更加高效。能源存储系统 (ESS) 通过缓解可再生能源(如风能和太阳能)的间歇性特性,正在促进可再生能源与主流能源的整合。此外,ADI 的 EagleEye™ 占用监测解决方案释放了洞察力和分析能力,实现了更高效的建筑管理。这些只是通过使用 ADI 解决方案提高效率并通过有意义的洞察来减轻环境影响的几个例子。
ADI 的安全方法旨在通过快速创新和减少浪费的实践,创建一个更加可持续的全球生态系统。这些实践基于行业标准,同时为安全和可持续的边缘解决方案的新标准的制定做出贡献。ADI 的安全解决方案在许多不同的应用中具有很高的可重用性,确保团队可以快速创新,同时确信安全解决方案符合标准并在架构设计上具有稳健性。ADI 的安全架构将支持动态生命周期,并随着行业不断发现潜在需求而增强软件功能。ADI 致力于帮助客户通过改变模式,使旧的流程更加高效,从而推出变革性的解决方案。
可信计算解决方案提升端到端安全问题
ADI 致力于在所有工作中将安全性置于首位,提供设定信任预期的安全解决方案,并协助客户应对不断发展的威胁。ADI 专注于提供创新的资源和技术,以选择贯穿整个安全旅程的信任基础。ADI 的解决方案经过优化,可提升客户的端到端安全旅程,同时加速上市时间。
ADI 推出了名为 ADI Assure™ 的一系列可信计算解决方案,这些产品套件为应对安全威胁提供可靠保护,确保持久的信任状态。通过 ADI 的可信边缘解决方案,客户的安全边界将更接近数据的来源,从而提升对数据真实性和可靠性的信心。
ADI 建立了一个可信基础,帮助客户快速满足行业标准和监管要求,同时在整个产品生命周期内增强其应对不断发展的安全威胁的防御能力。ADI 的先进技术,例如 ChipDNA® PUF、防篡改 NVM 和先进的加密算法,加强了安全架构并提升了对入侵性和非入侵性攻击的防御能力。ADI 的广泛产品组合包括灵活、可扩展的安全解决方案,这些解决方案结合了基于硬件的信任根,提供持续的保护和便捷的集成,最终保障系统并提高长期的弹性。
ADI 通过行业标准和合规的安全解决方案缩短客户的上市时间,通过嵌入式安全和安全生命周期管理提供信任保障,并通过模拟和数字交汇点的创新来加强安全状态。
ADI 针对智能边缘的安全产品被称为 Trusted Edge Security Architecture (TESA),与 CodeFusion Studio 无缝结合。该产品将行业标准的加密 API 与 ADI 的硬件安全功能整合,为客户提供一个基础的安全层。加速边缘创新意味着支持客户专注于核心竞争力。ADI 的可信边缘安全架构允许客户通过单一安全 API 扩展边缘应用,同时提供灵活的硬件平台和多种安全保障级别的方法。
CodeFusion Studio (CFS) 是一个基于 Microsoft 开源开发环境 Visual Studio Code (VS Code) 构建的嵌入式软件开发平台,专为异构环境设计。CodeFusion Studio 为 ADI 的嵌入式处理器和 MCU 提供直观的开发工具,其功能包括 Trusted Edge Security Architecture (TESA)、多核异构调试工具、Zephyr 支持、集成引脚和时钟配置、现代化用户界面、ELF 文件可视化、开源工具等。由开发者打造并服务于开发者,CodeFusion Studio 旨在加速开发并采用现代软件开发流程。
结论
物联网技术为实现全球可持续发展提供了强有力的推动力。通过连接设备、数据和系统,物联网不仅提升了资源利用的效率,还推动了绿色能源、智慧城市和循环经济的发展。在应对全球环境挑战的关键时刻,物联网的创新应用正在加速构建更加环保、高效的生态系统。ADI通过提供可信计算解决方案,协助客户构建安全的物联网环境。物联网将在实现可持续发展目标中发挥越来越重要的作用,为人类和地球创造更美好的未来。
文章标签