Wi-Fi 技术的演进:Wi-Fi 7 (802.11be)
Wi-Fi
无线网络29 8月 2024
Wi-Fi 技术推出了其第七代无线技术——Wi-Fi 7,这标志着更高速度、更低延迟和更高可靠性的进步。深入阅读 ECS Inc. 的白皮书,探索 Wi-Fi 的演变过程,了解 Wi-Fi 7 的变革性功能,熟悉其广泛应用以及频率控制在这些系统中所扮演的重要角色。立即下载白皮书,抢先一步参与无线技术革命。
ECS Inc.的白皮书《Wi-Fi 技术的演进:Wi-Fi 7 (802.11be)》探讨了IEEE 802.11be EHT(极高吞吐量,也被称为Wi-Fi 7)为无线通信带来的进步。这个新标准提供了高速连接、更高的数据传输速率、更低的延迟以及更强的可靠性,支持视频流媒体、智能建筑/城市以及物联网(IoT)连接等应用。该白皮书全面回顾了Wi-Fi技术的发展历程,从最初的802.11b标准到Wi-Fi 7的革命性能力。
了解更多关于Wi-Fi 7特性的重要性,例如4K QAM、UMAC、MLO和320 MHz信道带宽。内容还强调了频控组件在维持这些系统的稳定性和准确性中的关键作用,同时解决了诸如更宽信道带宽和高级调制技术等挑战。随着对连接需求的不断增长,Wi-Fi 7代表了一个重要的飞跃,为各行业提供了强大的性能和高效的解决方案。
深入了解 Wi-Fi 7 的功能,并了解 ECS Inc. International 在频率控制解决方案方面的专业知识如何支持您的下一代无线应用。
文章标签
全球
Wi-Fi®
物联网 (IoT)
无线
文章