Arrow Electronics Components Online

加速车辆电气化,尽享Molex技术力量

电动车 (EV)06 8月 2024
电动汽车充电接口的特写镜头,连接了一根电缆。充电接口显示绿色发光灯,并有一个可见的数字指示器,读数为“57%”。
查看所有文章

车辆及车辆基础设施的电气化,或许是自福特汽车公司推出T型车以来汽车市场最重大的演变。然而,如果没有尖端的组件和系统,这项技术将无法实现。这篇来自Molex的文章探讨了广泛用于苛刻电动汽车应用中的互连解决方案。

对转型能源的日益关注正与消费者对安全、舒适、便利和功能性的需求相契合。这种契合正在推动汽车设计的重大演变,并加速向电动车(EVs)的转变。

随着车辆不断融入更多电气组件并向电气化动力系统转型,这一进步既是积极的也是不可避免的。Molex处于这一趋势的最前沿,与汽车行业紧密合作,以确保其产品、工具和流程能够提供可靠的解决方案。这些努力正在为顺利过渡到充满活力的电气化未来铺平道路。Molex能够提供帮助的关键方式包括:

简约设计

汽车电气化的一个重要趋势是车内计算能力的集中化。当前的方式是使用分布式的ECU网络。然而,随着近期计算能力和可靠性的提高,现在可以转向区域架构。这种方法利用更少数量但更强大的计算机,从而最大限度地减少能量消耗、安装复杂性和成本。Molex通过提供传输传感器和电池信息至这些中央化ECU的电缆和连接器来支持这一趋势。

制造商合作

电动车市场份额的竞争异常激烈,原始设备制造商(OEM)需要尽可能多的优势才能占据上风。为了保持领先,这些制造商选择与电池单体供应商、电动机开发商以及半导体制造商合作,以帮助他们更快地进入市场。长期以来,在改进控制单元、布线、连接器、汇流排、摄像头和传感器方面仍然存在困难。由于这些技术广泛应用于Molex的产品线中,OEM能够依赖一个可靠的合作伙伴,从概念到生产全程支持他们的产品。

耐用且创新的产品

Molex 为汽车行业开发并提供一系列创新的互连产品。最新推出的产品为车辆设计师带来了更多灵活性、更小的尺寸以及更好的防水防尘保护。

文章标签

全球
万物电气化
Molex
汽车
电动车 (EV)