Arrow Electronics Components Online

正在革新手术机器人的5项尖端技术

机器人学10 7月 2024
手术室内的先进外科手术机器人
查看所有文章

机器人已经大幅发展,从科幻领域转向实际应用于制造业、医疗保健等多个领域。随着技术的不断进步,机器人将获得新的能力,例如接管复杂的手术任务。在这篇来自 Kontron 的文章中,探索推动下一代手术机器人发展的5个关键因素。

1. 人工智能的崛起

人工智能(AI)如今无处不在,其中一个显著受到其影响的领域是外科机器人。人工智能能够提高精确性,减少人为错误,并提供实时决策支持。复杂的算法可以执行诸如切割组织以及提供实时视频分析等任务。例如,Medtronic的Touch Surgery Enterprise利用人工智能自动模糊人脸和受保护的信息,从而保障患者的隐私。Kontron的高性能模块具备人工智能功能,为先进外科应用处理复杂需求提供必要的计算能力和可靠性。

2. 机器学习的重要性

机器学习(ML)是人工智能(AI)的一个重要领域,可提升质量控制、自动化和定制化。在机器人手术系统中,机器学习训练机器人掌握组织切除的模式,使其能够在手术过程中检测组织变形并相应地调整手术方案。   这种实时数据分析和模式识别能够实现更加个性化和适应性的手术。因此,手术机器人可以不断提升其性能,确保为患者带来更好的手术效果。Kontron 的高性能边缘计算解决方案,基于最新的 Intel™ Xeon D-2800 和 D-1800 处理器提供动力,具备强大的计算能力和数据处理能力,确保机器人能够高效地分析数据并实时调整。

3. 触觉反馈的影响

精确性在外科手术中至关重要,尤其是在依赖复杂触觉反馈的机器人手术中。触觉反馈通过机器人末端执行器中的传感器将触觉信息传递给外科医生,模拟触摸的感觉。如果缺乏这种清晰的触觉感受,可能会导致手术失败或严重失误。Kontron 的 SMARC™ 模块产品线提供强大的处理能力和传感器集成,确保在机器人辅助手术中实现实时“触觉”反馈。

4. 第五代移动网络的增长

保持互联是一个全球性主题,而5G网络让这一切变得比以往更容易。5G为手术机器人提供了超低延迟和高带宽的通信能力,从而为远程手术和全球范围内的实时通信提供了可能。   这一进步使外科医生即使身处远方,也能以前所未有的精确度和响应速度执行手术。Kontron的5G兼容模块,例如COM-HPC® Mini,确保机器人辅助手术(RAS)的通信既可靠又快速,并实现了无与伦比的精确度和响应性。

5. 3D 可视化的进步

推动RAS(机器人辅助外科手术)的另一项关键技术是3D可视化技术,它在使用系统控制台时增强了外科医生对空间的理解。通过高清摄像头传输的放大手术区域画面,外科医生可以获得清晰的视图。这项技术可用于手术中的实时辅助,也可用于术前规划以及结合增强现实(AR)和虚拟现实(VR)系统的术中指导。   Kontron的MediClient是一款医疗级计算解决方案,支持这些先进的可视化技术,其功能包括高分辨率触摸屏显示、强大的数据连接能力以及符合医疗标准的卫生要求。MediClient将高性能计算与卓越的可视化能力相结合,确保了手术操作的精确性和高效性。

手术机器人未来发展

根据《Fortune Business Insights》报告,全球机器人辅助外科(RAS)市场预计将在2032年达到223.816亿美元,复合年增长率(CAGR)为21.5%。这一增长突显了RAS在改善患者疗效方面日益增长的需求和潜力。RAS的优势包括更安全的手术过程以及长期成本节约。然而,高昂的初始成本以及对先进技术和培训的需求可能成为实施的障碍。   人工智能(AI)、机器学习(ML)、5G、3D成像与触觉反馈技术的进步正逐步解决这些挑战并推动RAS的发展。在目前的RAS系统中,手术机器人的机械臂由附近手术台上的医生控制。展望未来,手术机器人可能仅需外科医生提供最少的指导便能够自主完成手术,甚至医生可能不再需要与手术机器人处于同一个房间。

关键要点

总而言之,五大关键技术正推动医疗机器人产业的增长,将传统手术室转变为先进的机器人领域:

  • 人工智能(AI)提高了精准度,减少了人为错误,并为手术机器人提供了实时决策支持。

  • 机器学习 (ML) 通过实时数据分析,使机器人系统能够适应组织变化并改善手术效果。

  • 触觉反馈 在机器人手术中为外科医生提供触觉反馈,提高了精确度并降低了错误风险。

  • 5G 网络 提供超低延迟和高带宽通信,促进远程手术和实时数据传输。

  • 3D 可视化 通过高清实时成像和增强现实/虚拟现实(AR/VR)系统增强外科医生的空间理解能力。

文章标签

全球
机器人技术
5G
Kontron
机器学习
文章

相关内容