Arrow Electronics Components Online

电动车充电类型及常见拓扑结构

电动汽车充电13 6月 2024
带有太阳能电池板背景的车库电动车充电用储能系统(ESS)
查看所有文章

电动汽车充电需求增长 - 随着全球电气化和脱碳趋势的不断发展,电动汽车(EVs)的需求预计将以10%的复合年增长率(CAGR)增长。到2025年底,预计将有近5000万辆电动汽车上路,这推动了对更多充电站以及更快充电速度的迫切需求。本文将为您介绍电动汽车的充电类型和常见拓扑结构,并分享Wolfspeed提供的相关解决方案。如需深入了解,请访问Wolfspeed的应用指南:《PRD-08367:电动汽车充电电源拓扑设计指南 | Wolfspeed》。

随着道路上电动汽车(EV)的增加,为其充电所需的电力需求也在以指数级速度增长。据估计,到2030年,将需要约230太瓦时(TWh)的能源来为这些车辆充电,而相比之下,今日的需求仅为11太瓦时。为了满足如此多车辆的充电需求,将需要近3000万个充电桩。尽管大多数充电桩将安装在个人家中,但仍需要安装超过120万个公共充电桩,以满足电动汽车的移动充电需求。

Bar chart illustrating cumulative charger demand in 2021 and 2030, measured in thousands of chargers.

电动车累计充电需求

家用充电器通常使用常见且随处可用的交流电源。另一方面,公共充电站旨在提供快速且可靠的充电体验,就像为传统内燃机(ICE)车辆加油一样。这意味着公共快充需要具备足够的电力传输能力(最高可达600kW),以便在不到15分钟内为电动车(EV)充满电。而这只有通过直流充电才能实现。

充电类型

AC充电是指使用典型家庭中常见的电源进行充电,这种电源以交流电(AC)的形式存在,因此得名。这种充电方式需要电动汽车(EV)内置的车载充电器(OBC),将交流电(AC)转换为直流电(DC),从而满足使用交流电为电池充电的需求。

一级交流电

这是最基本的充电器,它从电网接收120-240伏交流电(13-16安),然后通过充电线为电动车(EV)供电。它是充电速度最慢的类型,但也是最便携的,可以几乎在任何地方插入使用。大多数型号的额定功率通常高达1千瓦。

A close-up of a person holding an electric vehicle charging cable near a parked light blue car.

一级交流充电器

二级交流电

二级交流充电器仍然使用随处可用的120-240Vac电源。主要区别在于它的额定电流较高(32-40A)。这些交流充电器通常永久接线安装在家中或公共场所的电杆上。它们通常的额定功率为11-22千瓦。

Close-up of modern electric vehicle charging stations connected to cars in a sleek indoor setting.

二级交流充电器

直流充电

要减少电动汽车(EV)的充电时间,唯一的方法是使用直流(DC)充电。直流充电器通过绕过电动汽车内置的车载充电器,直接向电池提供电能。

2级直流充电 / 2级+ / 直流壁挂式充电箱

对于大约20-25kW的功率等级,通常的解决方案被称为“Level 2”直流充电器,尽管没有官方的命名规范。这类充电器可以在住宅和商业场所中找到。   与交流充电相比,最大的区别是充电器内置了一个额外的功率块转换器,该转换器执行交流电到直流电的整流(例如,“AFE”——有源前端)。然后,这个直流电通过充电电缆输送到汽车,为电池充电。根据所选的电力设备,它还可以提供双向功能。

A sleek electric car is connected to a wall-mounted charging station in an outdoor setting.

二级直流充电器

第三级直流快速充电(DCFC)/ 快速 / 超级充电器

三级直流充电器通常被称为直流快速充电器(DCFC)或超级充电器。这种类型的充电器的功率水平通常在50kW到1MW之间变化。这些充电器由多个20、30、50、60kW甚至更高功率等级的电源模块组成,以实现所需的功率水平。根据容量,这些快速充电器可以在不到20分钟内为一块典型的电动车电池完成充电。

A modern electric vehicle charging station with multiple cables is shown in a sunny outdoor setting.

三级直流快充

收费标准

就像我们有不同的充电器等级来区分功率水平一样,所使用的连接器也有不同的标准。

A visual chart showcasing various electric vehicle connector types, including J1772, CCS, CHAdeMO, and J3400 Tesla/NACS connectors.

充电连接器的类型

常见的AC-DC拓扑结构

对于交流/直流电源转换,可以使用单相和三相拓扑结构。单相拓扑结构最常用于家庭充电或功率等级低于6.6kW的情况,而三相拓扑结构更适合于更高功率的充电模块(>11kW):

  • 图腾柱/PFC

  • NPC/ANPC – 中性点接触PFC / 主动中性点PFC

  • AFE–有源前端功率因数校正 (PFC)

  • 维也纳整流器

  • T型PFC

如需了解每种拓扑电路的相关知识、推荐元件和参考设计,请访问Wolfspeed 的应用说明:PRD-08367: EV Charging Power Topologies Design Guidebook | Wolfspeed。

常见的DC/DC电源拓扑

在将交流电转换为典型的直流母线电压400V-800V之后,我们现在可以将其转换为所需的电压以为电动汽车电池充电。以下介绍了几种直流/直流拓扑结构,可以帮助实现这一目标:

  • DAB - 双有源桥

  • PSFB – 移相全桥

  • LLC 转换器

  • CLLC 转换器

有关每种拓扑电路的知识、推荐零件和参考设计,请访问Wolfspeed的应用说明:PRD-08367:电动汽车充电功率拓扑设计指南 | Wolfspeed。

摘要

在电动汽车充电这一不断发展的领域中,为了减少与传统内燃机车辆相比的充电停机时间,对于更高功率和更高密度解决方案的需求正强劲增长,这仍然是一个普遍存在的瓶颈问题。这一趋势促使创新的多级拓扑结构被越来越多地采用,以满足这些功率需求。同时,这也要求电池在非运行时能够在高峰需求期间支持电网,并且要求拓扑结构支持双向供电。   这两项要求进一步突显了需要更高效的功率半导体开关的重要性。Wolfspeed 的碳化硅器件非常适合支持这些下一代需求。访问 Wolfspeed 的官方网站,查找产品供应、参考设计以及设计支持工具,帮助您开启自己的电动汽车充电器设计之旅。  

A collection of electronic components including transistors and a power module assembly.

(a) Wolfspeed® 分立器件,(b) 模块 & (c) 一个60kW LLC参考设计

文章标签

电动汽车充电
Arrow Times
文章
亚太地区
WOLFSPEED, INC
电动车 (EV)

相关内容