电动汽车和电动二轮车的发展趋势与解决方案
汽车电气化的发展迅速,这一趋势不仅影响了四轮车辆,还积极向两轮摩托车的电气化过渡,以减少碳排放。这一趋势在南亚和东南亚尤为普遍。本文将介绍电动汽车和电动两轮车的现状与趋势,以及Arrow Electronics、NXP和STMicroelectronics推出的相关解决方案。
电动汽车和电动两轮车的市场需求正在快速增长
电动汽车的发展在欧洲和美洲等许多发达国家正在迅速推进。在中国,电动汽车得到了政府和企业的大量投资。据估计,到2025年,中国新能源汽车的渗透率将达到50%。原定到2035年实现新能源汽车渗透率超过50%的目标可能会提前十年实现。
然而,对于南亚和东南亚的许多发展中国家来说,标志性的嘟嘟车长期以来一直是主要的交通工具。这些两轮和三轮车辆广泛用于城市内的短途运输,提供了一种经济且灵活的出行方式。如今,电气化的趋势也正在扩展到这些地区的两轮和三轮车。
据报道,2024年2月,印度电动二轮车的注册量显著增长,同比上升24%。电动二轮车的渗透率在2024年2月达到5.7%,相比1月的5.6%略有上涨,显示出电动二轮车市场持续增长的势头。市场分析表明,到2030年,80%的二轮车可能会实现电动化。这主要是因为预计电动二轮车的拥有成本比汽油驱动二轮车节省20-70%,同时制造的准入门槛较低吸引了大量企业投资该市场。
此外,泰国摩托车行业的需求依然强劲,在过去十年中取得了第三好表现,并在2023年连续实现市场增长。整体摩托车销量达到187万辆(+4.4%),其中电动摩托车市场在低端和中端细分市场也表现出强劲增长(+117.2%)。
预测显示,未来几年亚洲的电动两轮车和电动三轮车市场将分别实现超过30%和11%的复合年增长率(CAGR)。这场电动革命不仅会影响亚洲,还将为全球城市交通带来新的变革。
基于 NXP S32K396 和 GD3000 的参考设计
电气化技术正在推动电动汽车和电动两轮车的快速发展
从电动车(四轮电动车)的市场趋势来看,牵引逆变器被认为是最有价值的功能。随着电池组电压范围从400V到800V甚至更高的发展,设计也在不断进化,而效率和性能是推动市场发展的关键因素。
电动汽车的技术趋势还包括锂离子电池、固态电池以及其他新型电池技术的发展,以提升能源效率。自动驾驶技术在电动汽车领域中正积极开发,智能互联技术的集成使电动汽车能够与其他车辆、基础设施以及用户的智能设备进行交互并共享信息与数据,从而进一步提升电动汽车的智能化水平。
此外,轻量化材料的使用可以降低电动车的整体重量,提高能源利用效率。因此,未来的趋势是研究和应用更多轻量化材料,如碳纤维和铝合金。开发高效的能源管理系统可以最大化电动车能源的使用,延长续航里程,并通过软硬件技术创新优化能源管理系统。这些技术趋势共同推动了电动车的发展,在节能、智能化和安全性方面不断取得进步。
另一方面,在电动摩托车(电动两轮车)市场,牵引逆变器以及诸如高速和长距离旅行等因素是决定电动两轮车在市场中排名的核心因素。南亚国家的政府特别注重发展电动两轮车以减少碳排放。
与电动汽车类似,电池技术在电动两轮车中也同样至关重要。未来趋势包括开发具有更高容量、更轻重量、更快充电速度和更长使用寿命的电池。与汽车相比,电动两轮车对重量和车辆结构的要求更为严格,因此轻量化设计是一个重要的发展方向。这将涉及使用轻量化材料以及优化车辆结构,以减少整体重量并提高能源利用效率。
智能技术也将广泛应用于电动两轮车,包括智能连接、自动驾驶辅助系统、车辆远程控制等。智能技术的进一步发展将提升骑行安全性和便利性。此外,充电基础设施的建设与普及是重要的发展方向。提升电动两轮车的能源效率,优化电机系统和控制系统,增强能源利用效率以延长续航里程是关键方面。
电动两轮车的安全技术也在不断进步。未来趋势包括引入更先进的系统,如防抱死制动系统、电子稳定控制系统、碰撞预警系统等。这些技术趋势共同推动了电动两轮车的发展,在节能、智能和安全方面不断取得进展,从而越来越受到消费者的青睐。
完全满足电动汽车牵引逆变器控制需求
电动车市场目前正处于快速发展阶段,同时对提升电动车性能的需求也在不断增长。设计师和汽车制造商需要加快产品投放速度,同时优先考虑提高效率和终端用户体验。此外,他们还需要寻找适合的解决方案,以开发包括电动车牵引逆变器在内的广泛应用,这无疑是一个挑战。
NXP推出的S32K39 MCU是S32K系列的新成员,非常适合汽车和双轮车应用中的电气化。它能够协助完成电池管理、高效电机驱动、快速充电以及整个电网的负载平衡等功能。
S32K39 MCU系列专门设计用于满足电动车辆中牵引逆变器的控制需求。它具有多种优势,包括强大的性能、广泛的集成度、可靠的连接功能、先进的安全性以及功能安全能力。因此,它能够精准控制牵引逆变器,而牵引逆变器在电动车辆的正常运行、电池性能和驾驶体验中起着至关重要的作用。
S32K39 MCU系列具有广泛的适用性,可用于超越牵引逆变器控制的各种电动汽车应用,包括电池管理系统(BMS)、车载充电器(OBC)和DC/DC转换。其信息安全和功能安全能力超越了传统的汽车MCU,并支持硬件隔离、时间敏感网络(TSN)和高级加密等技术,使其兼容分区车辆E/E架构和软件定义车辆。
S32K39 MCU拥有独特的功能,能够处理两个牵引逆变器。它们配备了四个锁步对排列的320MHz Arm® Cortex®-M7内核、两个分裂锁核、两个电机控制协处理器单元和数字信号处理器(DSP)。它们可以支持两个200kHz控制回路,与IGBT、SiC和GaN功率开关协同工作,以提高效率并实现更高的开关频率。这有助于减少电机的尺寸、重量和成本,同时扩大驱动范围。此外,它们拥有最高6MB的内置闪存和800KB的SRAM。MCU提供通过ISO/SAE 21434认证的网络安全功能以及符合ISO 26262功能安全标准的开发流程。
当结合NXP FS26安全系统基础芯片(SBC)和NXP GD3162高压隔离栅极驱动器时,S32K39 MCU可以作为用于ASIL D应用的双牵引逆变器解决方案。FS26 SBC为系统供电并确保隔离的安全监控,而GD3162栅极驱动器提供可调节的动态栅极强度,以适应不同的驾驶条件以及PWM死区时间执行,从而减少切换损耗并提高效率。此外,还具有响应错误保护机制,NXP提供工程样品、评估板以及全面的软件支持和工具。
FS26 系列汽车安全系统基础芯片提供多种电源选项,支持如 S32K3 系列的入门级和中端安全微控制器。FS26 设备还支持面向汽车电气化应用的其他微控制器,包括动力传动系统、底盘、功能安全以及低端网关应用。
FS26 具有多种开关模式稳压器和 LDO 电压稳压器,用于为微控制器、传感器、外围 IC 和通信接口供电。它为系统提供高精度电压基准,并为两个独立的电压跟踪稳压器提供参考电压。此外,还提供多种用于系统控制和诊断的功能,例如模拟多路复用器、GPIO、可选的 I/O 唤醒事件、长时定时器或 SPI 通信。
FS26符合ISO 26262标准,涵盖ASIL B和ASIL D安全完整性等级。它具有多个故障安全输出,是安全导向系统分区的重要组成部分,并具备最新的按需潜在故障监控功能。
高度集成的电动二轮车汽车应用控制器解决方案
由ST推出的SPC560系列是一种32位系统芯片 (SoC) 汽车微控制器系列,代表了集成汽车应用控制器的最新进展。该系列属于面向汽车领域不断扩展的产品阵容,旨在解决底盘应用,特别是电液助力转向 (EHPS) 和电动助力转向 (EPS) 系统,以及安全气囊应用。
STDRIVE601 是采用 BCD6s 离线技术制造的高压器件。它是一种具有三个半桥门驱动器的单芯片解决方案,适用于三相应用中的 N 沟道功率 MOSFET 或 IGBT。所有器件输出分别能够吸入和输出 350 mA 和 200 mA 的电流,并具有互锁和死区时间功能,以确保防止交叉导通。
该设备具有为每个输出设计的专用输入引脚以及一个关断引脚。其逻辑输入兼容CMOS/TTL,并支持最低至3.3 V的电压运行,从而能够轻松与控制器设备进行接口连接。低侧和高侧部分之间匹配的延迟确保无循环失真,并支持高频操作。
STDRIVE601 内嵌了一个带有高级智能关断 (SmartSD) 功能的比较器,直接集成到器件中。此功能可快速且有效地防止过流和过温等故障事件的发生。专为低侧和每个高侧驱动部分设计的 UVLO 保护可防止电源开关在低效率或危险条件下运行。STDRIVE601 集成了一个自举二极管,而该 IC 的所有内置功能使应用 PCB 设计更容易、更紧凑、更简单,从而降低整体物料清单成本。该器件采用 SO-28 封装,适用于三相电机驱动和逆变器等应用。
软件实现:磁场定向控制(FOC)或矢量控制是一种在三相无刷直流电机驱动中使用两个正交分量对定子的变频控制技术。其中一个分量定义由定子产生的磁通,另一个分量对应于由转子位置确定的电机速度所决定的转矩。
基于STM SPC560P50和STDRIVE601的参考设计
结论
电动汽车,包括汽车和两轮车,正在不断寻求更高容量、更快充电和更持久的电池技术,以提高续航里程和使用便利性。同时,它们也在向更高的智能化和安全性发展,并强调在能源效率和碳排放减少方面持续进行技术创新。这些进步为市场发展带来了重要机会。本文讨论的电气化解决方案可以帮助制造商加速相关产品的开发。如需更多信息,请随时直接联系Arrow Electronics。
文章标签