Arrow Electronics Components Online

Wi-Fi 和蓝牙技术推动智能家居和物联网应用的发展

智能家居12 4月 2024
特写镜头展示了一双手握着智能手机,手机屏幕上显示着多彩的家居自动化图标。
查看所有文章

近年来,Wi-Fi 和蓝牙成为加速智能家居与物联网设备普及的两大关键技术。Wi-Fi 技术以其高传输速度和广泛覆盖范围而闻名,为智能家居中的各种设备提供可靠的连接解决方案。同时,蓝牙技术以低能耗和短距离通信著称,适用于连接智能手机、可穿戴设备以及一些小型传感器和健康追踪器。本文将探讨 Wi-Fi 和蓝牙技术在智能家居与物联网应用中的最新发展趋势,以及村田提供的相关解决方案。

Wi-Fi 和蓝牙在智能家居和物联网中的应用特性

Wi-Fi 和 Bluetooth 技术在智能家居和物联网应用中扮演着重要角色。它们都是无线通信技术,但具有不同的应用场景和特点。在智能家居和物联网应用中,根据具体需求和设备特性选择使用 Wi-Fi 或 Bluetooth 技术,有时甚至结合使用以实现全面的连接和控制。   Wi-Fi 技术通常用于连接家中的各种智能设备,例如智能音箱、智能照明和智能插座。Wi-Fi 拥有较长的通信距离和更高的数据传输速度,非常适合需要大量数据传输和高速连接的应用。然而,Wi-Fi 的耗电量相对较高,因此可能不适合电池供电的设备。而 Bluetooth 技术通常用于连接智能手机、平板电脑以及可穿戴设备,例如 Bluetooth 耳机和智能手表。在智能家居中,Bluetooth 也常用于连接较小型设备,例如温度计和健康追踪器,因为它的通信距离较短且功耗更低。

A collection of electronic microchips and modules displayed on a white background.

Wi-Fi 和蓝牙技术不断发展并相辅相成

Wi-Fi 和 Bluetooth 技术不断演变,以满足更新应用的需求。最新的发展主要集中在提升传输速率、降低功耗、增强通信范围以及更好地支持 IoT 应用的互操作性方面。当前一代的 Wi-Fi 6E 是 Wi-Fi 6 的扩展版本,通过利用 6 GHz 无线频谱提供更宽的频率范围,减少干扰,从而进一步提升无线网络性能和容量。   更新一代的 Bluetooth 5.x 提供了更快的传输速率、更远的通信范围以及更低的功耗,使得 Bluetooth 技术在 IoT 和智能家居应用中更加灵活和实用。Bluetooth 5.x 引入了 LE Audio 功能,支持多点音频和改进的音频质量,进一步扩展了 Bluetooth 技术在音频传输和连接中的应用。

Close-up of a Murata electronic component featuring a QR code and visible text identifiers.

村田推出高度集成的紧凑型 Wi-Fi 和蓝牙模块

村田的集成了蓝牙的全能型Wi-Fi®模块能够实现同时与互联网和蓝牙设备的直接连接,使其成为物联网产品中最灵活的无线技术。他们还提供支持多种无线标准的多样化Wi-Fi和蓝牙模块,例如Wi-Fi的IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax标准以及蓝牙的4.1/4.2/5.0/5.1/5.2/5.3标准。主处理器接口包括适用于高吞吐量应用的SDIO或PCIe接口,仅需一个无线电模块;以及适用于中等应用的内嵌MCU模块的UART接口,同时通过UART蓝牙接口满足各种物联网和智能家居需求。所有村田模块均通过FCC/IC的参考认证,大大缩短了在多个国家产品认证的时间,从而加速产品上市。

类型 2EL

村田 Type 2EL 是基于 NXP IW612 芯片组的小型高性能模块,支持 Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth 5.3 BR/EDR/LE 和支持 Thread 的 802.15.4。它支持 Wi-Fi® 最高 601Mbps 的 PHY 数据速率和 Bluetooth 最高 2Mbps 的数据速率。WLAN 部分支持 SDIO v3.0 DDR50 接口,而 Bluetooth 部分支持高速四线 UART 接口以及用于音频数据的 PCM。   Type 2EL 模块具有小型屏蔽封装设计,便于集成到对尺寸和功耗敏感的应用中,例如物联网、手持无线系统和网关设备。Type 2EL 模块的工作温度范围为 -40°C 到 85°C,尺寸仅为 8.8 x 7.7 x 1.3 毫米,重量仅为 0.22 克。它支持湿气敏感等级 (MSL) 3,采用表面贴装技术,符合 RoHS 标准。

类型 2EA

另一方面,村田(Murata)Type 2EA 是一款基于英飞凌(Infineon)CYW55573 芯片组的小型高性能模块,支持 Wi-Fi® 802.11a/b/g/n/ac/ax 2×2 MIMO 和 Bluetooth 5.3 BR/EDR/LE。它支持 Wi-Fi® 最高 1.2 Gbps 的 PHY 数据速率,支持传统蓝牙(EDR)最高 3 Mbps 的 PHY 数据速率,以及低功耗蓝牙(BLE)最高 2 Mbps 的 PHY 数据速率。WLAN 部分支持 PCIe v3.0 Gen 2 和 SDIO 3.0 接口,而蓝牙部分支持高速 4 线 UART 接口和用于音频数据的 PCM。这些功能对于提供高性能能力以满足物联网(IoT)的需求至关重要,适用于工业物联网、智能家居、视频/音频流媒体、xR(增强现实/虚拟现实)眼镜以及网关。   Type 2EA 模块具有极为紧凑的外形尺寸,便于集成到对尺寸和功耗敏感的应用中,例如物联网、手持式无线系统和网关。该模块支持 HCI UART、PCM 和 I2S 蓝牙接口,并可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内运行,其尺寸为 12.5 x 9.4 x 1.2 毫米,重量仅为 360 毫克。

类型 1YN

村田 Type 1YN 是基于英飞凌 CYW43439 芯片的高价值小型模块,支持 Wi-Fi® 802.11b/g/n 和 Bluetooth 5.2 BR/EDR/LE。它支持 Wi-Fi® 的最高 PHY 数据速率达 65Mbps,以及 Bluetooth 的最高数据速率达 3Mbps。WLAN 部分支持 SDIO v2.0 接口,而 Bluetooth 部分支持高速 4 线 UART 接口及音频数据的 PCM 接口。   Type 1YN 模块内置参考时钟和 MAC/BD 地址,可在 -40°C 至 85°C 的温度范围内工作。尺寸为 6.95 x 5.15 x 1.1 mm,支持 MSL 3 并采用表面贴装技术,符合 RoHS 标准。它支持 NXP i.MX Linux 和 FreeRTOS 以及英飞凌 WICED 开发平台。

Close-up of a Type2EG sensor featuring a QR code and the text 'SS1426001' on its surface.

来自村田的超低功耗、小尺寸且安全的蓝牙

蓝牙能够以非常低的电流消耗直接连接智能手机、平板电脑和笔记本电脑,成为电池供电型物联网产品中最常用的无线技术。村田制作所提供各种已通过Bluetooth SIG认证的蓝牙模块,支持Bluetooth 4.1/4.2/5.0 BR/EDR/LE通信。双模设备兼容传统蓝牙(BR/EDR)和蓝牙低功耗(BLE)。小型应用程序可以运行于带有蓝牙主机协议栈的模块上,并通过UART或SPI接口连接到处理器。

类型 2EG

村田的Type 2EG是一款超低功耗、超小型且安全的蓝牙低功耗5.2无线模块,适用于工业和医疗应用中的物联网边缘设备。Type 2EG采用了安森美的RSL15无线系统级芯片(SoC),配备了48MHz Arm Cortex-M33 MCU核心,拥有80kB RAM(其中包括64kB用户RAM)和512kB闪存。它支持UART、QSPI、SPI、GPIO、ADC、DAC、PWM、I2C接口,以及通过FCC/IC、ETSI和MIC(日本)认证的Arm CryptoCell 312安全子系统。   Type 2EG拥有强大的MCU核心,为用户应用量身设计,具备超低功耗水平,并集成了物联网网络安全平台和丰富的外围接口,包装在极其小巧的尺寸中。它同时提供板载天线和外部天线选项。   Type 2EG的蓝牙v5.2技术提升了吞吐量、广播功能以及改进的通道共存算法(SCA),以满足远距离和近距离的需求。其尺寸为7.4 x 7.0 x 1.0毫米(最大),采用LGA封装,包括内置PCB天线并可选配外部引脚天线。其最高发射功率可达6dBm,接收灵敏度为-96 dBm @ 1Mbps。在发射时,其超低功耗表现为4.3 mA @ 0dBm;在接收时为2.7 mA @ 1Mbps。此外,它支持睡眠模式,功耗仅为36nA @ 3V VBAT。

结论

随着Wi-Fi和蓝牙技术在智能家居和物联网应用中的不断发展和演进,为智能生活带来了更多便利和可能性。Wi-Fi技术的高速传输和广覆盖能力使智能设备能够快速连接并实现互操作性,为用户提供更智能的家庭体验。同时,蓝牙技术的低功耗和短距离通信特性让设备能够更高效地彼此通信,实现智能家居设备的智能控制和监测功能。村田研发的高度集成的Wi-Fi和蓝牙模块有望加速智能家居和物联网设备的发展,使其值得进一步探索和采用。

文章标签

Murata Manufacturing
Wi-Fi®
Arrow Times
智能家居
物联网 (IoT)
亚太地区

相关内容