SpeedVal™ Kit 模块化评估平台
业界最通用的模块化碳化硅评估平台 - Wolfspeed 的 SpeedVal™ Kit 模块化评估平台通过灵活的构建模块集加速从硅到碳化硅(SiC)的过渡,用于系统性能的电路评估。可以快速评估和优化 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 的高速动态开关性能,同时搭配行业领先合作伙伴提供的一系列栅极驱动器选项。进行高功率热测试以评估实际操作点的运行情况。系统中每个模块的精确模块化 SPICE 模型允许工程师将测试数据与仿真结果进行比较,并设计自己的系统。SpeedVal™ Kit 包括一个母板、功率子卡、栅极驱动卡、一个可选的控制卡以及其他可选配件。
灵活性与不妥协
SpeedVal Kit 独特的卡边连接使用户能够在几秒钟内更换碳化硅器件,同时保持与直流母线的低电感连接,这意味着过去需要几周的测试现在几分钟就可以完成。这些多功能电源子卡提供从表面贴装 TOLL 器件到 TO-247 封装的多种选项。
自信设计
SpeedVal Kit 支持多种电压、封装类型和功率拓扑,以支持多种应用,并能够在实际工作条件下测试碳化硅器件、栅极驱动器和控制系统。该系统使用户能够:
- 测量开关损耗 (Eon, Eoff, Qrr)
- 从多种门驱动器选项中选择 以满足您的需求
- 调整 Rg 以优化开关行为
- 评估650 至 1200 V SiC 器件
- 运行时可使用半桥主板作为降压或升压转换器,或使用三相主板作为逆变器
- 进行高功率热测试以评估实际场景
即将推出 – SpeedVal Kit™ 三相模块化评估平台
采用与半桥 SpeedVal Kit 相同的构建模块设计,用于支持单相或三相工业电机驱动系统的开发。加入候补名单,以便在即将推出的三相主板时收到通知。
探索选项
了解以下系统中各个组件的详细信息,并查看每个组件的可选项。组件可以单独购买,或使用 SpeedVal Kit 配置器来构建完整的测试系统。
SpeedVal™ 套件模块化评估主板
主板是平台的核心,电源、门极驱动器和控制器子卡都插接在其中。它们包含直流链路电容器、传感电路,以及系统的电源和信号连接。半桥主板非常适合进行开关损耗测量,并作为降压或升压转换器在连续功率下运行。三相板支持额外的拓扑结构进行电力测试,例如电机驱动,同时保留与半桥主板相同的能力来进行开关损耗测试和降压或升压测试。
SpeedVal™ Kit 模块化评估平台电源子卡
SpeedVal Kit 模块化评估平台采用半桥配置排列的功率子卡。独特的卡边接口提供低电感,同时极大地简化了组件更换过程,能够实现高质量测量并快速比较不同设备。功率子卡针对精确的高带宽电流和电压测量进行了优化。 板载电流分流器可以针对高精度动态开关测试或使用评估板进行大功率热测试进行优化。用于 VGS 和 IDS 的同轴 MMCX 接头以及用于 VDS 的 BNC 接头提供无噪声测量,提高精度并简化栅极驱动优化。 功率子卡配备预装散热片,与主板上的风扇对齐,以支持大功率测试。
SpeedVal™ Kit 模块化评估平台栅极驱动卡
Wolfspeed与多个行业领先的栅极驱动器合作伙伴合作,提供与SpeedVal™ Kit平台兼容的广泛栅极驱动器卡产品组合。这些卡允许用户通过选择不同的栅极驱动器和功能集来测试Wolfspeed碳化硅器件。所有栅极驱动器卡均具有两个隔离栅极驱动输出及相关栅极电源,用于驱动Wolfspeed碳化硅MOSFET。这些卡已经经过兼容性测试,并由Wolfspeed及其合作伙伴联合支持。这些卡提供多种功能和电流驱动级别,可供您选择最适合您评估板的产品。在评估阶段可以自由选择将在设计中使用的栅极驱动器,这意味着在开发阶段不会出现任何意外。SpeedVal™ Kit栅极驱动器卡兼容于离散SpeedVal™ Kit平台以及Wolfspeed WolfPACK评估板。
SpeedVal™套件模块化评估平台控制卡
简化您的评估体验
SpeedVal套件评估平台提供来自行业领先合作伙伴的可选控制卡。预测试固件可以下载到这些板子上,并且基于计算机的图形用户界面(GUI)简化了测试。 该GUI可用于选择SpeedVal套件评估板的工作模式并配置每种模式的相关控制设置,同时监测来自板子的电流和电压反馈。 控制卡提供MOSFET的PWM信号并监控总线、电相和外部电压,以及相电流和总线电流。控制卡消除了需要从函数发生器提供PWM信号的需求。 此外,用户可以修改或编写自己的控制代码,提供一种在开发自己的硬件之前开始固件开发的方法。这一步改进了新设计首次通过的成功率并加速了上市时间。
框图
文章标签