Arrow Electronics Components Online

医疗技术创新:医疗可穿戴设备的智能连接

智能健康12 3月 2024
一个可穿戴医疗传感器被固定在某人手臂上,并与显示健康数据的智能手机配对。图片中清晰可见Molex的标志。手机屏幕上显示了一张图表和数值数据,包括“6.3”。整体场景表明这是一个健康监测活动。
查看所有文章

在本文中,我们探讨了微型电子技术和高速连接的进步如何改变医疗行业,使患者能够佩戴先进设备进行远程监测和治疗,同时保持日常生活习惯。

微型电子设备和高速连接技术的最新发展为各行业创造了众多机会。之前仅用于特定应用场景的技术进步现在正在新的市场中发挥作用。在本文中,了解医疗行业如何采用源于不同市场的多个创新,并将其用于打造下一代医疗设备。

在医疗市场创新可穿戴设备

源自智能手机市场的创新现如今正在被用于打造下一代医疗设备。由于其小巧的体积和便携性,这些先进设备不再局限于医院的范围。相反,这些最新的医疗设备可以由患者携带或佩戴。

Image

MedTech Innovations: Smart Connectivity for Healthcare Wearables

这些设备与医院中那些大型且笨重的机器几乎没有共同之处。微型化的电子设计以及简单的触屏控制,使新一代可穿戴技术能够让患者在接受监测甚至基于数据进行治疗的同时,依然可以自由地继续他们的日常生活。

近年来的智能手表是尺寸小巧且功能强大的完美例证。通过蓝牙连接至智能手机,并配备易于使用的触屏界面,智能手表可以收集佩戴者的信息,并远程与其医疗团队共享。事实上,智能手表与手机的组合拥有比许多医院设备更强的连接性和计算能力。

另一个更先进的例子可以在最新为糖尿病患者设计的可穿戴监测设备中找到。这些设备完美结合了小巧和高功能的特点。它们使用传感器实时测量血糖水平,为患者的健康和福祉带来了巨大收益,并改善了他们的生活质量。当与胰岛素输送系统结合使用时,监测和治疗可以在患者继续日常生活的同时进行。同时,通过5G网络收集和共享的数据将使医生能够监控患者的长期健康状况。

Image

A woman leans on the edge of an indoor swimming pool while holding a smartphone. She is wearing a green swimsuit and has a small circular device attached to her upper arm. The setting features modern architecture with warm lighting and reflective water surfaces.

对于可穿戴技术和数据通信需求的增长,这意味着由值得信赖的合作伙伴提供的可靠且安全的连接器将是医疗行业未来的关键。现场设备的发展以及自我治疗的普及将使连接器的使用进入患者手中,以前从未有过的方式。

可穿戴设备连接器

Image

A woman wearing a peach-colored athletic shirt and a backpack is hiking in a mountainous outdoor setting. She has a wearable sensor attached to her arm and is holding a smartphone. The background features lush greenery and rugged terrain, suggesting an active and adventurous mood.

设计师面临的最大挑战之一是将需要的极为复杂的功能集成到小巧、易于佩戴的设备中。这些设备需要电池、控制器、传感器和显示器,都必须整合到尽可能小的封装尺寸中。这些可穿戴设备的连接器应当体积小、重量轻,同时在最小的封装尺寸中提供最高性能。

过去,当空间有限时,排线一直是连接组件的热门选择。然而,现代设计师要求更加紧凑并且性能更高的解决方案。传统排线的现代替代品被称为柔性扁平电缆(FFC)。排线是通过多股线缆包裹在绝缘材料中制成的,而FFC采用平面导体,并将其粘接到塑料薄膜上,形成比传统多股排线更薄的柔性电缆。

因此,FFC 非常适合尺寸要求较高的可穿戴医疗设备。例如,Molex 的 Easy-On 系列连接器提供精密间距、超低外形的解决方案,使FFC可以快速且安全地连接到各种其他组件。将最新的医疗设备集成到5G网络中也需要高性能的RF连接器和电缆。MCRF系列的微同轴RF连接器提供高频板到线的解决方案,使设计人员能够实现无线局域网、GPS和蓝牙连接。超低外形的PCB安装插孔可与预装电缆配对。

Image

A collection of electronic connectors and cables displayed on a white background. The assortment includes gold-plated connectors, fiber optic cables, and pin headers. The image highlights various connector types used in electronic and communication devices.

Image

A collection of electronic connectors displayed against a white background. The connectors vary in size and design, featuring intricate pin arrangements and plastic housings. The image highlights the precision and diversity of connector types used in electronic devices.

智能医疗正在改善生活

最新一代的远程医疗技术正在改善全球患者的生活。可穿戴设备让患者能够远离医院或健康中心,过上更充实的生活。这些设备还能够实现更高效的逐分钟监测,帮助快速诊断潜在病症,并提供更好的治疗效果。

由于这些原因以及更多的原因,设备连接至关重要。设计师需要能够提供高性能解决方案且封装尺寸小的合作伙伴。与Molex合作,Arrow致力于为客户提供创新且可靠的解决方案,并为未来医疗技术的设计师提供选择和创新的机会。

Image

Close-up of a wearable medical device attached to the upper arm of an adult. The patch is secured with adhesive and features a compact, white sensor. The individual is wearing a red sleeveless shirt, emphasizing the arm and device placement.

文章标签

全球
Molex
医疗保健
智能健康
文章
IP&E

相关内容