LED灯值得吗?LED灯泡的成本与其优势比较
LED 照明现在与白炽灯一样普及,这是有原因的。这些灯泡效率非常高,迅速取代了最初试图替代白炽灯的紧凑型荧光灯(CFL),并占据了市场份额。
要全面分析LED灯的成本与其优势之间的问题,需要进行一些深入探讨,但就能源使用成本(以美元/流明计)而言,LED灯泡显然是赢家。在它们的“智能”版本中,这些灯泡不仅仅能以设定的亮度和色温照亮房间,还能实现更多功能,使其更加具有吸引力。
LED灯泡的成本值得节能带来的节省吗?
简短回答:与白炽灯相比,LED灯泡的成本绝对是值得的。从每瓦(W)输入的光输出效率来看,LED大约是白炽灯的六倍。如果你家中有长时间点亮的白炽灯,应该立即考虑将其更换为LED灯泡。
例如:一个65W的白炽灯泡可以用一个功率仅为11W的等效LED灯泡替代,仅为原灯泡功率的17%,成本大约为3美元。如果您每天使用该灯泡5小时,那么您节省了54W(65W – 11W)在5小时时间内。这相当于270瓦时,也可以表示为0.270千瓦时(kWh)。按美国电价约为$0.10/kWh计算,这意味着一个灯泡每天可以为您节省2.7美分。
2.7美分似乎不多,但如果将其乘以365天/年,这种节省在一年内就达到了9.86美元,远超3美元LED灯泡成本的3倍。如果更换10个这样的灯泡,每年可以节省约98.60美元,而这些节省可以持续多年,因为LED灯泡的理论寿命是白炽灯泡的10倍。
在短短五年内,LED照明可以节省近500美元的能源成本。以10个LED灯泡30美元的价格计算,前期支出实际上相当划算。
与紧凑型荧光灯(CFL)相比,LED的节能效果没有那么显著,大约每个灯泡仅节省5瓦。将紧凑型荧光灯更换为LED灯(每天使用5小时)每年大约可以节省10千瓦时的电量,这相当于直接节能成本约为一美元。
基本型和智能型 LED 的其他优点
除了直接节能之外,LED灯泡还有许多其他好处。基础型LED能够瞬间点亮,且相比于白炽灯或紧凑型荧光灯(CFL),它们产生的热量要少得多。较少的热量意味着在炎热气候下可以进一步节省能源,因为您无需通过空调将这些多余的热量从居住空间中排出。
LED灯的即时点亮功能也可能减少因CFL灯泡潜在的寿命缩短问题和预热时间而犹豫关闭灯的情况。
此外,由于寿命长,人们不需要像更换其他灯泡那样频繁地更换LED灯。尽管从个人角度来看可能有些不便,但对于工业或商业场合来说,维护人员按小时计费,这也意味着实际的成本节省。
最后,LED照明可以被赋予一定程度的智能能力。在较简单的应用中,智能灯泡可以内置运动传感器,当有人出现时会自动激活,或者配备光线传感器,仅在室外变暗时才开启灯泡。更进一步的是,许多灯泡内置了无线功能,并支持可调节亮度和颜色,这使它们能够融入家庭自动化系统,提供几乎无限的可能性。
LED灯的优点值得吗?
无论是从纯经济学的角度来看,还是因为潜在的额外功能,基本款和智能 LED 灯泡都展现出众多优势。这些改进使得 LED 灯泡几乎对任何人来说都是值得投资的选择,能够为您节省开支。
文章标签