Arrow Electronics Components Online

如何读取电阻器颜色代码

电阻器28 11月 2025
更智能更安全的汽车连接解决方案
查看所有文章
一旦您了解了用于指示电阻值、公差和有时甚至是温度系数的每个色环的含义和计算,读取电阻器色码就很简单了。我们创建了一张简单的表格来为您解释电阻器色码。

电阻器有多种不同的数值、形状和物理尺寸。几乎所有额定功率达到一瓦的引线电阻都有一组彩色带,用于表示电阻值、公差,有时甚至表示温度系数。电阻器的主体上可以有三到六个彩色带,最常见的是四个带。最前面的几个带总是代表电阻值的数字。然后,您会发现一个表示将小数点向右或向左移动的倍数带。最后的带表示公差和温度系数。

让我们看看下面的电阻器色环代码表,然后通过几个例子深入了解:

如何读取电阻色码

Resistor Color Codes

三色环或四色环电阻

前两条色带始终表示电阻值(以欧姆为单位)的前两位数字。在三色带或四色带电阻上,第三条色带表示乘数。这个乘数基本上会移动小数点的位置,将你的数值从兆欧姆转换到毫欧姆,以及介于两者之间的任何值。第四条色带表示公差。请注意,如果这条色带不存在,并且你看到的是三色带电阻,默认公差是±20%。

五环或六环电阻

高精度电阻具有额外的色环以指示第三个有效数字。如果你的电阻有五个或六个色环,第三个色环将与第一和第二个色环一起成为这个附加数字。其余的一切向右移动,使第四个色环为乘数,第五个色环为公差。六环电阻器基本上是五环类型,附加一个环指示可靠性或温度系数 (ppm/K) 规格。以棕色为例,作为最常见的第六色环颜色,每变化10°C的温度,会使电阻值改变0.1%。

常见电阻颜色代码问题:

我怎么知道从电阻的哪一端开始读取?

  • 许多电阻器有一些颜色带靠得更近或靠近一端。将这些聚集的颜色带放在左侧。始终从左到右读取电阻器。

  • 电阻器绝不会从左边开始有金属色带。如果你的电阻器的一端有金色或银色带,则它是公差为5%或10%的电阻器。将电阻器放置使该色带在右侧,然后从左到右读取你的电阻器。

  • 电阻的基本值范围从0.1欧姆到10兆欧姆。了解这一点后,可以知道在四环电阻上,第三个颜色总是蓝色(106)或以下,而在五环电阻上,第四个颜色总是绿色(105)或以下。

为什么我的高压电阻器不使用金属颜色?

在高压电阻中,金色和银色被黄色和灰色替代,以防止在外涂层中出现金属颗粒。

什么是零欧姆电阻?

凭借单个黑色带而易于识别,零欧姆电阻基本上是用于连接印刷电路板上的走线的导线连接。它们的包装类似于电阻,因此用于放置电阻的同一自动化设备也可以用于将这些电阻放置在电路板上。这种设计避免了使用单独的机器来安装跳线的需要。

有没有记住图表上颜色顺序的好方法?

虽然网上有几个助记法可以帮助你记住电阻色码表的颜色顺序,但其中一些比其他的更令人愉快。另一种将颜色表记忆的方法是将黑色视为没有颜色,所以它是“0”,而白色是所有颜色的组合,所以它是最高值,“9”。在颜色表的中间部分,你会发现标准的彩虹颜色,它们按照数字2到7的顺序排列,所以你儿时的ROY-G-BIV缩写就派上用场了,只是去掉了靛蓝色。只要记住棕色在黑色和红色之间,表示数字“1”,灰色在紫色和白色之间,表示数字“8”,这样你就记住了!

什么是“可靠性”带? 

军用指定电阻器通常在四色环电阻上增加一个额外的色环,以指示可靠性或每1000小时服务的故障率(%)。这在商业电子产品中很少使用。

电阻的历史

电阻是电路中一种基本的组件。早期科学家在进行测试以确定电流通过各种材料的结果后不久,就理解了电阻的概念,并随后发现了电流。尽管发现铜、金和铝是低电阻的优良导体,但空气、云母和陶瓷被认为是电阻器,因为它们能够大大限制电流的流动。虽然业内人士已经意识到它们的基本功能有几十年的时间,但我们今天所知的可靠电阻器直到1961年才由Otis Boykin创造出来,这是一种低成本、可靠的电阻器,可以让精确 ποσαντης的电流传递到组件。通过他的突破,电阻器受极端温度和冲击的影响减少了,终于可以经济地制造出来了。由于美国军方、IBM以及许多消费类电子产品制造商对Boykin的新电阻器下了订单,它们开始被应用于从家用电器、计算机到制导导弹的各个领域。
 
电阻在现代电子产品中无处不在。作为被动器件,它们消耗功率但从不提供功率。它们在电路中有多种用途,例如调节流向LED的电流,或者控制到达主动设备如晶体管的电压。电阻可用于终止传输线以防止反射,或者作为微控制器的GPIO上的上拉或下拉电阻,以增加系统的稳定性。将电阻与电容器一起使用可以创建光闪器或电子警笛电路所需的时间源。串联连接的“菊链”电阻器可以创建电压分配器,这对于需要在比输入提供的电压更低的电压下运行的组件很有用。
 
现在你已经了解了电阻色码的基础和窍门,赶快出去给你的朋友们留下深刻印象吧!

文章标签

文章
全球
电阻器

相关新闻文章