Arrow Electronics Components Online

超越生产线:自主移动机器人的多功能潜力

自主机器04 4月 2023
现代化工厂环境中,机械臂与自动小车运输黄色箱子。
查看所有文章

从工厂车间到手术室,机器人在众多行业中具有产生巨大影响的潜力。随着世界变得日益互联且节奏加快,机器人革新我们的生活和工作方式的潜力比以往任何时候都更大。

自主移动机器人(AMR)正在利用尖端的人工智能和机器学习技术实现自我运行。这些技术进步正在提升性能、生产力和安全性,应用于包括自动交付、智能农业和安全服务在内的多个领域。是什么推动了自主移动机器人在各行业的全球普及?

安全是首要任务

自主移动机器人正在接管许多危险环境中的任务,在这些环境中,人类工人容易受伤或发生事故,或者无法由人类完成任务。AMRs 可以在制造环境中搬运重物,跨越广阔的农业空间工作,并在消毒区域时导航障碍,从而提高医院的健康和安全水平。

提高生产力

随着机器人被广泛接受,AMRs 正被越来越多地视为劳动力的重要组成部分。许多公司正在利用这项技术来协助完成如库存采购和收集等繁琐的任务。AMRs 不仅使员工能够承担更有价值的角色,还提供了可靠的劳动力,可以在完成任务后进行充电或快速维修,以迎接下一次工作。

应用灵活性

AMR能够分析周围环境并适应环境变化,同时执行各种任务,而无需人工监督。这种多功能性使它们成为可在众多市场和应用中使用的重要工具,包括:

清洁和消毒机器人

AMR可以轻松导航住宅和商业结构中的复杂形状、表面和家具,巧妙地绕过任何障碍,以确保全面覆盖目标空间。

A sleek white robotic vacuum cleaner is actively cleaning a dusty tile floor in a modern indoor setting.

A person holds a smartphone displaying multiple camera feeds, suggesting remote monitoring capabilities.

安全和服务机器人

配备摄像头、传感器和无线技术的自主移动机器人(AMRs)能够为监控目的提供连续的数据和影像流。在自主导航和AI的协助下,这些机器人可以适应各种事件并作出恰当反应。

自动送货机器人

配送AMR能够节约成本和时间,得益于其集成的无线模块和导航功能,这些功能协同优化了从本地商店或配送中心到目标接收者按时交付包裹和商品的流程。

A modern warehouse featuring robotic arms sorting and handling packages on conveyor belts.

A compact agricultural robot moves through rows of ripe tomato plants in an outdoor farm setting.

智能农业机器人

农业或农田的规模通常会给人类带来导航挑战。AMR可以通过监测和施肥作物来提高农业效率,为农民提供附加价值。

提供解决方案:Molex多集线器天线

随着机器人技术向更高的自主性发展,对天线技术的需求也在增加。工程师必须解决诸如天线位置、效率、占用空间和天线解决方案灵活性等设计挑战。

Molex最新的产品发布包含一系列多合一天线产品,这些产品通过将所有所需天线整合到一个紧凑的外壳中,以解决这些设计挑战。对于AMR工程师而言,这简化了设计,将天线集中在一个位置,而无需为多个位置寻找不同的天线。

Molex的Multi-in-1或Multi-Hub天线在小型、可安装于金属的外壳中提供高性能,满足各种设计需求。Molex的7-in-1 hub天线采用5G和Wi-Fi MIMO(Multi-in, Multi-out)天线设计,为当今的AMR应用提供最佳带宽。此外,还提供新的Sunshade 5-in-1 hub天线,它在低外形、易于安装的外壳中整合了同样的高速天线。

无论自动移动机器人 (AMR) 的需求如何,Molex 和 Arrow 凭借其技术专长、行业经验以及全球布局,均可为最具挑战性的应用提供解决方案。

文章标签

EMEA
机器人技术
自主机器
Molex
连接器
IP&E

相关新闻文章

查看所有