Arrow Electronics Components Online

模数转换器基础知识

模数转换器 - ADCS17 4月 2023
更智能、更安全的汽车互联解决方案
查看所有文章
模数转换器 (ADCs) 是在处理数字系统与实时信号通信时的重要组成部分。随着 IoT 迅速发展并应用于日常生活,数字系统必须读取真实世界/实时信号,以准确提供关键信息。我们将深入探讨ADC的工作原理及其背后的理论。

在现实世界中,模拟信号是具有连续序列和连续值的信号(在某些情况下可能是有限的)。这类信号可以来自声音、光、温度和运动。数字信号由离散值的序列表示,其中信号分解为依赖于时间序列或采样率的序列(稍后将对此进行更多说明)。通过视觉效果来解释这一点是最简单的方法!图1展示了模拟信号和数字信号的一个很好例子。

ADC 是如何工作的?

ADC Signal

将连续信号(模拟信号)转化为数字信号。(来源: Waqas Akram – ADC中的量化)

图 1

微控制器 无法读取值,除非是数字数据。这是因为微控制器只能识别电压的“等级”,这取决于ADC的分辨率和系统电压。
 
ADC在将模拟信号转换为数字时遵循一个顺序。它们首先采样信号,然后进行量化以确定信号的分辨率,最后设置二进制值并发送到系统以读取数字信号。ADC的两个重要方面是采样率和分辨率。

ADC采样率/频率是什么?

ADC的采样率,也称为采样频率,可以与ADC的速度相关联。采样率的测量单位是“每秒样本数”,单位为SPS或S/s(如果使用采样频率,则为Hz)。这意味着在一秒钟内获取多少样本或数据点。ADC采样的样本越多,能处理的频率就越高。
 
关于采样率的重要方程是:
fs = 1/T 

其中,

fs = 采样率/频率

T = 样本的周期或重新采样前所需的时间
 
例如,在图1中,fs似乎是20 S/s(或20 Hz),而T是50毫秒。采样率非常慢,但信号仍然与原始模拟信号相似。这是因为原始信号的频率为慢速的1 Hz,这意味着频率率仍然足够好,可以重建相似的信号。
 
你可能会问:“如果采样率非常慢会发生什么?”了解ADC的采样率非常重要,因为你需要知道它是否会导致混叠。混叠意味着当数字图像/信号被重建时,由于采样导致的与原始图像/信号有很大不同。
 
如果采样率慢而信号的频率高,ADC将无法重建原始模拟信号,导致系统读出错误的数据。在图2中展示了一个很好的例子。

Aliasing

别名现象如何发生的一个示例。(来源:Tony R. Kuphaldt - 电路中的课程)

图 2

在此示例中,您可以看到模拟输入信号的采样位置。由于采样率不足以跟上模拟信号,数字信号的输出与原始信号完全不同。这导致了混叠,现在数字系统将遗漏模拟信号的全貌。
 
在判断是否会发生混叠时,一个经验法则是使用奈奎斯特定理。根据该定理,采样率/频率至少需要是信号中最高频率的两倍,才能重现原始的模拟信号。以下公式用于求出奈奎斯特频率:
fNyquist = 2fMax

其中,

fNyquist = 奈奎斯特频率

fMax = 信号中出现的最高频率
 
例如,如果您输入到数字系统的信号其最大频率为100 kHz,那么ADC的采样率需要等于或大于200 kS/s。这将允许成功重建原始信号。
 
还值得注意的是,有时外部噪声可能会引入意想不到的高频到模拟信号中,这会干扰信号,因为采样率无法处理新增的噪声频率。因此,在ADC和采样开始之前,添加一个抗混叠滤波器(低通滤波器)是个好主意,因为它可以防止意料之外的高频进入系统。

如何确定ADC的分辨率?

ADC 的分辨率可以与 ADC 的精度相关联。ADC 的分辨率可以通过其位长来确定。图 3 中展示了其如何帮助数字信号输出更精确的信号的一个简单示例。您可以看到,1 位只有两个“级别”。随着位长的增加,级别增加,使信号更接近于表示原始模拟信号。

Resolution

分辨率如何影响数字信号的示例。(来源:Apple Inc – Soundtrack Pro 3: 音频基础)

图 3

如果您需要您的系统读取准确的电压电平,那么位分辨率非常重要。分辨率取决于位长和参考电压。以下公式帮助您找出您试图输入的信号在电压方面的总分辨率:
 
示例 ADC 分辨率公式:

步长 = VRef/N

其中,

步长 = 每个电平的电压分辨率

VRef = 电压参考(电压范围)

N = ADC 的总电平数
要找到 N 的大小,使用这个公式:
N = 2n

其中,

n = 位大小
 
例如,假设需要读取一个电压范围为 5 的正弦波。ADC 的位大小为 12 位。将 12 代入公式中的 n,N 将是 4096。已知这一点,并将电压参考设置为 5V,您将得到:步长 = 5V/4096。您会发现步长约为 0.00122V(或 1.22mV)。这是准确的,因为数字系统能够在电压变化时准确到 1.22mV。
 
如果 ADC 的位长非常小,比如只有 2 位,那么精度将降低到仅 1.25V,这非常差,因为它只能报告系统四个电压水平(0V,1.25V,2.5V,3.75V 和 5V)。
 
图4 显示了常见的位长度及其电平数量。它还显示了对于 5V 参考的步长。您可以看到随着位长度的增加,其精度如何提高。

Bit Size table

位长及其电平数和步长用于5V参考范围。

图 4

通过了解ADC的分辨率和采样率,您可以理解知道这些值以及期待何种性能是多么重要。

可考虑的 Analog Devices

Analog Devices 提供了一系列高质量且可靠的ADC,这些ADC可以是通用或特定用途的转换器。以下是一些可供您下一个设计考虑的型号:

AD7175-2(最大分辨率:24位 | 最大采样率:250 kSPS)

AD7175-2 是用于低带宽输入的 Delta-Sigma 模数转换器。它具有低噪声、快速稳定、多路复用的 2/4 通道,其最大通道扫描速率为 50 kSPS(20µs)可完全稳定数据。输出数据速率可以从 5 SPS 到 250 kSPS。您还可以为每个使用中的模拟输入通道配置单独的设置,最大分辨率可达 24 位。应用包括:过程控制(PLC/DCS 模块)、温度和压力测量、医疗和科学多通道仪器以及色谱分析。

AD9680(最大分辨率:14位 | 最大采样率:1.25 GSPS)

该ADC具有宽广的全功率带宽,支持高达2GHz信号的中频采样。它集成了四个宽带抽取滤波器和其数控振荡器(NCO)模块,支持多波段接收机。它的缓冲输入具可编程输入端接,简化了滤波器的设计和实现。应用包括: 通信、通用软件无线电、超宽带卫星接收机、仪器仪表、雷达及更多。

AD7760(最大分辨率:24位 | 最大采样率:2.5 MSPS)

AD7760 是一款高性能sigma-delta ADC,将输入带宽与高速优点相结合,通过sigma-delta转换在2.5 MSPS下实现100 dB ANR的性能,使其非常适合高速数据采集。其宽动态范围结合大大降低的抗混叠要求可以简化设计过程。应用包括: 数据采集系统、振动分析和 仪表。

文章标签

全球
工程
文章
ADI Electronics
模数转换器 - ADCs

相关新闻文章