Arrow Electronics Components Online

5GHz Wi-Fi 和 5G 蜂窝技术:有什么区别?

Wi-Fi06 4月 2023
一座电信塔矗立在明亮的蓝天下,配备了多个天线和接收器。
查看所有文章

电磁辐射产生可见光,驱动微波炉,导致晒伤,并支持无线通信。技术应用使用电磁波谱内的多种电磁频率。

Wi-Fi 路由器 和蜂窝通信系统是依赖电磁频谱的两种现代应用。现代Wi-Fi路由器可以创建“5GHz”Wi-Fi。蜂窝通信系统使用“5G”技术。这两者不是一回事。
 
5G和5GHz之间有什么区别?这些系统使用电磁频谱的不同部分,具有非常不同的性能能力。本文将解释5G和5GHz之间的区别以及这两种技术的应用案例。

什么是5G,5GHz Wi-Fi是什么?

从根本上说,5G和5GHz技术都利用无线电波(电磁辐射)来实现无线通信。然而,它们使用不同的无线电波技术。此外,5G和5GHz代表两种不同的技术。

什么是5G?

5G是第五代无线蜂窝通信技术的缩写。5G蜂窝技术——3G/4G/LTE技术的替代者——使用与其蜂窝前辈相对类似的射频(RF)频段,以及此前未用于RF无线通信的新频段(NR)。
 
5G蜂窝技术的低频和中频频段运行在600MHz至900MHz(低频段)和2.5GHz至3.7GHz(中频段)之间。高频段5G频段是电信的新频段,范围为24GHz到71GHz。
 
访问我们的“什么是5G?”文章以了解有关此技术的更多信息。

5GHz是什么意思?

5GHz是为Wi-Fi和其他非授权无线通信技术保留的多个不同工作频段之一。大多数现代Wi-Fi路由器在设置时提供两个射频频段选项 — 2.4GHz和5GHz。2.4GHz Wi-Fi在长距离和通过实心表面提供互联网连接方面更好,而5GHz Wi-Fi信号则具有比2.4GHz Wi-Fi更低的延迟和更高的网速。

5G家庭互联网如何?

增加了两种技术之间的混淆的是,许多家庭互联网提供商现在提供的5G服务实际上是这两种技术的结合。
 
传统上,互联网通过以太网或互联网提供商拥有的光纤电缆提供到家庭。这种互联网信号通过调制解调器从有线信号转换为无线信号,并通过路由器在家中进行广播。
 
5G家庭互联网消除了有线互联网连接的需求。相反,它利用由蜂窝提供商提供的无线5G信号。然后,这个5G蜂窝信号通过调制解调器转换为Wi-Fi信号(可能是5GHz信号),并通过Wi-Fi路由器进行广播。

A wireless router with three antennas is prominently placed on a wooden table in the foreground.

5G与5GHz功能

除了是不同的技术外,5G和5GHz的能力也有若干差异。通常来说,5G的蜂窝能力远比5GHz广泛,但每种技术各有其价值和应用场景。
 
1.   信号范围和质量:鉴于5G技术占据了三个不同的频段,这些信号的范围也不同。低频段频率可以传播几千米,而高频段频率只能传播几米。同时,5GHz Wi-Fi信号可以在约15米的范围内保持高质量信号,但信号容易受到干扰信号和障碍物(如建筑材料和人)的减弱。
 
2.   速度:同样,5G技术在不同频段上的速度差异显著。低频段5G频率可以达到50到250 Mbps的互联网速度。然而,高频段5G频率可以达到高达20 Gbps的理论速度(这是典型有线光纤速度的20倍)。
 
同时,5GHz Wi-Fi信号可以达到约1.3 Gbps的理论速度。
 
3.   容量:5G高频段频率的另一个优势在于其可以支持比典型5GHz系统更多的设备。5GHz Wi-Fi系统通常可以支持数十台设备,而高频段5G系统可以支持数百台设备。这些设备支持阈值直接取决于每种技术的运作速度,这也是5G蜂窝系统在体育馆等公共场所广泛应用而非Wi-Fi系统的原因。

5G 对 Wi-Fi 的未来意味着什么?

虽然5G蜂窝技术和5GHz Wi-Fi技术有所不同,但它们的应用和功能相对相似。Wi-Fi是家庭无线服务的标准,历史上一直比蜂窝通信速度更快。随着5G的到来,情况已不再如此。5G不会很快取代家庭内的5GHz Wi-Fi,但在未来十年内,我们可能会看到当前仅支持Wi-Fi的连接设备逐步支持Wi-Fi和5G信号。随着5G速度和时延的理论极限被实现,高速应用如网络游戏、VR、AR和边缘物联网产品将不再需要Wi-Fi路由器。
 
在Arrow.com上搜索Arrow精选的由行业领先制造商提供的无线通信产品。查找热门和畅销的天线、RF收发器、调制解调器等产品。

通讯

您在名单上吗?

注册以接收独家优惠、产品公告和最新行业新闻。

文章标签

全球
Wi-Fi®
5G
物联网 (IoT)
文章
无线

相关内容