Arrow Electronics Components Online

为智能工厂建立连接

智能工厂14 12月 2022
一个展示先进机器人手臂组装机械零件的工厂场景。一名穿着格子衬衫的人使用显示数据和分析的平板电脑监控生产过程。Molex 的标志清晰可见,突出了该品牌在工业自动化领域的参与。
查看所有文章

物联网(IoT)改变了我们使用技术的方式。机器正在收集关于自身及其环境的信息,并将这些信息彼此共享,从而构建一个自主设备的网络。这些设备利用数据进行决策,无需人工干预。

我们许多人已经熟悉物联网,使用智能手机来控制家中的灯光、门锁、家电以及温控系统。然而,物联网的真正潜力在工业环境中得以体现。工业物联网(IIoT)正在彻底改变工厂的面貌。

智能工厂

Image

A modern automotive factory showcasing an advanced assembly line with robotic arms constructing car frames. The setting is industrial, with high-tech machinery and digital displays visible. A green screen displays numeric data, including '11', '12', '13', and '14', indicating production metrics or station identifiers.

工业物联网(IIoT)的目的是将制造过程中的每个环节整合在一起,使其运作如同一个被称为智能工厂的整体。在传统工厂中,制造过程的每个部分都是独立的——从原材料的接收到生产再到最终成品的发货。生产线上的每台机器都是独立运行的,整个过程从高层进行管理。传统工厂通常被组织得非常适合执行单一任务,但由于缺乏灵活性,难以轻松适应变化。

智能工厂提供了传统工厂无法实现的灵活性。工业物联网 (IIoT) 使每台机器能够收集有关其自身功能和状态的数据,然后将这些数据共享至整个网络。这种信息共享不仅可以确保工厂高效运行,还能够识别任何潜在问题,从而采取措施尽量减少中断。

随着工业物联网(IIoT)的到来,工厂内的所有机器实现了互联,既彼此共享数据,又与更广泛的网络进行数据交换。信息已经成为智能工厂中一种重要的原材料。

工业自动化与工业物联网 (IIoT)

工业自动化对现代生产线至关重要。从简单的电机到复杂的机器人,许多制造过程利用最新技术来减少对人工投入的需求。这些自动化设备在智能工厂中变得更加重要。

最新一代的工业自动化设备在工业物联网(IIoT)改变制造环境方面发挥了积极作用。IIoT依赖于监测其性能的传感器反馈。这些信息会与控制层共享,以了解机器的运行状况。

监测单台机器的性能在进行生产线维护时也带来了优势。通过记录多种参数,包括温度和能源消耗等数据,这些数据可以提前预警任何即将到来的维护需求。

智能工厂将具备更高的灵活性以及快速响应需求变化的能力。通过分析性能数据,可以更专注于预防性维护,从而减少停机时间。这些特点将使制造商能够缩短上市时间,并获得真正的竞争优势。

艰难的条件

工厂车间是一个艰苦的环境。工厂中存在危险的气氛、恶劣的化学品和废弃物。即使是像食品加工和制药行业这样依赖无菌环境的行业,也会使用在工作时会产生热量和振动的机器,同时还需要定期进行清洁。

即使在这些恶劣条件下,从机器收集数据仍然是工业物联网(IIoT)的重要组成部分。智能工厂依赖于每个工业物联网安装中的传感器阵列提供的反馈。每个传感器都需要电力来运行,并需要连接到网络以便共享信息。这意味着工厂内所需的连接数量会增加。

Image

A yellow robotic arm operates within a glass-enclosed manufacturing environment. The setting features industrial machinery and wiring, indicating an automated production process. The scene is brightly lit, emphasizing the modern technology and precision engineering involved.

智能工厂中信息流动的庞大数量催生了新的解决方案。其中一个最有趣的就是边缘计算。随着现代工厂中驱动装置、控制器和传感器数量的增加,数据共享和处理所需的时间成为一个实际问题。为了尽量减少延迟,边缘计算将智能带到网络的边缘,更接近需求点。这一趋势将促使在机器上或周边安装更复杂的设备,以实现尽可能短的延迟。这些设备在提供高速、安全的通信以与网络其他部分集成的同时,还需要能够抵御工厂内的恶劣环境。

设备数量的增加以及工厂车间部署复杂的计算设备,导致对连接器的需求比以往任何时候都更多。这些连接器需要提供卓越的性能,无论是为能源密集型流程提供电力还是为智能自动化设备提供安全的高速通信。这些连接器需要坚固且密封,能够抵抗现代工厂车间中的恶劣环境。

连接器的重要性

数据连接器必须能够使用熟悉的方法(例如 RJ45 和 USB)与现有计算机网络进行接口连接。由于智能工厂中传感器、驱动器和控制设备数量众多所需的连接量,因此连接器还应设计得小巧紧凑。

工业物联网 (IIoT) 为制造商提供了巨大的机遇,以适应新的工作方式。智能工厂市场正在迅速增长,据路透社预测,未来几年其年增长率将达到10%。除了新建智能工厂,现有的用户也将升级其设施,以充分利用最新的工业物联网解决方案。连接器将在这一变革中发挥重要作用。Arrow 和 Molex 携手合作,提供能够应对新工业环境挑战的连接器,让您从指导未来成功的数据中创造前所未有的价值。

文章标签

智能工厂
全球
智慧一切
Molex
连接器
文章

相关内容