Arrow Electronics Components Online

医疗可穿戴设备:连接患者以获得前所未有的医疗福利

医学08 9月 2022
智能健身追踪器,配备全息显示屏。
查看所有文章

手持技术的广泛普及——也就是智能手机——激发了前所未有的熟悉感和接受度。触屏显示的直观形式提供了直观、易于使用的控制,使消费者能够完全适应高度复杂的功能。

触控屏控制的熟悉感已被许多其他市场所接受。即使是最普通的家用设备如今也拥有先进的控制功能,从洗衣机到咖啡机。这些创新进一步被移动电话技术的另一项已经变得普遍的方面——物联网(IoT)所推动。对于我们中的大多数人而言,智能手机为我们提供了通向物联网的入口,使我们能够在外出时连接家中设备,控制空调,甚至远程启动汽车。

物联网(IoT)的实现得益于高速互联网连接的引入。5G无线通信网络的推出使得无需物理连接即可共享海量数据。设备如今可以随时随地通过互联网相互交换信息,快速响应不断变化的需求和环境。然而,物联网的真正潜力并不局限于消费市场。一些最令人感兴趣的创新成果——具有显著改善生活潜力的技术,可以在医疗领域找到。

医疗保健领域的创新

医疗行业已经采用了许多源自智能手机市场的创新,并利用这些创新开发了下一代医疗设备。它们的小巧尺寸和便携性意味着这些先进设备不再局限于医院的范围。相反,这些最新的医疗设备可以被患者携带或佩戴。

这些设备与医院内的大型笨重机器几乎毫无共同之处。微型化的电子设计和简单的触摸屏控制使得新一代可穿戴技术能够让患者在日常生活中享有自由,即使在被监测甚至根据数据进行治疗的情况下,也不受影响。

近年来的智能手表是缩小尺寸与高功能性的完美典范。

通过蓝牙连接到智能手机,并配备了易于使用的触控屏界面,这款智能手表可以收集佩戴者的信息,并远程与他们的医疗团队分享。事实上,智能手表与手机的组合提供的连接性和计算能力比许多医院设备还要强大。

A sleek smartphone and a blue wearable smart band are displayed together. The devices feature app icons, including an envelope symbol for messaging.

医疗可穿戴设备将彻底改变患者护理方式。

另一个更先进的例子可以在为糖尿病患者设计的最新可穿戴监测设备中找到。这些设备完美结合了更小的尺寸与高度的功能性。它们通过传感器实时测量血糖水平,为患者的健康和福祉带来了巨大益处,同时改善了他们的生活质量。当与胰岛素输送系统结合使用时,患者在继续日常生活的同时即可同时进行监测和治疗。同时,通过5G网络收集和共享的数据将使医生能够监控患者的长期健康状况。

可穿戴技术和数据通信需求的增长意味着,由可信赖的合作伙伴提供的可靠、安全的连接器将成为医疗行业未来的关键。现场设备和自我治疗的开发将使连接器以前所未有的方式交到患者手中。

可穿戴设备连接器

设计师面临的最大挑战之一是将所需的高度复杂性集成到小型、易于佩戴的设备中。这些设备需要将电池、控制装置、传感器和显示器全部集成到尽可能小的封装尺寸中。这些可穿戴设备的连接器应当紧凑且轻便,同时在最小的封装尺寸中提供尽可能高的性能。

过去,软排线是连接组件的流行选择,特别是在空间有限的情况下。然而,现代设计人员对解决方案的要求更高,他们需要更紧凑且性能更强的选项。传统软排线的现代替代品被称为柔性扁平电缆(FFC)。传统软排线由数根绝缘层包裹的绞线构成,而FFC采用平面导体与塑料膜相结合,形成了一种比绞线软排线更薄、更灵活的电缆。

因此,FFC非常适合对于尺寸要求较高的可穿戴医疗设备。例如,Molex的Easy-On系列连接器提供精细间距、低外形的解决方案,使FFC能够快速且安全地连接到各种其他组件。

射频和无线解决方案

将最新的医疗设备集成到5G网络中需要高性能RF连接器和电缆。MCRF系列的微同轴RF连接器提供高频板对线解决方案,使设计人员能够实现无线局域网、GPS和蓝牙连接。这种超低外形的PCB安装插孔可与预装配的电缆连接。

对于无线通信设备,需要天线来传输和接收数据。Molex 是全球最大的天线技术制造商之一。凭借技术专长、连接经验以及全球布局,Molex 开发了全面的无线连接解决方案。其产品范围包括小型表面贴装 (SMT) 天线或使用 Molex 微型同轴电缆组件的有线天线。

Two small electronic components with gold and black detailing are shown in close-up.

Molex表面贴装芯片天线,专为物联网连接设计。

改善生活

最新一代的远程医疗技术正在改善全球患者的生活。可穿戴设备使患者能够在远离医院或健康中心的情况下过上更充实的生活。这些设备还能以更为高效的分分钟监测方式,让患者的病情得到更快的诊断,从而提供更好的治疗效果。

由于这些原因以及更多其他原因,设备连接至关重要。设计师需要能够提供高性能解决方案且尺寸小巧的合作伙伴。与Molex合作,Arrow致力于为客户提供创新且可靠的解决方案,并为未来医疗技术的设计者带来选择和创新的机会。

文章标签

EMEA
Molex
医疗与健康
文章
IP&E
可穿戴设备

相关内容