Arrow Electronics Components Online

专业电池为无线物联网设备提供稳定电力

物联网02 7月 2022
专业电池为无线物联网设备提供稳定电力
查看所有文章

目前,市场上的电子产品越来越多由电池驱动。各种电池被用于为设备提供稳定的电源。结合各种低功耗无线连接技术,这些设备可以运行数月甚至数年。本文将为您展示电池技术的发展,以及Duracell推出的各类专业电池的产品特点。

不同类型的电池满足不同的应用需求

电池是人们生活中非常常见的产品。许多便携式产品和传感器都由电池驱动。根据不同的设计需求,所使用的电池类型可分为一次性电池和可充电电池。通常情况下,低功耗的设备,如传感器,大多使用一次性电池,这些电池每隔几个月甚至几年更换一次即可。然而,对于高功耗的产品,如手机、平板电脑和手表,则通常使用可充电电池。这些设备可能需要每隔几天或一周左右充电一次,因此使用可充电电池会更加经济和便利。   一次性电池可以分为通用型号和特殊型号。通用型号是市场上常见的标准尺寸电池,如AA、AAA、C、D和9V电池。根据其不同的化学材料,可分为不同类型的电池,如碱性电池、锂电池(LiFeS2)等。而特殊型号包括高功率锂电池(碱性钮扣电池)和锂钮扣电池。   可充电电池的种类非常丰富。许多设备会使用专为该设备设计的内置可充电电池,消费者通常无法自行更换。不过,市场上也有标准尺寸的可充电电池,消费者可以自行购买和更换。

新技术和高质量使电池运行时间更长

代表电池行业最著名的公司是Duracell(金霸王),其前身是成立于1920年的P.R. Mallory公司。当时该公司专门生产用于军事设备的汞电池。1960年,公司推出了以Mallory品牌销售的第一款碱性电池,并为柯达即拍即显相机提供电池。1971年,Duracell推出了标志性的铜黑设计,并成为首个在电视上打广告的电池制造商。1973年,广受欢迎的广告形象Duracell兔子诞生。   直到2016年,Duracell被伯克希尔·哈撒韦公司收购,成为伯克希尔的永久性子公司。2018年,Duracell投资了新的B2B专业技术,以帮助设备制造商为各类应用提供高品质的电池,包括智能家居和医疗照护。2020年,Duracell在亚洲专业市场推出了一种双配方电池组合——低电流放电的PROCELL电池以及高电流放电的PROCELL Intense电池。如今Duracell在全球拥有2,907名员工和300名研发工程师,年销售量超过70亿节电池,成为全球第一电池品牌。   根据技术产品和工业设备的需求,Duracell推出了面向专业设备应用的工业电池系列Procell,包括具有各种标准尺寸的碱性电池、特殊尺寸的特殊碱性电池、多种尺寸的锂电池以及可根据需求提供的充电电池。   Duracell能在电池行业取得如此卓越的成绩,归因于其对技术和质量的专注以及持续的制造投资,使其电池具有更高的一致性和质量。使用Duracell电池可以延长设备的使用寿命。结合产品的卓越质量,这些电池能够使设备始终稳定地发挥性能。   目前,市场上超过90%的设备运行需要多节电池,而这些设备的性能与电池的性能密切相关。如果电池出现问题,这些设备很容易无法正常运行,也不能达到预期效果。Duracell的PROCELL电池采用了全新的电池罐设计、技术和工艺。相比竞争对手过时的罐设计、较差的填充率以及质量不一致的情况,PROCELL电池的质量工艺和控制提高了设备性能和可靠性的稳定性,从而降低了运营成本。

持续研发与创新以提升纽扣电池的效率

Duracell(金霸王)同样致力于纽扣式锂电池的研究、开发和创新,以满足新设备对电能的需求。为了让纽扣式锂电池拥有更好的质量和效率,Duracell纽扣电池采用了网状设计,提供更佳的正极接触。其阻抗更低,这也意味着性能更佳。相比之下,竞争产品通常存在正极位置不一致的问题,导致利用率低,性能差。而正极制造技术的缺乏会导致阻抗更高,性能更差,尤其在高电流应用场景下,这种不同更加显著。   Duracell的纽扣式锂电池在负极(锂)表面采用了全新的纹理设计,提供了更多的表面积,从而提供更好的导电性。与此同时,正极所在的网状屏设计在高脉冲应用下能更高效地利用活性材料,并保持正极完整性。最新的电池罐设计使Duracell电池能够容纳更多的活性材料,从而在高耗电性能和低耗电性能提升方面都表现更好,这也意味着它可以提供更大的电池容量。   Duracell特别优化了物联网(IoT)设备的设计,随着新技术和设备的快速发展,主要锂电池的需求正在受到积极影响。以Duracell CR123的优化设计为例,在设备使用物联网中典型的低脉冲负载放电(模拟周期性数据传输)的情况下,其性能约比主要竞争对手高出40%。而主要竞争对手的电池由于锂负极截止效应会提前停止工作。

专业电池组合满足专业应用需求

Duracell的PROCELL专业电池组合是全球首款专业电池组合,其中PROCELL Intense高电流放电电池主要用于运行电机、泵以及其他生成驱动的大电流设备;相反,PROCELL低电流放电电池则用于需要小电流以实现长期电池续航的小电流设备。   目前,市场上的蓝牙5.2低能耗技术发展已进入成熟阶段,配备蓝牙5.2的智能硬件仅需一颗纽扣电池即可使用数年时间,同时支持安卓、iOS等设备,使这一技术应用更加广泛。它可以应用于智能穿戴设备、手环、儿童手表、蓝牙音箱、蓝牙防丢器、温度计、电子秤、蓝牙智能彩灯、蓝牙饮水机等新产品,还可以结合客户端应用软件实现对这些硬件的控制。   以恒温控制的温度传感器和占用检测传感器为例,可以采用Duracell CR2477电池。一款Wi-Fi智能恒温器最多可连接六个用于占用检测的温度传感器,在工作时主要通过脉冲高电流放电。   此外,在物联网智能家居安全应用中,CR2450和CR2032电池可用于诸如控制面板和无线开关之类的智能家居控制器;AA、AAA、9V、PROCELL AA和CR123电池可用于如Co探测器、燃气计量器以及海洋环境检测仪等安全应用;CR2032、CR2025、CR1632和CR2477可用于触点传感器和磁性门传感器产品。而智能门锁的其他应用如柜门锁、卷门及电子锁则可使用CR123、CR2450、2032、9V和AA电池;工业仪器如测量笔、激光测距仪和电子秤等可使用AA、AAA和9V电池。

结论

电池看起来只是一个简单的设备配件,但它对设备的性能有着决定性的影响。高质量和稳定的电池使设备能够运行更长时间,并表现出稳定的性能。如果因为仅考虑成本因素而选择了质量差的电池,它们会对设备运行带来不利影响。可以说,因小失大。选择Duracell PROCELL专业电池将成为智能家居设备的最佳搭档。

文章标签

全球
Batteries
文章
物联网 (IoT)
智能建筑

相关内容