Arrow Electronics Components Online

为您的下一个设计选择 Microchip Technology 确保安全

安全01 6月 2022
一个发光的数字锁图标被全息界面环绕,界面上有环形图案和数据视觉效果。图像中展示了一只手与锁互动,象征着网络安全和数据保护。
查看所有文章

面对不断变化的市场和监管环境,电子设备的安全性比以往任何时候都更加重要。在本文中,探索 Microchip 为保护您的下一代微控制器设计提供的解决方案。 

现代物联网产品面临哪些挑战?
物联网的增长速度令人震惊,全球范围内已有超过200亿个物联网设备在使用(并且还在增长)。这些设备的基础数据输入,例如温度或湿度等,对于网络攻击者来说并不是非常有价值。然而,由于这些设备可以访问局域网以及用户的个人信息,它们成为了诱人的攻击目标。

全球对这一日益严重的挑战作出了怎样的反应?
设计者未能采取行动将安全功能融入设备的结果是,全球各国政府纷纷出台立法,以防止不安全设备的销售和分发。

为什么选择 Microchip 作为您的下一个 IoT 项目的合作伙伴?
软件安全例程可在任何平台上使用,以提供基本的安全级别,但如果所使用的硬件存在根本性的缺陷,那么再多的软件安全措施也无法保护设备免遭物理和/或软件攻击。Microchip 从一开始便以安全性为核心设计微控制器,多个级别的硬件安全措施不仅能保护设备免受攻击,还能保护知识产权。

来自Microchip的硬件解决方案

Microchip提供了一系列以安全为核心的硬件解决方案,包括:

  • PIC16F15244 面向空间受限设计的实时物联网解决方案

  • PIC32CM 智能家电控制,具有低能耗需求

  • AVR DA 用于分担密集的 I/O 操作并实现实时响应

  • dsPIC33C 和 PIC24 用于汽车嵌入式安全

  • PIC18-Q41IoT 用于传感、家用电器和智能设备

  • SAMD21、SAML21 和 SAME51 用于支持 BLE 的生物可穿戴设备

  • AVR DB 用于低功耗模拟和物联网传感

  • SAME54 和 SAME70 实时运动监测与传感器

有关这些产品及其应用的更多信息,请点击进入文章。

文章标签

安全性
Microchip Technology
物联网 (IoT)
IIOT
汽车
产品

相关内容