WolfPACK™ 电源模块平台:加速快速充电器开发
电动车充电14 3月 2022
FM3平台简化了转换器功率级的设计,降低了开发时间和成本。 Wolfspeed推出了一系列针对成本和性能优化的新型封装,简化了碳化硅 (SiC) MOSFET 的应用。Wolfspeed WolfPACK模块系列采用固定间距的针脚网格设计,支持快速开发替代配置。目前提供半桥和六管模块配置。模块无基板,基板直接冷却,标准模块高度使得在转换器设计之间,即便采用不同模块配置,也能重复利用热管理解决方案。
快速充电
随着电动汽车(EVs)在汽车市场中的占比不断增加,对路途中快速充电的需求也将持续上升。在追求与内燃机(ICE)车辆加油时间匹配的竞争中,这些充电器将需要更高的功率规格。为了在不使用过于粗大的电缆的情况下传输高功率,较高的输出电压成为必要条件。这些设计需求的结合使得碳化硅(SiC)功率模块成为快速充电器设计中的理想选择。
架构之间的比较
为了满足直流快速充电的设计需求,可以开发许多潜在架构。为了评估潜在的设计领域,对几种候选架构进行了高层次的审查。以下是这些架构的优缺点,详情请联系您的Arrow FAE。
文章标签
万物电气化
电动汽车充电
EMEA
WOLFSPEED, INC
电动车 (EV)