钽电容器的起伏
电容器是电路板上最常见的元件之一;几乎每个微芯片旁边都能看到它们,并且在每个电源电路中都有。在系统中,它们通常用于通过去耦交流信号实现稳定,清除进入芯片的直流电源,旁路以减少导体电感的影响,并滤除不需要的频率。
随着系统变得更加小型化,电容器一直是一个限制因素,因为需要一定的尺寸才能获得所需的电容值,但随着钽电容器的引入和使用,这种情况发生了变化。在本文中,我们将探讨钽电容器的一些独特特性以及它们的优缺点。
什么是钽电容器?
钽电容器的独特之处在于使用钽作为器件的阳极。这个阳极在外壳内部是设置为一个整体材料,这与MLCC电容器中材料自身层叠再对两端进行封盖的方式非常不同。使用钽会形成非常薄的介电层,从而产生更高的单位体积电容,并允许制造出更小的电容器,但仍能满足现代系统的需求。除了单位体积电容的大幅提升外,钽电容器还具有非常低的等效串联电阻(ESR),从而减少系统损耗。低ESR的缺点在于,其可能过低以致无法在电源调节器中实现稳定性,因此需要考虑这一点。
如何测量电容:
为何使用钽电容器?
钽电容器还具有出色的稳定性特征。在如上面的KEMET 图表所示的宽温度和频率范围内,钽电容器将更好地保持预期的电容。通过这种稳定性,您的系统将表现出更多的预期行为,这对于滤波器尤为重要;如果电容变化过大,可能会失去您需要的频率。除了电气差异之外,钽电容器的结构也使其对振动问题具有高度抵抗力,从而提高整体系统的可靠性。
前面的特性显示了钽电容器如何独特地适用于现代电子产品,但它们并非没有其特殊性,在设计时需要考虑几个主要因素。钽电容器通常是极性设备,这意味着在布局和组装过程中需要更加注意其方向。这使得它们相比普通陶瓷电容器需要更多的工作,这只是电解质电容器的特性。在将钽电容器纳入系统时,还需要注意其故障模式。
钽电容器故障模式
由于它们的化学特性,你还需要降低它们的电压能力——即使是小的过电压也会导致一种称为场结晶的故障。当钽电容器失效时,可能会非常剧烈地爆炸并可能短路,完全消除它们在电路中的优点,并可能为电源提供接地短路。有许多关于如何进行降额的建议,但我们的一个供应商AVX有一篇优秀的文章,名为“固体钽和铌电容器的电压降额规则”,其中涵盖了不同降额数值的原因。电压的一般规则是对MnO2电解质的钽电容器降额50%,对聚合物电解质降额20%。
何时使用钽电容器?
那么什么时候需要使用钽电容器呢?当您需要在小空间内实现最大电容,例如在微芯片旁进行去耦时,以及在各种温度或电压下提供出色的稳定性,并且您了解它们的独特特性,从而能够正确设计而不会导致系统出现灾难性故障时,就应该考虑使用钽电容器。
文章标签