Arrow Electronics Components Online

可靠的电力和信号互连解决方案

力量08 10月 2021
覆盖在城市景观上的连接网络图标,代表技术和连接性。
查看所有文章

 随着科技的进步,我们发现自己与家庭和工作场所的互动变得愈加紧密。无论是让我们进入办公室、调节灯光、查看是谁在门口,还是将房间调整到最理想的温度;我们与生活空间的连接日益紧密。这种亲密性要求我们与那些将我们与周围环境拉近的设备保持可靠的连接。这使得人们对维持传感器、控制界面以及网络设备的关键连接的互连产品给予了越来越多的关注。TE Connectivity 提供了关键的信号和电源互连方案,使我们的生活空间始终保持“在线”。 

无论您是以宏大的规模连接整座建筑,还是以较小的规模创建提升我们周围环境的产品,使用来自TE的电力和信号产品都能让您信心十足,确保您的空间始终保持运转。

电力是任何智能建筑的支柱。  保持稳定的电力连接对确保应用程序的持续运行至关重要。

信号连接支持智能建筑的核心功能。 这种智能通过传感器连接得以实现,传感器提供有关环境的可靠信息,并优化应用性能。

在智能建筑设计领域,企业家们通常会针对以下四个常见的应用领域:照明、安全、传感和 Wi-Fi 连接,以及用户界面。这些领域都需要可靠的互连解决方案。TE 在这些应用领域内提供可靠的互连解决方案。

以下是一些值得关注的互连产品,可用于打造您的智能建筑集成产品。

照明连接

照明系统的连接性对于保持照明的高峰状态和高效水平至关重要。  这一点在户外和园艺智能建筑中更是如此。恶劣且多变的环境条件在规划照明系统的互联性时可能会带来问题。常见的照明连接问题可能包括连接器的复杂性以及狭小的空间。

TE 使用其产品解决了这些设计问题,这些产品不仅能够满足当前应用的需求,还能够引领潮流。

TE 的 SlimSeal 系列连接器解决了照明在恶劣环境中的相关问题。SlimSeal 连接器更加坚固,专为室内和室外照明开发。这些连接器稳定的电气和机械连接使其成为固态照明 (SSL) 以及任何需要低功率(5.0 安培 – 300 伏特)和抗紫外线连接的应用的理想选择。

如果您的应用需要一种简单便捷的方式来连接您的照明系统,TE 提供了 BUCHANAN WireMate 连接器,这是一种表面安装的可释放插入式连接器。这些连接器无需特殊工具,可满足各种设计需求,包括便捷的连接以及低调且纤薄的外形设计。

在系统的一部分中,可能需要既方便连接又能保护环境的应用场景。TE 的拼接连接器 CoolSplice 可以提供解决方案。CoolSplice 连接器提供了一个注胶密封版本,适用于那些恶劣环境中可能会影响连接完整性的场合。无需特殊工具,仅一把普通的钳子即可完成绝缘位移技术(IDC)的按压式终端连接。CoolSplice 可满足 IP20(非密封)和 IPX8(密封)等级的要求。

如果您的照明设计需要在狭小空间内安装连接器,那么迷你型双性连接器可能符合您的需求。这种低外形的连接器具有圆角设计,可消除阴影,从而最大化LED的输出效果。其精选的镀金工艺还能消除由微运动引起的摩擦腐蚀问题,特别适用于苛刻的LED照明环境。提供板对板和线对板两种组件选项。

Wi-Fi 和传感器连接

智能建筑正在成为一种普遍的设计理念。 它的核心是将产品连接到各种传感器,然后再连接到互联网。 通过主控制器或云服务可以对这些连接进行管理,使整个系统具备“智能”特性。 为了让系统以高性能运作,“智能”产品之间的信号传输必须稳定且可靠。

TE的高性能互连 (HPI) 产品可用于设备中需要传输信号或低功率的任何地方。  HPI 是一款完美的连接器,为您的系统从线到板的传感器连接提供可靠的信号完整性。  HPI 提供适用于多种类型传感器的连接选项。  供应垂直和水平(直角)连接、单排连接器、双排连接器以及多种颜色的变化。

对于需要现场更换组件或锁定连接的情况,TE的可释放插入式连接器和Micro MATE-N-LOK连接器,可为那些对数据采集和传输至关重要的传感器或设备连接提供安全的锁定信心。

Micro MATE-N-LOK 连接器还提供正向锁定功能,以防止插错,同时仅需 4.7mm 的垂直高度。该连接器额定电流可达 5A,电压可达 250V,支持 24-20 AWG 和 30-26 AWG 的线径范围,使您在承载能力、机械可靠性和设计空间方面更为放心。

安全连接

安全预防措施是智能建筑的另一重要方面。这是首要优先事项。安全应用包括门警报、开关、使用步进电机/DC电机的锁具。基本上,任何涉及安全连接和电力传输可能出现问题的地方。

TE 专注于解决 Economy Power 连接器系列的两个问题。具体而言,Economy Power 2.5 连接器确保安全设备保持连接,因为它们提供了两层机械和电气可靠性,带有一个真正的锁定卡扣,防止插头外壳和针头接插件因震动而分离。一种可选的端子定位确保 (TPA) 装置有助于确保端子的正确就位。所有这些功能使其能够控制您的锁和开关所需的控制马达。

在 TE 的信号双锁 (SDL) 连接器上也可以找到卓越的机械安全性。SDL 连接器通过加强的锁定强度和当与次级锁定功能配合使用时的防挂能力,帮助确保连接可靠。适用于可能在 PCB 板上涂覆保护性共形涂层的应用情况下,高规格且具备锁定功能的 SDL 插针连接器可供选择。

用户界面

如果我们没有一个方便且节省空间的通用界面,我们智能空间的所有功能都将毫无意义。

设计的多样性是创建带有触摸屏、按钮、高密度电路板和连接电缆的用户界面的关键因素之一。TE 提供多种高密度板对线和线对线连接器解决方案,覆盖了多种需求组合,其广泛的柔性扁平电缆 (FFC) 产品组合在设计灵活性和应用工具方面处于行业领先地位。这些电缆在接触设计的多样性和应用工具方面是行业中最好的。可选项包括引脚数量、插座方式、卡边缘以及焊接片接触方式,非常适合用于触摸屏、显示面板和音频指示器。

如果您的用户界面需要承受冲击和振动,那么 TE 的 AMPMODU 连接器系统 50 可能是您的一个选项。 AMPMODU 连接器具有可靠的高密度板对板和线对板连接器,适用于承受剧烈冲击和振动的应用,其内置的防过应力功能为其提供了保障。

出于美观考虑,人们对紧凑型、能够适应墙面轮廓的界面解决方案有需求。微型两性连接器(Miniature Hermaphroditic Connectors)、Micro MATE-N-LOK 连接器和柔性印刷电路(FPC)都通过提供空间效率,同时在电气或机械特性上表现出色来解决这些问题。此外,TE还生产了FPC连接器,这些连接器具有低外形高度和轻量化设计,可用于承载高达0.5安培电流的界面解决方案。

无论是在家庭和办公室内部,还是在严苛的环境中,我们的空间始终需要可靠的连接。 TE 能够通过高性能的信号和电源解决方案,为您解决当前和未来的连接问题。 在您的下一个设计项目中,请选择 TE 提供的所有互连组件。请记住,每一个连接都至关重要。

Arrow认证

了解更多有关 TE Connectivity 和 Arrow 认证计划如何帮助工程师从概念到生产的详细信息。立即申请该计划,解锁您的福利。

文章标签

全球
文章和视频
文章
物联网 (IoT)
资源

相关内容