Arrow Electronics Components Online

固态继电器与机电继电器

机电继电器31 5月 2021
了解电机继电器和固态继电器之间的区别,为您的设计做出正确选择。
Zach Wendt
发布者Zach Wendt
查看所有文章

根据你询问的对象不同,固态继电器被认为是优越的电源开关解决方案,但也有其他人坚持认为机电继电器是显而易见的选择。谁是正确的?原因是什么?为了回答这些问题,让我们探讨机电继电器和固态继电器之间的区别和它们的运行原理,并从多个层面比较它们的性能规格。

什么是继电器?

继电器 是一种电源切换解决方案,可以在不手动开关的情况下分配电源。要切换电源的开关,继电器只需要一个小的电信号。这个信号是一个更大的电信号的“守门人”。对高功率信号进行低功率控制的能力,使得继电器在电子历史上非常突出。

电机继电器和固态继电器之间有什么区别?

机械电磁继电器 (EMR)

电磁继电器使用一个物理移动部件来连接继电器输出组件内的触点。这种触点的运动是通过低功率输入信号产生的电磁力来实现的,从而完成包含高功率信号的电路。电磁继电器内的物理组件通常会发出“点击”声,这在某些情况下实际上是有用的,但可能导致内部电弧,并且移动所需时间相对较长。

固态继电器 (SSR)

固态继电器可能是半导体行业的代表产品。SSRs 使用低功率电信号生成光学半导体信号,通常通过光电耦合器进行传输并激励输出信号。当激活时,输入光信号充当“开关”,允许高电压信号通过SSR的输出组件。有几种实现方式,但它们的共同点是没有活动部件,从而成为固态设备。

The image shows an electromechanical relay on the left, featuring a transparent casing that reveals its internal components.

图1 – 典型的EMR(电磁继电器),以及描绘其运动部件的EMR方框图。

The image shows a Crydom D2425 solid state relay alongside a detailed electronic circuit diagram.

图 2 – 面板安装固态继电器 – 来自 Crydom 以及一个显示光电晶体管机制的图表。图表由 Wikipedia 提供。

这两种技术都可以用于加热、照明、运动控制等应用。然而,在大多数对比类别中,固态继电器优于机电继电器。机电继电器是相对较老的技术,采用简单的机械设计方法,而固态继电器则更新、更先进——是的,也更复杂。有人可能会认为,复杂的东西不一定比简单的可完成相同任务的产品更好。然而,在性能方面,更复杂的SSR可能会让你倾心。

固态继电器与电磁继电器相比有哪些优势?

固态继电器相比电机继电器而言,前期价格较高且可能令人望而却步。然而,视具体应用而定,集成固态继电器可能使总成本持平甚至更低,这一点我们稍后会讨论。此外,固态继电器在多个方面往往优于电机继电器。让我们来比较一下两者:

Category固态继电器机电继电器
电气噪声
  • 利用零电压开启和零电流关断
  • 产生极小的电气干扰
  • 机械系统可能产生显著的信号噪声
机电 - 功耗
  • 具有低功耗特点
  • 切换负载需要很少的输入功率
  • 理想用于创建更可持续的、节能的解决方案
  • 高热量生成
  • 功耗是开关电压和所用材料内部电阻的函数
  • 需要更高的输入功率才能运行
机电 - 冲击与振动
  • 对冲击和振动高度耐受
  • 不易在苛刻环境中出现不稳定或不可靠的操作
  • 机械系统受到外力影响,可能导致不可靠和不稳定的操作
机电 - 开关能力
  • 响应控制信号少于100µs
  • 可在5-15毫秒内响应控制信号(约比SSR慢100倍)
与控制系统的兼容性
  • 不产生火花或电弧,不会出现电气或机械跳动
  • 具备高达4kV的隔离等级
  • 磁场对其影响很小
  • 在使用挥发性可燃物的环境中优于EMR
  • 在中断电流时会产生电弧,因此不适合有挥发性物质的环境
  • 不能在有强电磁力的区域运行
在恶劣环境中的性能
  • 不产生火花或电弧,不会出现电气或机械跳动
  • 具备高达4kV的隔离等级
  • 磁场对其影响很小
  • 在使用挥发性可燃物的环境中优于EMR
  • 在中断电流时会产生电弧,因此不适合有挥发性物质的环境
  • 不能在有强电磁力的区域运行
位置灵敏度
  • 对位置不敏感
  • 适用于垂直或水平安装,“死虫”位置或相邻安装
  • 机械系统受到外力影响
  • 外力必须垂直于继电器动作

如您所见,与EMRs相比,SSRs通常在性能和提供的功能方面更为动态。然而,在一个领域中,EMRs常常具有优势:热管理。SSRs的功率耗散可能比电动机械继电器大得多,这仅仅是因为它们所使用的物理原理。这通常意味着组件设计师必须在设计中整合散热器和风扇,这确实增加了使用SSRs时的整体前期成本。
 
然而,在您仅仅因为前期成本而放弃SSRs之前,让我们更多地讨论总拥有成本,以及决定“成本”真正意义的个体。

成本比较:固态继电器如何在长期中仍然值得

工程师倾向于关注性能,而更好的性能通常意味着更高的成本。另一方面,供应链经理更加关注零件的初始定价和交货时间,这被称为采购成本。业务和市场经理则关注保修成本,包括预期寿命和相关的维护成本,如停机时间、旅行时间、更换和维修时间以及人力成本。在所有这些成本中,只有零件的初始定价可以等同于前面提到的“一次性前期成本”。
 
因此,仅仅因为机电继电器的初始价格较低,并不意味着在考虑到所有随之而来的隐藏成本时,它们“成本更低”。在当今的企业中,经理们往往要求“更快、更好、更便宜”的解决方案,而这些常常是彼此竞争的优先事项——便宜并不一定意味着更快或更好。然而,考虑到所有权的总成本,使用Crydom固态继电器和接触器,您确实可以实现更快、更好、更便宜。它们的固态继电器是可靠的解决方案,有助于延长应用的使用寿命,因此一旦安装,您几乎不必担心维护、维修或更换它们。

比较固态继电器和机电继电器的总拥有成本

为了帮助您分析SSR和EMR的总体拥有成本(TCO),Crydom开发了一个易于使用的TCO计算器,可以在他们网站的“工具”标签下找到。这个计算器考虑了与直接和间接成本相关的信息,并假设两种切换解决方案都已经正确选择以匹配负载和电力系统。此外,计算器主要结合了与技术相关的成本,因为它们在各种应用中是常见的。
 
计算器的每单位成本是切换解决方案的购置成本。还包括添加散热片(对于SSR)和插座(对于EMR)所需的费用。寿命预期以循环或操作次数表示,同时也考虑到了特定应用的要求。这些可能包括预计的每分钟循环次数或负载类型(例如,电阻性、电感性、变压器/电容器或镇流器)。
 
负载类型是EMR寿命预期调整估算所需的,计算器会根据所选负载自动选择合适的降额:对于电机、线圈或电磁阀降额80%;对于变压器或电容器降额75%;对于镇流器降额70%。保修期也包括在计算中,用作总成本估计结果的时间参考。它可以调整显示不同的时间范围,从一个月到一年或更长时间。每项服务的成本是另一个变量,也必须考虑,因为它在应用之间或从一个商业模型到另一个会有所变化。图3展示了Crydom的TCO计算器。

A digital calculator interface compares the total cost of ownership for Electromechanical Relays (EMR) and Solid State Relays (SSR).

图 3 – Crydom 的 TCO 计算器。

当您在选择机电继电器技术和固态继电器技术时,您可能很难克服固态继电器的前期成本。然而,虽然EMR的初始成本低于SSR,但随着循环次数的增加,维护、修理和/或更换EMR的成本也会增加。因此,当您计算了SSR和EMR的总拥有成本后,您很快会发现SSR的生命周期成本在许多情况下与EMR相同或更低。鉴于SSR在功能和性能方面相对于EMR的优势,将SSR集成到您的设计中并不难以证明其合理性。
 
想了解更多吗?为什么不阅读 固态继电器内部是什么?

文章标签

全球
固态继电器 - SSRs
文章
继电器

相关内容