Arrow Electronics Components Online

天线解决方案:无线连接行业

无线17 4月 2023
查看所有文章

无线连接的普及以及5G通信网络的指数级增长意味着天线已成为日常设计的一部分。在这项技术的支持下,物联网 (IoT) 是通过互联网相互通信的全球机器网络。

物联网如今正影响着众多设备,这些设备在生活的许多方面得到广泛应用——我们对这项技术的熟悉主要集中在家庭领域。日常的家用电器如今都配备了共享数据的功能,并可通过智能手机让房主进行控制。

但物联网设备的最大潜力在于家庭之外的领域。随着 5G 技术的推出,物联网几乎在各行各业中找到了应用,从农业到医疗护理。这也使得设计最新一代的连接设备以提供更快、更高效的服务,来满足这一多样化应用集的需求变得至关重要。

Image

Aerial view of multiple automated harvesters operating in a golden wheat field.

汽车工业迅速利用了高速通信的优势。现代家庭轿车配置了各种科技,从最简单的车载音响系统到最复杂的导航系统。驾驶员和操作人员现在可以使用众多功能,其中许多功能需要与外界连接。随着通信需求的增长,现有的车内连接方式已经证明无法满足最新技术所需的性能。为了实现功能的大幅提升,车辆设计必须以截然不同的方式实现这些连接。这意味着,由于诸如分区架构等新设计理念的出现,天线将在汽车设计中发挥巨大的作用。

无线连接已经广泛应用于车内和车外的许多任务。在车辆内部,最重要的连接是驾驶员的个人设备与车辆本身之间的连接。这通常以短距离的蓝牙形式实现,或者最近采用了WiFi技术。

Image

A modern car interior showcasing a high-tech digital dashboard interface.

这种全新的车载连接创造了“第三生活空间”的概念,设备可以像在家或办公室一样,提升用户体验。除了乘客车舱外,还会有几种其他短距离无线连接,其中有些已经成为日常使用的一部分,例如轮胎压力传感器。这些设备整合到无线网络中将进一步减少对物理电缆和连接器的需求。

外面的世界

车辆之间也将进行相互通信,通过无线方式分享海量信息。汽车首次成为一个动态网络的一部分,在这个网络中,信息不仅会与其他道路使用者共享,甚至还会与交通控制基础设施交换,以提高出行的安全性和效率。这种被称为车对万物(V2X)通信的技术要求汽车配备能够提供最大带宽的天线。

汽车与外部世界之间的连接将在未来如何使用汽车方面发挥重要作用。汽车与物联网(IoT)的融合将需要通过最新的高速5G网络进行连接,而使用最新的卫星导航系统将使汽车利用全球定位系统和全球导航卫星系统(GPS和GNSS)。无论是短距离还是长距离、高速还是低速,这些通信系统的关键将是天线系统。

智能工厂

工业领域的设计师与车辆制造商面临着许多共同的挑战。工业自动化在现代生产线中扮演着不可或缺的角色。无论是简单的电机还是复杂的机器人,制造设备都可以利用最新技术来减少对人工输入的需求。在新型智能工厂中,这些自动化设备变得尤为重要。

Image

A modern highway in an urban setting is depicted with digital connection overlays symbolizing smart city technology.

与传统工厂相比,智能工厂采用了互联设备。物联网(IoT)创造了一种制造环境,在这种环境中,工业自动化与工厂网络共享信息。这种设备之间的双向通信为制造商提供了灵活性,使用户能够快速响应需求的变化。

通过使用无线通信,工厂空间可以重新配置,以创建替代的生产流程。制造商甚至在其设施内部安装了私人5G网络,以打造量身定制的网络,将每个元素整合到智能工厂中。这一过程进一步加强了自主机器人的使用,这些机器人利用自身传感器和通过无线网络共享的信息安全地在工厂内导航。这些机器依赖于天线。

Molex 天线解决方案

Molex 是世界上最大的天线技术制造商之一。Molex 与 Arrow 合作,凭借技术专长、行业经验和全球影响力,为最苛刻的应用提供天线解决方案。

Image

A compact black electronic device featuring six connected cables with gold connectors.

Molex的最新解决方案包括7合1集线器*,该集线器配备了5G和WiFi MIMO(多输入、多输出)天线,旨在为当今对数据需求量大的应用提供最大的带宽。

还可提供全新的 Sunshade 5 合 1 集线器,它将相同的高速天线集成于低调、易于安装的外壳中。 无论需求如何,Molex 都准备好满足并超越这些要求,助力打造未来的无线连接。  

Image

A sleek black Molex connector hub featuring multiple attached cables with gold-plated connectors.

*多中心 7合1 天线 - 可从2023年10月起在arrow.com购买现货。

观看 Molex 的多中心天线技术短片视频(YouTube)

精选产品

产品在这里

文章标签

全球
文章和视频
文章
资源
IP&E

相关内容