Arrow Electronics Components Online

确保通信质量和同轴电缆供电的滤波

汽车解决方案13 2月 2021
带有导航系统、气候控制和时间显示的汽车仪表盘。
查看所有文章

同轴电缆供电(PoC)在汽车通信设计中的应用正日益受到青睐,尤其是因为它能够很好地与汽车中的高速和智能接口配合使用。在这篇来自 TDK 的文章中,了解更多关于 PoC 方法如何在单根同轴电缆中结合通信信号和电源供应的信息。 

在使用PoC(电力线通信)方法设计汽车通信接口时,该方法将通信信号和电源整合到一根同轴电缆中,此时需要使用PoC滤波器。PoC滤波器必须采用电感和片式磁珠,以防止信号通过电源线传播。PoC滤波器需要使用能够在低频到高频范围内实现高阻抗的电感器。这些要求对维护整体通信质量至关重要,从而可以防止发生故障和安全问题。

专为PoC滤波器设计的电感器能够减少零件数量,从而实现更小的占用面积。相比之下,传统的多层电感器需要多个线圈才能在宽频率范围内实现高阻抗。传统的多层电感器还需要更多的绕组,这会导致直流电阻增加。TDK专门设计的PoC滤波电感器采用单层线圈结构。这种设计能够减少寄生电容,从而实现更高的谐振频率。

通过本文了解更多,并查看TDK如何通过PoC方法提升您下一个汽车通信接口设计的质量和性能的示例。

TDK的EMI滤波器

文章标签

全球
电源
汽车与运输
文章
汽车
TDK

相关内容