Arrow Electronics Components Online

实功 vs 视在功率 vs 无功功率:有什么区别?

能源管理08 2月 2016
日落时分,靠近工业厂房的大型电力设施,伴有输电塔和高压电线。
查看所有文章

在电网中,电力以交流信号的形式供应。在理想情况下,负载应为纯电阻性,但由于工厂和住宅中的电动机,负载实际上是感性负载。   电网中的电力与负载中的电力之间会出现相位差。可以将其视为一个简单的RL电路,如图1所示,各种功率被称为:有功功率、无功功率和视在功率:

  1. 有功功率
  2. 无功功率
  3. 视在功率

Vector diagram showing real power on the horizontal axis, reactive power on the vertical axis, and apparent power as a diagonal arrow.

图 1:功率三角形示意图

电力类型

无功功率表示存储在线圈中的电能,然后返回电网。理想的线圈不消耗任何电能,但会产生显著的电流。有功功率是由于阻性负载而实际消耗的功率,而视在功率是电网必须能够承受的功率。有功功率的单位是瓦特,而视在功率的单位是VA(伏安)。

Beer glass used as a visual analogy showing real power, reactive power, and apparent power represented by liquid and foam levels.

有功功率、无功功率和视在功率比较

一个著名的比喻是啤酒杯和啤酒泡沫的比喻。真正的功率是您最终喝下的部分。杯子是视在功率,必须足够大以容纳液体和泡沫。   无功功率的问题不仅是技术性的,还可能带来巨大的经济后果。实际上,电力公司必须建立一个能够输送视在功率的电网,但只对有功功率计费。如果两者的差距过大,将难以维持。有功功率与视在功率之间的比率被称为功率因数。功率因数必须尽可能接近1。称为功率因数校正器 (PFC)的电子元件在这方面起到了帮助作用。政府经常颁布新的法规,要求电子设备必须符合更严格的标准,以获得良好的能效标签。

传统的AC to DC转换器通常使用全波整流桥和简单的电容滤波器从AC电源线获取电力。因此,线路电流波形为窄脉冲,由于电流的高谐波失真,功率因数较低(0.5-0.6)(参见图3)。

Schematic of an AC‑to‑DC power supply with a bridge rectifier, smoothing capacitor, and DC load labeled VDC.

Graph comparing input voltage (Vmain) and input current (Imain) waveforms with a rectified DC output voltage labeled Vdc, showing current distortion over one half cycle.

图 2:AC to DC converter 方程式

提高功率因数校正器的方法有多种。对于低功率,使用离散组件的无源解决方案通常已经足够。如前所述,负载大多数时间是感性的,并联一个电容器将改善功率因数。当应用需要数十瓦功率时,必须采用有源功率因数校正器。最常见的拓扑是升压拓扑,可以分为两种子类别:

  • 过渡模式 (TM) 或临界导通模式 (CrM),适用于数十瓦至数百瓦的功率需求
  • 连续导通模式 (CCM),适用于几百瓦至几千瓦的功率需求

图 3 显示了功率因数校正阶段作为升压转换器电路实现于主电容器之前。

Block diagram of an AC input power factor correction (PFC) stage showing Vmain and Imain feeding a bridge rectifier, inductor, controller, switching device, diode, bulk capacitor, and DC load.

图 3:PFC - 功率因数校正器阶段

目标是将输入电流整形成与输入正弦电压同相的正弦波形。 内部生成一个正弦参考信号。该参考信号会与外部信号进行比较,当误差过大时,MOSFET 会关闭。然后,当电流降至零时,MOSFET 再次开启。过渡模式具有固定的导通时间,其曲线如图 4 所示。

Diagram showing inductor current with high‑frequency ripple over a smooth envelope, synchronized to a MOSFET on‑off pulse waveform.

图4:MOSFET时序与电感电流波形 - 过渡模式

该系统运行在连续电流模式和非连续电流模式之间的边界(不完全相同但非常接近),因此该系统被称为过渡模式PFC。电流具有较大的幅度,峰值电流是平均电流的两倍。因此,对于高功率,有必要使电流更接近正弦波曲线。连续导通模式是解决方案,采用固定频率来限制如图5所示的电流变化。这是最复杂的设计,但可以实现0.99的功率因数。

Graph illustrating inductor current with red peak current spikes, a green average current curve, and a MOSFET switching signal below.

图 5:MOSFET 定时和电感电流波形定时 - 连续导通模式

还存在其他方法,例如固定关断时间 (FOT) 定时,其中调制发生在导通时间。在某些情况下,它可以提供与连续电流模式类似的结果,但实现方式类似于过渡模式。当需要增加功率且单一的过渡模式不再足够时,交错PFC可能是解决方案。这种解决方案使用了更多的组件,但设计起来可能更为简单。

文章标签

能源管理
电池管理系统 (BMS)
电机控制
楼宇控制
能源和电力

相关内容