관성 센싱은 스마트 농업에서 정밀도와 생산성을 향상시킵니다
전 세계 인구가 지속적으로 증가함에 따라, 현대 스마트 농업은 지속 가능한 조건에서 식량 공급을 보장하기 위해 기술 혁신과 자동화를 적극적으로 수용하고 있습니다. 관성 센서는 다양한 애플리케이션 시나리오에서 중요한 역할을 합니다. 정밀 관성 측정 유닛은 자율 조향 트랙터, 수확 로봇, 드론 등 농업 분야에서 증가하는 로봇의 내비게이션 및 안정성 제어를 제공합니다. 또한 광대역 관성 센서는 이러한 모든 복잡한 기계 장비의 예지 정비에 활용될 수 있습니다. 더불어 관성 센서는 동물 추적, 젖소 등 유제품 생산 동물의 발열 감지, 생체 신호 모니터링과 같은 다양한 엣지 센싱 모달리티를 가능하게 합니다. 이 글에서는 스마트 농업의 트렌드와 ADI에서 제공하는 관련 솔루션을 소개합니다.
AI, 머신 러닝, 로보틱스 및 IoT는 스마트 농업의 비용 효율성을 높입니다
전 세계 인구는 2050년까지 100억 명에 근접할 것으로 예상되며, 생활 수준 상승에 따른 수요를 충족하기 위해 전 세계 식량 생산량을 70% 늘려야 합니다. 그러나 농업 시장은 전례 없는 도전에 직면해 있습니다. 많은 선진국과 개발도상국에서 농업 노동력은 지속적으로 감소하고 있습니다. 젊은 세대가 전통적인 농업에서 멀어지면서 인건비가 상승하고 있습니다. 기후 변화는 이러한 문제를 더욱 악화시키며, 예측 불가능한 기상 패턴, 토양 황폐화, 물 부족은 전 세계 농업인에게 심각한 위협이 되고 있습니다. 농업 관련 기업은 수요를 충족하고 경쟁력을 유지하기 위해 수확량을 늘리고 폐기물을 줄이며 비용을 최적화해야 합니다. 여기서 기술 발전이 핵심적인 지원을 제공합니다. Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), 로보틱스, Internet of Things (IoT)의 부상으로 스마트 농업에서 자동화가 더욱 실현 가능하고 비용 효율적으로 되었습니다. 오늘날 농업인은 데이터 기반 분석을 활용하여 의사결정을 개선할 수 있습니다.
로봇 수확 및 드론 보조 모니터링과 같은 자동화 시스템의 도입으로 농업 운영이 더 빠르고 효율적으로 이루어지며, 수작업 노동에 대한 의존도를 낮추고 있습니다. 정밀 농업 기법은 토양 건강, 파종 정확도, 작물 생장을 개선하여 에이커당 수확량을 증가시킵니다. 스마트 관개 및 시비 시스템은 물과 비료의 낭비를 효과적으로 줄여 비용 절감과 자원 보전에 기여합니다.
스마트 농업 분야에서 관성 센서는 여러 핵심 기능을 수행합니다. 첫째, 관성 센서는 가속도, 방향, 위치에 대한 실시간 데이터를 제공하여 자율 및 반자율 농업 차량의 운영 효율을 향상시킵니다. GPS의 도움을 받아 Inertial Measurement Units (IMUs)는 트랙터, 로봇, 드론과 같은 지상 및 공중 차량의 내비게이션에 널리 사용되며, 자세 및 기타 관성 상태를 모니터링하는 데에도 활용됩니다. 이를 통해 이러한 차량은 파종, 경운, 살포를 위해 미리 정해진 경로를 정확하게 따라갈 수 있어 비용을 효과적으로 절감하고 지속 가능한 농업 발전을 촉진합니다. 둘째, 축산 관리에서 관성 센서는 동물의 이동과 행동을 추적하여 농업인이 가축 군의 건강을 모니터링하고 활동 패턴의 이상을 감지할 수 있도록 합니다. 마지막으로, 관성 센서를 AI와 통합하면 농업 장비의 예지 정비 역량이 더욱 강화되어 가동 중단 시간과 유지보수 비용을 효과적으로 줄일 수 있습니다.
Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) 기술의 발전은 성능 향상으로 이어졌으며, MEMS IMUs를 확장 가능한 자율주행 차량 (AV) 플랫폼의 핵심 구성요소로 만들었습니다. MEMS IMUs는 일반적으로 모션 제어 시스템에서 피드백 센싱 요소로 사용되며, 일반적인 적용 사례로는 자율주행 차량의 Guidance Navigation Control (GNC) 및 스마트 작업기(예: 분무기, 파종기, 버킷, 블레이드)를 위한 지향(포인팅) 제어가 포함됩니다. 피드백 센싱 요소로 사용될 때 MEMS IMUs의 성능은 시스템 정확도에 직접적인 영향을 미칩니다.
ADIS16576 관성 기준 좌표계
MEMS 관성 측정 유닛은 시스템 안정성과 기동성을 향상시킵니다
The ADIS16576 from ADI is a MEMS IMU that represents a significant breakthrough in both functional integration and core sensor performance, with particularly notable improvements in Vibration Rectification Error (VRE) - a 10x improvement for the gyroscope and a 50x improvement for the accelerometer. The fundamental function of a MEMS IMU is to provide triaxial angular rate sensing around three mutually orthogonal axes (roll, pitch, yaw) and triaxial linear acceleration sensing along the same three axes.
The accelerometer provides mean (or static) angle estimation, while integrated gyroscope measurements provide real-time angular displacement. The system processor combine these two angle estimation sources to generate reliable feedback control information for GNC or pointing control systems. Operating in this manner, an accelerometer VRE of 1.3 mg under 4 g of vibration means the GNC platform can maintain an attitude angle better than 0.1° without assistance from any other sensing function. This is particularly beneficial for UAVs, especially those whose vibration levels vary significantly with thrust.
In gyroscopes, VRE can cause rapid and persistent changes in bias, leading to erroneous motion correction and, in the worst case, platform instability. Previous-generation devices could exhibit VRE responses exceeding 300°/h under 8 g rms, whereas the ADIS16576 offers a response of 12°/h, significantly reducing the estimation/correction burden on other system sensing modes. One of the most important functional improvements of this MEMS IMU is its scalable external synchronization. By incorporating a user-programmable clock scaling function, system developers can now drive 4000 Hz IMU data sampling using slower system-level references, such as GPS or video sync. This achieves tight coupling with Pulse Per Second (PPS) or perception sensing references while preserving the various digital processing options afforded by higher data sampling rates.
Take an autonomous vehicle platform as an example; it can use a 20 Hz GPS reference and a 200x scale factor to generate an internal sampling rate of 4000 Hz. Furthermore, the system can employ an on-board decimation filter to reduce the output data rate by a factor of 20x (to 200 Hz). In more dynamic scenarios, such as a crop inspection drone operating in windy conditions, the system processor may need to read and process data at the maximum sampling rate to ensure stability and maneuverability.
IoT 시스템에서 모션 스위치로 구성된 ADXL366
관성 센서는 IoT 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다
관성 센서는 IoT 시스템에서도 핵심적인 역할을 하며, 동물의 위치와 생리적 상태를 지속적으로 모니터링하는 데 사용할 수 있습니다. 일반적인 구현 형태로는 귀, 꼬리 또는 몸에 부착하는 태그, 또는 목에 착용하는 스마트 칼라가 있습니다. 이러한 태그는 축군 위치를 관리하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, 더 중요한 점은 활동 수준, 급이 시간, 호흡률과 같은 동물 건강 데이터를 지속적으로 제공합니다. 또한 최신 태그는 심박수 및 기타 활력 징후를 추적할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 목에 착용하는 칼라는 소에서 발정, 반추, 절뚝거림 및 기타 상태를 감지하는 데 매우 유용한 도구가 되었습니다. 이러한 IoT 시스템의 핵심 요구사항 중 하나는 낮은 전력 소비인데, 대규모 축군을 위해 배터리(충전식 또는 1차 전지)를 유지관리하는 일은 번거롭고 어려운 작업이기 때문입니다.
ADI의 ADXL366은 탁월한 저전력 이점을 제공합니다. 이 3축 가속도계는 내부 전압 레귤레이션을 통합하고 있어 배터리에 직접 연결할 수 있습니다. 최소 동작 전압은 1.1 V이며, 전력 소비가 약 1 µW에 불과한 상태로 100 Hz에서 모션 데이터를 제공할 수 있습니다. 이 에너지 소비 수준은 코인 셀 배터리의 자체 방전률보다 낮습니다. 목에 착용하는 칼라에 사용할 경우, 이 가속도계는 저전력 모드와 저노이즈 모드 사이를 조정할 수 있으며, 3 mg~8 mg rms 범위의 최소 신호를 제공하여 씹기, 반추 및 호흡률(RR)을 구분하기에 충분합니다. ADXL380은 4 kHz 대역폭 전반에서 동작 노이즈 수준이 거의 두 자릿수 규모로 더 낮아, 활력 징후 모니터링 기능이 향상되었습니다. 200 Hz에서의 동등한 대역폭 비교 기준으로 이 가속도계의 등가 노이즈는 0.4 mg rms입니다. 높은 신호 대 잡음비(SNR)와 넓은 대역폭이 결합되어 이 3축 가속도계는 "청진기"처럼 작동할 수 있으며, 발리스토카디오그램을 통해 심박수 정보를 수집하거나 호흡, 소화 및 기타 생리 기능과 관련된 다양한 소음을 포착할 수 있습니다.
초저전력 관성 센서의 또 다른 핵심 기능은 IoT 노드를 위한 시스템 수준 전력 관리를 지원하는 것입니다. ADXL366은 감지된 모션 프로파일을 기반으로 인터럽트를 발생시켜 전자 시스템의 전력 사이클을 관리할 수 있는 전용 웨이크업 모드를 제공합니다. 이 가속도계는 원하는 모션 프로파일을 구성하고, 가장 중요하게는 전체 대역폭에서 웨이크업 및 샘플링을 수행하도록 설정할 수 있는 풍부한 프로그래밍 가능 파라미터 세트를 제공합니다. 이 기능은 에일리어싱과 오탐지를 방지하는 데 매우 중요합니다. 웨이크업 모드에서 ADXL366은 놀라울 정도로 낮은 180 nA만을 소비합니다. 이 기능을 활용하면 고전력 센서, 라디오 및 기타 구성요소를 필요하지 않을 때 전원을 차단할 수 있어 센서 노드의 유효 수명을 연장할 수 있습니다.
통합 관성 센싱 및 AI 분석을 통해 스마트 농업에서 예측 유지보수가 가능합니다
마지막으로, 논의는 스마트 농업에서 예지정비를 달성하기 위한 관성 센싱과 AI 분석의 통합으로 이어집니다. 현대 농장이 규모를 확장함에 따라 생산을 위해 높은 자본 지출이 필요한 장비에 점점 더 의존하게 됩니다. 이러한 장비는 정밀하게 작동해야 할 뿐만 아니라 가혹한 환경과 계절성 농작업의 집약적인 요구를 견뎌야 합니다. 파종 또는 수확의 짧은 기간 동안 장비 고장이 발생하면 상당한 경제적 손실로 이어질 수 있습니다.
예를 들어, 파종기나 수확기와 같은 정밀 장비는 비, 바람, 먼지, 진흙, 암석 파편 등과 같은 악조건에서 작동해야 하는 경우가 많습니다 . 이러한 환경에서는 주요 진동 시그니처의 변화를 통해 장비 문제를 사전에 예측할 수 있으며, 이를 통해 피크 수요 생산 시간에 미치는 영향을 최소화하는 기간에 유지보수를 수행할 수 있습니다. 기계 진동 분석(가축의 활력 징후 모니터링과 유사)은 베어링 결함, 축 정렬 불량, 불평형, 헐거움, 기어 결함 및 기타 문제와 같은 기계 요소에서 다양한 문제의 고장 모드와 시점을 정확하게 식별할 수 있습니다. 예를 들어 박리(spalling) 또는 이상적인 구형 형태에서의 편차와 같은 베어링 결함을 생각해 보십시오. 이 결함이 기계 표면과 접촉할 때마다 플랫폼에 임펄스를 생성하여 기본 성분과 광대역 성분을 모두 포함하는 복잡한 진동 응답을 유발합니다.
따라서 예지정비를 달성하기 위해서는 가속도계가 세 가지 중요한 성능 기준을 충족해야 합니다. 저잡음(조기 예측을 위해), 높은 대역폭(모든 스펙트럼 성분을 감지하고 결함 분류를 지원하기 위해), 그리고 충분히 높은 측정 범위입니다. 그러나 마지막 요구사항은 종종 간과되는데, 가속도의 크기는 주파수의 제곱(ω²)에 비례하기 때문입니다. 이를 고려하지 않으면 고주파 스펙트럼 성분이 센서를 포화시킬 수 있습니다. ADI의 새로운 ADXL382 소형 패키지의 3축 디지털 가속도계는 이 세 가지 요구사항을 모두 충족합니다. 이 제품은 ±15 g, ±30 g, ±60 g의 측정 범위를 지원하고, 8 kHz 대역폭을 제공하며, 55 μg/√Hz 미만의 초저잡음 특성을 갖추고 있습니다.
ADXL382는 업계 최고 수준의 잡음 성능을 자랑하여 최소한의 보정으로 고정밀 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 낮은 잡음과 저전력 특성은 고진동 환경에서도 오디오 신호 또는 심장음을 정확하게 측정할 수 있게 합니다. 또한 ADXL382는 내장형 초저전력 온도 센서, 단일/이중/삼중 탭 감지, 그리고 오작동 트리거를 방지하는 상태 머신을 포함하여 진정한 시스템 수준의 성능을 제공합니다.
결론
농업의 자동화와 기술 발전은 식량 안보, 노동력 부족, 환경적 지속가능성 등과 같은 중대한 글로벌 과제를 해결하는 핵심 동인입니다. AI, 로보틱스, 정밀 농업과 같은 혁신을 도입함으로써 농업 생산은 효율성을 향상하고 비용을 절감하며 식량 생산을 위한 보다 지속가능한 미래를 보장할 수 있습니다. 농업 기술 생태계에서 관성 센서는 핵심 센싱 역량을 제공하며 중추적인 역할을 합니다. 그러나 센서를 선택할 때에는 성능과 기능이 특정 애플리케이션과 부합하도록 신중한 고려가 필요합니다. ADI에서 제공하는 관련 솔루션은 스마트 농업의 개발을 가속화하고 관련 애플리케이션을 위한 최적의 선택지 중 하나가 될 것입니다.
기사 태그