Arrow Electronic Components Online

수술 로봇 혁명을 이끄는 5가지 첨단 기술

로봇공학10 7월 2024
수술실의 첨단 외과 로봇
모든 기사 보기

로봇은 과학 소설의 영역에서 벗어나 제조업, 의료 등 다양한 분야에서 적극적으로 활용되면서 크게 발전해 왔습니다. 기술이 계속 발전함에 따라 로봇은 복잡한 외과 작업을 수행하는 것과 같은 새로운 능력을 갖추게 될 것입니다. 이 Kontron 기사에서는 차세대 외과 로봇 개발을 이끄는 다섯 가지 요인을 살펴봅니다.

1. 인공지능의 부상

인공지능(AI)은 이제 어디에나 존재하며, 그중에서 특히 큰 영향을 미치고 있는 분야는 수술 로봇 기술입니다. AI는 정확성을 향상시키고, 인간의 실수를 줄이며, 실시간 의사결정 지원을 제공합니다. 정교한 알고리즘은 조직 절단, 실시간 비디오 분석 등과 같은 작업을 수행합니다. 예를 들어 Medtronic의 Touch Surgery Enterprise는 AI를 활용하여 얼굴과 보호된 정보의 자동 흐림 처리를 통해 환자의 기밀성을 확보합니다. Kontron의 고성능 모듈은 AI 기능을 탑재하여 고급 수술 응용 프로그램의 복잡한 처리 요구를 처리하는 데 필요한 컴퓨팅 파워와 신뢰성을 제공합니다.

2. 머신 러닝의 중요성

기계 학습(ML)은 품질 관리, 자동화 및 맞춤화를 개선하는 AI의 중요한 분야입니다. 로봇 수술실에서 ML은 로봇이 조직 제거 패턴을 학습하도록 하여 수술 중 조직 변형을 감지하고 이에 따라 수술 계획을 수정할 수 있게 합니다.   이 실시간 데이터 분석 및 패턴 인식은 보다 개인화되고 적응적인 수술로 이어집니다. 그 결과, 수술 로봇은 성능을 지속적으로 개선하며 환자들에게 더 나은 결과를 보장할 수 있습니다. 최신 Intel™ Xeon D-2800 및 D-1800 프로세서로 구동되는 Kontron의 고성능 엣지 컴퓨팅 솔루션은 엣지에서 로봇이 데이터를 효율적으로 분석하고 실시간으로 조정할 수 있도록 컴퓨팅 성능과 데이터 처리 기능을 제공합니다.

3. 햅틱 피드백의 영향

정밀성은 외과 시술, 특히 정교한 햅틱 피드백에 의존하는 로봇 수술에서 매우 중요합니다. 햅틱 피드백은 로봇의 엔드 이펙터에 있는 센서를 통해 외과 의사들에게 촉각 정보를 전달하며, 이러한 시스템은 촉각의 감각을 시뮬레이션합니다. 이 명확한 촉각 감각이 없으면 수술 실패나 치명적인 실수가 발생할 수 있습니다. Kontron의 SMARC™ 모듈 제품 라인은 강력한 처리 능력과 센서 통합 기능을 제공하여 로봇 보조 수술 중 실시간 촉각 피드백을 보장합니다.

4. 5세대 이동 통신망의 성장

연결을 유지하는 것은 글로벌 주제이며, 5G 네트워크는 이를 그 어느 때보다도 쉽게 만들어줍니다. 5G는 초저지연성과 고대역폭 통신을 통해 외과 로봇에 원격 수술 및 전 세계 실시간 커뮤니케이션의 잠재력을 제공할 수 있도록 합니다.   이러한 진보는 외과 의사가 먼 거리에서도 전례 없는 정밀도와 응답성으로 시술을 수행할 수 있도록 합니다. Kontron의 COM-HPC® Mini와 같은 5G호환 모듈은 로봇 보조 수술(RAS)을 위해 신뢰할 수 있고 빠른 통신을 보장하며, 뛰어난 정밀도와 응답성을 제공합니다.

5. 3D 시각화의 발전

RAS의 핵심 기술 중 하나는 3D 시각화로, 시스템 콘솔을 사용하는 동안 외과의사의 공간적 이해를 향상시킵니다. 외과의사는 고해상도 카메라로부터 스트리밍되는 수술 부위의 확대된 화면을 볼 수 있습니다. 이 기술은 수술 중 실시간으로 활용되거나, 증강 현실(AR) 및 가상 현실(VR) 시스템을 사용한 수술 전 계획 및 수술 중 지침 제공을 위해 사용할 수 있습니다.   Kontron의 MediClient는 의료 등급 컴퓨팅 솔루션으로, 고해상도 터치스크린 디스플레이, 강력한 데이터 연결성, 그리고 의료 표준을 준수하는 위생적 설계를 제공함으로써 이러한 첨단 시각화 기술을 지원합니다. MediClient는 고성능 컴퓨팅과 우수한 시각화 기능을 통합하여 정확하고 효과적인 수술 운영을 보장합니다.

외과 로봇의 미래

포춘 비즈니스 인사이트에 따르면, 글로벌 로봇 보조 수술(RAS) 시장은 2032년까지 연간 복합 성장률(CAGR) 21.5%로 성장하여 22,381.6백만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 RAS가 환자 결과를 개선하는 데 있어서 증가하는 수요와 잠재력을 강조합니다. RAS의 이점으로는 보다 안전한 절차와 장기적인 비용 절감이 포함됩니다. 하지만 높은 초기 비용과 첨단 기술 및 교육의 필요성이 도입에 장애물이 될 수 있습니다.   인공지능(AI), 머신러닝(ML), 5G, 3D 이미지화, 햅틱 피드백의 발전은 이러한 문제를 해결하며 RAS의 진화를 촉진하고 있습니다. 현재 RAS 시스템에서는 수술 로봇 팔이 근처의 콘솔에서 외과의사에 의해 제어됩니다. 앞으로는 외과의사가 같은 방에 있지 않은 경우에도 수술 로봇이 최소한의 외과의사의 입력만으로 자율적으로 수술을 수행할 가능성이 있습니다.

주요 포인트

요약하자면, 다섯 가지 주요 기술이 의료 로봇 산업의 성장을 이끌며 전통적인 수술실을 첨단 로봇 영역으로 변화시키고 있습니다:

  • 인공지능(AI)은 외과 로봇에서 정밀도를 향상시키고, 인간의 오류를 줄이며, 실시간 의사 결정을 지원합니다.

  • 기계 학습 (ML)은 실시간 데이터 분석을 통해 로봇 시스템이 조직 변화를 적응하고 수술 결과를 개선하도록 합니다.

  • 햅틱 피드백은 로봇 수술 중 외과의에게 촉각 피드백을 제공하여 정밀성을 향상시키고 오류 위험을 줄여줍니다.

  • 5G 네트워크는 초저지연과 고대역폭 통신을 제공하여 원격 수술과 실시간 데이터 전송을 가능하게 합니다.

  • 3D 시각화는 고해상도의 실시간 이미징과 AR/VR 시스템을 통해 외과의사의 공간 이해를 향상시킵니다.

기사 태그

글로벌
로봇공학
5G
Kontron
기계 학습
기사

관련 콘텐츠