Arrow Electronic Components Online

토양 센서와 CO₂ 센서는 지속 가능한 개발 목표 달성에 기여합니다.

녹색 인프라08 8월 2025
밝은 하늘 아래, 넓고 갓 갈아엎은 들판에서 작동 중인 트랙터가 보입니다. 트랙터가 토양을 가로지르며 이동함에 따라 뒤로 먼지가 피어오르는 장면이 포착됩니다.
모든 기사 보기

오늘날 기후 변화와 자원 고갈이라는 도전에 직면하여 지속 가능한 개발이 글로벌 우선 과제가 되었습니다. 스마트 센싱 기술은 지속 가능한 농업 및 환경 보호를 발전시키는 데 있어 중요한 역할을 하며, 토양 센서와 CO₂ 센서가 점점 더 많은 주목을 받고 있습니다. 이러한 센서는 토양 수분, 영양분 함량, 대기 중 CO₂ 수준을 실시간으로 모니터링함으로써 관개 및 비료 전략을 최적화하고, 작물 수확량과 자원 효율성을 향상시키며, 기후 행동과 지속 가능한 토지 이용을 촉진합니다. 이 글에서는 지속 가능한 개발 목표 달성을 위해 토양 센서와 CO₂ 센서가 제공하는 실질적인 혜택과 Murata가 제시하는 솔루션에 대해 탐구합니다.

토양 센서는 토양 염분 피해를 감지하는 데 도움을 줍니다

지구 온난화로 인한 기후 변화는 온도와 해수면 상승을 초래하였고, 전 세계적으로 가뭄 증가와 폭우로 인한 피해를 유발하고 있습니다. 전 세계의 바다와 육지는 다양한 부정적 영향을 받고 있습니다. 이 중에서도 농지 토양에 미치는 부정적인 영향, 예를 들어 식물 성장 저하와 같은 문제가 식량 공급 안정성에 심각한 위협을 초래하고 있습니다. 지속 가능한 농업을 달성하기 위해서는 영향을 받은 토양을 해결하기 위한 신속한 조치가 필요합니다.

현재, 폭우로 인한 물 피해는 종종 지구 온난화와 연관됩니다. 반대로, 일부 지역에서는 기후 변화로 인해 강수량이 감소하여 토양 염분 축적 및 농작물 피해가 발생하고 있습니다. 건조 지역에서는 지표로 상승한 지하수가 증발하는 양이 강수량을 초과합니다. 결과적으로 지하수에 포함된 염분이 표면 근처에 축적되며(염분 축적), 이는 농작물 피해를 초래할 수 있습니다. 부적절한 관개 또한 토양 염분을 증가시키는 요인이 될 수 있습니다. 추가적으로, 쓰나미로 인한 해수 범람은 토양 염분 증가의 또 다른 원인으로 작용합니다.

염분 피해가 작물에 미치는 주요 영향은 다음과 같습니다:

  1. 삼투 스트레스: 토양 용액의 높은 염분 농도는 식물이 물을 흡수하기 어렵게 만들어, 토양 수분이 충분한 경우에도 물 부족을 유발합니다. 이는 전체적인 식물 생장을 감소시키고 시듦을 초래합니다.

  2. 이온 독성: 과도한 나트륨(Na⁺) 및 염화물(Cl⁻) 이온이 식물 조직에 축적되어 독성을 나타내고 세포 기능을 방해할 수 있습니다. 이로 인해 뿌리와 잎이 손상되며 잎 가장자리의 마름병, 괴사, 조기 낙엽과 같은 현상을 초래할 수 있습니다.

  3. 영양 불균형: 염이 칼륨, 칼슘, 마그네슘과 같은 필수 영양소의 흡수를 방해합니다. 이러한 불균형은 식물을 약화시키고, 광합성을 감소시키며, 대사 과정을 저해할 수 있습니다.

  4. 발아 감소 및 묘목 성장 저하: 높은 염도가 종자 발아를 억제하고 묘목의 발달을 지연시켜 작물의 부실한 정착으로 이어질 수 있습니다.

  5. 수확량 및 품질 감소: 염분 스트레스는 종종 성장이 저해되고, 꽃과 열매의 수가 감소하며, 전반적으로 농작물 수확량이 낮아지는 결과를 초래합니다. 생리적 스트레스로 인해 생산물의 품질도 저하될 수 있습니다.

  6. 토양 구조 악화: 염분 축적은 토양 입자를 분산시켜 토양 구조를 악화시키고, 통기성과 물 침투를 감소시켜 식물에 추가적인 스트레스를 줄 수 있습니다.

농경지 염분의 시간적 변화를 모니터링하기 위해 토양 센서를 배치할 수 있습니다. 토양 센서를 필드에 삽입하고 무선 통신을 사용하여 데이터를 생육 기간 동안 지속적으로 수집할 수 있습니다. 이러한 센서는 지온, EC(전기전도도) 및 온도를 동시에 측정합니다. 높은 염분 함량은 전기전도도를 증가시키므로 EC 값은 염분 수준의 지표로 사용되어 변화의 지속적인 관찰이 가능합니다.

Murata soil sensor with Murata business card on desk

고품질 토양 센서는 토양 상태 시각화를 가능하게 합니다

토양 센서는 농업에서 토양 및 수질 상태를 지속적으로 모니터링하고 시각화하기 위해 설계되었습니다. Murata의 토양 센서는 세 가지 센서를 단일 패키지로 통합하여 토양이나 물에서 EC(전기 전도도), 수분(체적 수분 함량, VWC), 온도를 동시에 측정할 수 있습니다. 독자적인 9-전극 EC 센서는 여러 측정 모드와 고유한 알고리즘을 활용하여 토양 관련 불확실성을 제거합니다.

Murata의 토양 센서는 독자적인 알고리즘이 적용된 9-전극 EC 센서를 특징으로 하며, 간극수 전도도와 비료 수준을 정확하게 측정할 수 있습니다. EC 측정은 토양의 특성, 공기, 습기 및 이온에 영향을 받지만, Murata의 EC 센서는 다용도 측정 모드와 조정 가능한 저항 범위(셀 상수)를 통해 이러한 불확실성을 완화합니다. 고정밀 습도 센서는 온도 의존성을 보정하고 이온 간섭을 억제합니다. IP68 등급의 견고한 구조와 내식성 설계를 갖춘 이 센서는 가혹한 야외 환경에서도 잘 견딥니다. 또한, Murata의 독자 기술은 락울 및 코코피트와 같은 인공 성장 매체에서의 측정도 지원합니다.

Murata의 토양 센서는 독창적인 알고리즘을 활용하여 비료 함량만을 측정합니다. 토양은 토양 입자, 공기, 그리고 기공수 등 세 가지 구성 요소로 이루어져 있습니다. 전극 수가 적은 기존 센서는 습기 간섭 때문에 정확성에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 그러나 Murata의 센서는 특수한 알고리즘을 사용하여 비료 측정을 분리함으로써 비료 과다 사용으로 인한 과다 비료 사용 및 토양/물 오염을 방지합니다.

이 센서에는 온도 의존성을 수정하고 이온 간섭을 최소화하는 고정밀 습도 센서도 포함되어 있습니다. 자동 관개 및 비료 시스템은 종종 온도와 관련된 문제에 직면하며, 유전 기반 센서는 이온에 의해 유도된 유전율 변화의 영향을 받을 수 있습니다. Murata의 독자적인 알고리즘과 고주파 측정은 이러한 문제를 효과적으로 해결합니다.

Murata의 토양 센서는 EC, 수분 및 온도 센서를 통합한 컴팩트한 디자인으로 간단하면서도 다용도의 인터페이스를 제공합니다. 제품 라인업은 RS232E (SLT5005), UART (SLT5006), RS485 (SLT5007), SDI-12 (SLT5008), RS485MODBUS (SLT5009)로 구성됩니다.

내구성을 위해 설계된 Murata의 토양 센서는 실외 환경을 견딜 수 있습니다. 이 센서는 토양과 물 속에 장기간 배치되므로 견고하고 부식에 강해야 합니다. Murata의 설계는 IP68 등급의 방진 및 방수 보호 기능을 갖춘 견고한 케이스를 특징으로 합니다. 저전압 작동과 부식 방지 소재는 장기간의 신뢰성을 보장합니다. 설치는 간단하며, 센서를 토양에 묻기만 하면 어떤 환경에서도 즉시 사용할 수 있습니다.

Murata의 토양 센서의 주요 적용 분야는 농업에서의 토양 온도, 염도, 수분, 비료 수준의 장기 모니터링과 관개 시스템 제어입니다. 또한, 하천, 호수, 양식지에서의 수질 모니터링과 토양 및 수자원 연구에도 사용됩니다.

CO₂ 농도 모니터링은 안전을 보장하고 작물 생장을 촉진합니다

CO₂(이산화탄소)는 상온에서 무색, 무취의 기체로, 인간 및 동물의 호흡과 유기물 연소를 통해 공기 중으로 방출되며, 광합성을 통해 식물에 의해 흡수됩니다. 지구 온난화는 CO₂, 메탄, 아산화질소, 플루오르화탄소와 같은 온실가스의 증가로 인해 주로 발생하며, 이 중 CO₂가 가장 중요한 기여 요인입니다. CO₂ 배출 감소는 지구 온난화 완화와 생태계 보전을 위해 매우 중요합니다.

CO₂ 농도는 인간의 건강에도 영향을 미칩니다. CO₂는 드라이아이스나 소화기에 사용되지만, 부적절한 사용으로 인해 대기 중 농도가 높아지면 CO₂ 중독을 초래할 수 있습니다. 적절한 환기를 위해 권장되는 실내 CO₂ 농도는 1,000 ppm 이하입니다. 가정이나 사무실과 같이 사람이 붐비는 공간에서는 자주 환기하는 것이 필수적입니다. 특히 NDIR(비분산 적외선) 유형의 CO₂ 센서는 정확한 모니터링과 관리에 매우 효과적입니다.

농업에서 CO₂ 모니터링은 마찬가지로 중요합니다. 식물은 광합성 동안 CO₂를 소비하며, 밀폐된 온실에서는 종종 CO₂ 부족이 발생합니다. CO₂ 발생기와 센서를 사용하여 온실 CO₂ 수준을 조절하면 작물의 성장, 수확량, 품질을 향상시킬 수 있습니다.

CO₂ 센서의 신뢰성은 응용 분야에 따라 다릅니다. 농업에서는 센서가 고온, 고습 환경, 응결, 심지어 질병 예방을 위한 황 증기 처리와 같은 전자 기기에 가혹한 조건을 견뎌야 합니다.

CO₂ 센서는 농업에서 광합성을 촉진하고, 건물의 HVAC 시스템을 관리하며, 차량 내 공기질을 모니터링하고, 냉매 누출을 감지하는 등 다양한 응용 분야에 사용됩니다. 센서 선택은 정확성, 신뢰성, 환경 저항성, 유지보수 필요성이 없는 작동, 크기, 가격 및 출력 인터페이스 요구사항에 따라 달라집니다. 일부 응용 분야는 소형화와 비용 효율성을 우선시하는 반면, 다른 분야에서는 장기적인 정확성과 내구성 및 캘리브레이션이 필요하지 않은 제품을 요구합니다.

A close-up image of an electronic module unit featuring a prominent gold-colored component mounted on a green printed circuit board. The board includes several capacitors, connectors, and a visible push button.

스마트 농업과 온실을 위한 CO₂ 센서

Murata는 스마트 농업과 온실용으로 설계된 CO₂ 센서 (IMG-CA0012-00)를 제공합니다. 이 센서는 장기적인 안정성, 높은 측정 정확도, 그리고 낮은 유지보수를 제공합니다. 뛰어난 온도 성능은 낮 동안 큰 변동과 높은 습도를 가지는 온실에 이상적입니다. 낮은 드리프트는 연료를 과도하게 사용하는 것을 최소화하고 안정적인 CO₂ 적용을 통해 더 높은 수확량을 보장합니다. Murata의 센서는 습기 저항 코팅, 고성능 공기 필터, 그리고 내장된 서지 보호 기능을 특징으로 합니다. 설치가 쉬운 하우징 및 케이블이 포함된 모델도 제공됩니다.

A schematic diagram with two rectangular objects at the end of a corridor, each with a triangular field of view extending from them. The fields of view are represented by red and green shaded areas, overlapping in the center. A red circle is positioned at the opposite end.

Murata의 CO₂ 센서는 비분산성 적외선(NDIR) 감지 원리를 사용하여 이산화탄소 농도를 감지합니다. 센서 내부에서는 적외선 광원이 공기 샘플이 포함된 가스 챔버를 통해 빛을 방출합니다. CO₂ 분자는 이 적외선 빛의 특정 파장을 흡수합니다. 광검출기는 챔버를 통과하면서 흡수되지 않은 빛의 양을 측정합니다. CO₂ 특유의 파장에서 빛 강도 감소를 분석하여 센서는 공기 중 CO₂ 농도를 정확하게 측정합니다. 이 방법은 정확하고 안정적이며 빠른 측정을 제공하므로 Murata의 CO₂ 센서는 실내 공기질 모니터링 및 HVAC 시스템과 같은 응용 분야에 이상적입니다.

추가적으로, Murata의 CO₂ 센서는 건물 HVAC 제어 및 실내 환경 모니터링에 적합합니다. 10년 설계 수명과 덕트 설치 가능 모델은 교체를 간소화합니다. 자동 드리프트 보정 및 유지 보수 없이 작동하여 에너지 효율성을 향상시킵니다.

결론

토양 센서와 CO₂ 센서는 지속 가능한 개발 목표를 진전시키는 데 강력한 잠재력을 보여줍니다. 정밀한 토양 모니터링은 물 효율성, 비료 절약, 높은 수확량의 농업을 가능하게 합니다. 한편, CO₂ 센서는 안전을 보장하고 작물 생산성을 향상시킵니다. Murata의 토양 및 CO₂ 센서는 식량 안보, 환경 지속 가능성, 스마트 관리를 달성하는 데 중요한 역할을 하여 인류와 지구를 위한 더 푸른 미래를 열어갈 것입니다.

기사 태그

Arrow Times
에너지 관리
센서
녹색 인프라

관련 뉴스 기사

모두 보기