수력 발전 댐은 어떻게 작동합니까? 수력 발전의 장점
수력발전 댐은 막대한 수압 위치 에너지를 저장하고, 터빈을 통해 대량의 물을 이동시키며, 전기를 생산하는 발전기를 회전시킵니다. 세계에서 가장 큰 수력발전 댐인 중국 양쯔강의 싼샤댐은 최대 22,500 MW의 전기를 생산할 수 있습니다. 이는 평균적인 미국의 에너지 소비율을 기준으로 약 1,800만 가구에 전력을 공급할 수 있는 양입니다. 수력발전소는 세계 전력의 약 6.7%를 생산합니다.
수력 발전 댐은 어떻게 전기를 생성하나요?
이 거대한 수력 발전 댐은 어떻게 작동할까요? 수력 발전 댐의 기본 구성 요소와 지속 가능하고 생산적인 전력을 생성하는 과정을 살펴보겠습니다.
1단계: 위치 에너지 활용
거센 강물은 운동 에너지와 소리의 형태로 위치 에너지를 방출합니다―중력은 물이 특정 경로를 따라 흐르게 합니다. 댐은 이러한 운동 에너지 방출을 차단하고 강의 위치 에너지를 호수 같은 저수지에 효과적으로 저장합니다. 수력 발전 댐은 강물과 위치 에너지를 "저장"함으로써 작동합니다. 댐의 주입관을 통해 물이 이동할 때 생성된 수압(수심 및 물의 속도에 의해 생성됨)은 수력 발전소의 터빈을 회전시킬 수 있게 합니다.
2단계: 수력 발전 터빈 회전
기계식 팬은 모양과 크기에 따라 다양합니다. 일반적으로 팬이 클수록 움직이기가 더 어렵습니다. 큰 팬은 더 높은 전압과 더 큰 모터를 필요로 합니다. 삼협댐과 많은 다른 수력 발전 댐에서 사용되는 Francis 터빈과 같은 대형 터빈 역시 그 움직임을 가속화하기 위해 더 많은 에너지가 필요합니다.
Francis 터빈은 수압을 이용하여 회전합니다. 댐의 위치 에너지로 인해 생성된 정수압은 수압을 형성하며, 이는 유체 속도가 증가함에 따라 커집니다. 간단히 말해, 댐이 높을수록 수압이 많아지고 더 큰 터빈을 회전시킬 수 있습니다. 터빈이 회전하면 수압은 운동 에너지로 변환됩니다. 이 변환은 물의 속도와 정수압을 효과적으로 제거하여 물이 댐의 아래쪽에서 천천히 흘러나올 수 있도록 합니다.
3단계: 수력 발전 터빈 발전기
터빈의 회전 운동은 전기 에너지를 생성합니다. 터빈은 직접적으로 또는 기어박스나 전송 장치를 통해 발전기의 샤프트와 아마추어를 회전시킴으로써 발전기와 결합됩니다. 전류는 발전기의 회전하는 아마추어와 고정자 사이의 상대적 움직임에 의해 생성되고, 이에 따라 전류는 정류자와 브러시 조립체에서 수집됩니다.
수력 발전 댐에서 사용되는 대형 발전기는 상당한 양의 자항(기계적 회전에 대한 저항)을 생성하며, 이는 터빈의 회전에 의해 생성된 큰 토크 힘으로만 극복될 수 있습니다. 자동차의 변속기와 유사한 전송 시스템을 사용하여 터빈의 회전 운동은 다양한 토크와 속도 비율로 변환됩니다.
4단계: 수력 전력 포집 및 전송
생성된 전기는 신속히 그리드 수준의 전압으로 전환되고, 이후 지역 전력 회사에 의해 송전선을 통해 전달됩니다. 수력 발전 댐의 승압 변압기는 비교적 낮은 발전기 출력 전압을 유틸리티 규모의 전압으로 변환합니다. 수력 발전소에서 나오는 높은 전압은 대규모 송전에 이상적이며, 낮은 전류로 인해 더 효율적입니다. 예를 들어, 애리조나주 Paige에 위치한 Glen Canyon Dam은 약 900마일 떨어진 네브래스카 북부의 가정에 전기를 공급하며, 이 과정에서 500kV 송전을 활용할 가능성이 높습니다.
수력 재생 가능 에너지 발전
수력 발전소는 전 세계에서 가장 큰 재생 에너지 원입니다. 새로운 수력 댐과 조력 발전소가 건설되고 시스템 효율성이 향상됨에 따라 수력 발전의 영향은 더욱 커지고 있습니다. 유체 역학 모델링도 개선되고 있으며 제조 공차는 더욱 정밀해져 터빈 효율이 100%에 가까워지고 있습니다. 기어박스 제조, 윤활제 소재 과학, 제조 공차의 발전은 효율성을 지속적으로 높이고 있으며, 강력한 자석, 더 효율적인 도체, 그리고 더 나은 제어 시스템도 이를 뒷받침할 것입니다. 흐르는 물과 고도가 있는 한, 수력 발전은 지속 가능한 에너지의 귀중한 선택지가 될 것입니다.
기사 태그