스마트 홈 통신 기술에 대한 심층 비교 및 솔루션
현재 시장에는 이미 많은 스마트 홈 디바이스가 출시되어 있으며, 이의 가격이 점점 더 적정해짐에 따라 이러한 제품에 대한 수용도가 계속해서 증가하고 있습니다. 그러나 디바이스 간 및 디바이스와 스마트폰 간 통신을 지원하는 다양한 무선 기술들은 복잡할 수 있습니다. 이러한 기술이 사용하는 프로토콜 또는 표준은 각각 고유한 특성, 장점, 그리고 단점들을 가지고 있습니다. Wi-Fi, Thread, Matter, Zigbee, Amazon Sidewalk, Z-Wave, Bluetooth 및 독점 프로토콜 등이 가장 일반적인 기술들로 포함됩니다. 이 기사에서는 이러한 스마트 홈 기술들과 Silicon Labs에서 출시한 관련 솔루션을 소개합니다.
스마트 홈 기기를 위한 일반적인 무선 통신 기술
현재 스마트 홈 디바이스를 위한 무선 통신 기술은 여러 가지가 있으며, 각각 고유한 장점과 특성을 가지고 있습니다. 아래에서는 이러한 일반적인 무선 통신 프로토콜의 특징을 분석하겠습니다.
Wi-Fi는 스마트 홈 디바이스를 연결하는 데 가장 널리 사용되고 일반적인 기술입니다. 노트북, 태블릿 및 스마트폰과 동일한 무선 네트워크를 사용하여 고속 데이터 전송 및 광범위한 커버리지를 제공합니다. Wi-Fi는 Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Samsung SmartThings와 같은 대부분의 스마트 홈 디바이스 및 플랫폼과 호환됩니다. 또한 Wi-Fi는 2.4 GHz 및 5 GHz 주파수 대역에서 작동하며 초당 여러 기가비트의 데이터 속도를 지원합니다. Wi-Fi 기술은 유선 전원 장치와 배터리 전원 장치(알칼리 배터리와 같은 대용량 일회용 배터리) 모두에서 일반적으로 사용됩니다. 스마트 스피커, 스마트 디스플레이, 스마트 TV, 스마트 카메라, 스마트 온도 조절기, 스마트 잠금 장치, 스마트 초인종, 스마트 플러그, 스마트 스위치 및 스마트 전구 등의 디바이스에서 Wi-Fi 기술을 찾아볼 수 있습니다. Wi-Fi 메시 네트워크의 새로운 버전은 특히 라우터에서 멀리 떨어지거나 실외에 위치한 스마트 홈 디바이스의 연결 및 기능을 개선할 수 있습니다. 보안 카메라, 스마트 조명 또는 반려 동물 추적기와 같은 디바이스는 Wi-Fi 메시 네트워크의 광범위한 네트워크 커버리지를 통해 크게 향상된 성능을 얻을 수 있습니다. Wi-Fi 메시 네트워크는 실외 조명, 센싱 및 제어, 주차 관리, 환경 관리, 건물 및 캠퍼스 관리, 공항에서의 광범위한 응용에도 적합합니다.
최고의 스마트 홈 기술을 선택하는 방법
사실, 스마트 홈 프로토콜이나 표준은 독특하지 않으며, 각 프로토콜이나 표준이 고유의 장점과 단점을 가지고 있고 충족시키는 요구와 선호가 다를 수 있기 때문에 어떤 것이 가장 좋은지 판단하기 어렵습니다. 실제 요구 사항에 따라 가장 적합한 스마트 홈 프로토콜이나 표준을 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 미래에 더 많은 스마트 홈 장치를 추가하기를 원한다면, 스마트 홈 시스템이 미래의 요구에 적응하고 점점 더 많은 장치와 호환될 수 있도록 해야 합니다. Wi-Fi 기술은 훌륭한 선택입니다. Wi-Fi는 널리 사용 가능하며 많은 장치와 호환되어 다용도이며 확장 가능한 솔루션을 제공합니다. 기존 또는 선호하는 플랫폼, 음성 비서, 혹은 앱과의 호환성과 상호 운용성을 고려해야 한다면 Matter가 최고의 선택입니다. 실내 및 실외 스마트 홈 장치를 포함한 전송 거리를 확장해야 한다면, Z-Wave 기술은 전송 거리 확장 및 더 넓은 범위를 필요로 하는 스마트 홈 기술의 강력한 후보임이 틀림없습니다. Z-Wave는 서브 GHz 주파수 대역에서 작동하며, 각각의 장치가 라우터나 리피터 역할을 할 수 있는 메쉬 네트워킹을 지원하여 네트워크 전송 거리를 확장하고 범위를 확대합니다. 또한 Amazon Sidewalk도 고려할 수 있습니다. 스마트 홈 장치 관점에서 보면, 전력 소비는 중요한 요소입니다. Zigbee는 낮은 전력 소비와 저속 데이터 전송 무선 기술로 잘 알려져 있으며, 긴 배터리 수명을 필요로 하고 네트워크 안정성과 보안이 중요한 응용 프로그램에 적합합니다. Zigbee 장치는 메쉬 네트워크를 형성할 수 있어 전송 거리를 확장하고 범위를 확대하며 효율적인 전력 사용을 달성하는데 도움을 줍니다. 또한, Wi-Fi 6의 Target Wake Time (TWT) 및 BSS Max Idle과 같은 기능도 장치의 전력 효율을 증가시키고 배터리 수명을 연장하는데 기여합니다. 장치는 이러한 기능을 사용하여 오랜 시간 동안 절전 모드에 머물러 에너지를 절약하고 배터리 수명을 최대화할 수 있습니다. 반면, Z-Wave LR은 Z-Wave 네트워크의 전송 거리를 확장하면서 에너지 효율성을 유지하도록 설계되었으며, 코인 셀 배터리로 장치를 최대 10년간 작동시킬 수 있어 낮은 전력 소비와 긴 배터리 수명이 필요한 기술로 선호됩니다. 스마트 홈 장치와 개인 데이터 보안 및 프라이버시 관점에서 보면, Matter는 광범위한 장치 유형 지원, 종단 간 암호화, 장치 인증 및 클라우드 통합을 제공하여 스마트 홈 장치의 보안성과 프라이버시를 강화하는 것으로 잘 알려져 있습니다. Z-Wave 역시 암호화 및 장치 인증을 제공하지만, 내장된 클라우드 서비스를 제공하지는 않습니다. 스마트 홈 장치의 설정 및 유지보수와 관련된 비용과 복잡성을 고려할 때, Matter 기술은 의심할 여지 없이 선두를 차지합니다.
다중 프로토콜을 지원하는 IoT 및 스마트 홈 디바이스 개발 툴킷
IoT 및 스마트 홈 디바이스 개발을 가속화하기 위해 Silicon Labs는 EFR32xG24 시스템 온 칩(SoC)을 기반으로 한 작은 폼 팩터 개발 및 평가 플랫폼인 xG24-EK2703A 개발 도구킷(EFR32xG24 Explorer Kit)을 출시했습니다. EFR32xG24 Explorer Kit은 IoT 애플리케이션에서 Bluetooth Low Energy(BLE), Bluetooth Mesh, Zigbee, Thread, Matter, 그리고 독점 제품과 같은 2.4 GHz 무선 프로토콜을 지원하며, 빠른 프로토타이핑과 컨셉 구축에 중점을 둡니다. xG24-EK2703A 개발 도구킷의 주요 특징으로는 내장 USB 인터페이스, 온보드 SEGGER J-Link 디버거, 패킷 추적 인터페이스, 푸쉬 버튼을 포함하며, mikroBus 소켓과 Qwiic® 커넥터를 통한 하드웨어 추가 보드를 지원합니다. 하드웨어 추가 지원을 통해 개발자는 mikroE, Sparkfun, AdaFruit, Seeed Studios의 기성 보드를 사용하여 다양한 조합으로 애플리케이션을 설계하고 프로토타입을 만들 수 있습니다. xG24-EK2703A 키트는 작은 폼 팩터, 브레드보드 크기로 xG24 Explorer 보드(BRD2703A)를 포함합니다. 이 보드는 DSP 명령어와 부동 소수점 장치를 지원하는 저전력 무선 SoC인 EFR32MG24B210F1536IM48, 고성능 2.4 GHz 라디오, 통합된 78 MHz 32비트 ARM® Cortex®-M33 코어, 1536 kB 플래시 메모리 및 256 kB RAM을 제공하며, 요구가 높은 애플리케이션에 필요한 리소스를 제공하는 동시에 미래 확장의 여지를 남깁니다. EFR32MG24 다중 프로토콜 무선 SoC는 Matter, OpenThread, Zigbee 프로토콜을 사용하여 메쉬 IoT 무선 연결을 구현하기 위한 이상적인 선택입니다. 스마트 홈, 조명 및 건물 자동화 제품에 적합하며, 고성능 2.4 GHz RF, 저전력 소비, AI/ML 하드웨어 가속기 및 Secure Vault™ 기능을 바탕으로 IoT 디바이스 제조업체는 스마트하고 튼튼하며 에너지 효율적인 제품을 제작하고 원격 및 로컬 사이버 공격에 대한 보호를 강화할 수 있습니다. EFR32MG24는 AES128/192/256, ChaCha20-Poly1305, SHA-1, SHA-2/256/384/512에 대한 하드웨어 암호화 가속, 진정한 랜덤 넘버 생성기(TRNG), ARM® TrustZone®, 안전 부트(근본적으로 신뢰할 수 있는 보안 로더), Secure Debug Unlock, DPA 대응책, PUF 기술을 사용한 안전 키 관리 기능을 갖추고 있어 방해 방지 기능을 보장하며 안전한 증명을 지원합니다. 목표 애플리케이션으로는 게이트웨이 및 허브, 센서, 스위치, 도어 잠금장치, LED 조명, 조명기구, 위치 서비스, 예측 유지보수, 유리 깨짐 감지, 웨이크 워드 감지 등이 포함됩니다.
결론
스마트 홈 통신 기술의 선택과 적용은 시스템의 전반적인 기능성, 안정성 및 확장성과 밀접한 관련이 있습니다. Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, Thread 또는 새롭게 떠오르는 Matter 표준 중 어떤 기술을 기반으로 하든, 각각은 고유한 장점과 적합한 사용 사례를 제공합니다. IoT 기술이 계속 발전함에 따라 미래의 스마트 홈 시스템은 상호운용성, 낮은 지연 시간, 높은 보안성 및 향상된 사용자 경험에 더욱 중점을 둘 것입니다. 이 기사에서 소개된 Silicon Labs 솔루션은 설계자가 스마트 홈 제품을 신속하게 개발하도록 돕고, 더욱 스마트하고 사용하기 편리한 주택으로의 진화를 촉진하며, 진정으로 지능적인 연결성을 실현하는 데 기여할 것입니다.
기사 태그