IoT 기술을 통한 글로벌 지속 가능성 달성
사물인터넷(IoT)은 디지털 전환에서 중요한 역할을 합니다. 인프라에 센서를 내장함으로써 데이터를 이동시켜 물리적 이동의 필요성을 줄이며, 이는 더 지속 가능한 글로벌 생태계를 구축하는 데 큰 영향을 미칩니다. IoT는 데이터를 수집하고 활용함으로써 에너지 효율성 문제를 해결하며, 보다 발전된 센싱 기술을 통해 에너지 사용량을 측정할 수 있게 함으로써 에너지 효율성 및 지속 가능성을 향상시키기 위한 첫걸음을 내딛게 합니다. 본 기사에서는 글로벌 지속 가능성을 달성하기 위한 IoT 기술의 영향과 함께 ADI가 출시한 관련 솔루션을 소개합니다.
지속 가능한 개발을 지원하는 혁신과 기술
오늘날 우리는 대규모 에너지 위기에 직면하고 있으며, 인류의 탄소 발자국을 줄이기 위해 더욱 지속 가능한 글로벌 생태계를 구축할 필요성이 대두되고 있습니다. 많은 개인, 조직, 정부가 생태계에 미치는 인류의 영향을 더 잘 이해하고 더 나은 미래를 위해 세상을 변화시키는 데 기여하고자 노력하고 있습니다. IoT 기기는 수요를 줄이고 기존 자원을 보다 효율적으로 활용하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 빠른 혁신과 새로운 기술의 신속한 출시를 통해 더욱 지속 가능한 에너지를 개발함으로써 인류의 탄소 발자국을 최소화하고 우리 사회에 미치는 영향을 개선할 수 있습니다.
지속 가능한 발전에 영향을 미치는 세 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 가상화와 스마트 솔루션을 통해 자원 수요를 줄일 기회를 포착하는 것입니다. 또 다른 방법은 인류의 운영 방식을 개선하여 효율성을 높이는 것입니다. 예를 들어, 내연기관을 전기 모터로 교체하거나, 풍력 에너지와 같은 재생 가능 에너지원으로 전기를 생성하는 것은 친환경적인 에너지 생산 방식입니다. 세 번째 접근법은 오염 관리를 포함하며, 모니터링 및 격리를 통해 이를 달성할 수 있습니다. 이 세 가지 방법 모두 혁신과 기술 발전이 필요합니다.
효율성에 대한 요구를 충족하기 위해 전자 제품은 여러 변화를 겪어 왔습니다. IoT를 통해 지속 가능성에 대한 긍정적인 영향을 줄 수 있는 가장 큰 기회를 볼 수 있습니다. IoT와 엣지 컴퓨팅의 구현은 에너지를 물리적 개체를 이동시키는 것에서 데이터를 이동시키는 것으로 전환하는 패러다임 전환을 나타냅니다. 이 전환은 IoT가 현재의 프로세스를 최적화하여 효율성을 높이고, 개선을 위한 새로운 프로세스를 채택할 수 있도록 합니다. 두 가지 모두 지속 가능성에 있어 의미 있는 영향을 미치지만, 새로운 프로세스 도입은 변혁적인 발전을 나타냅니다.
산업 표준 및 동맹을 통해 혁신을 가속화하고 과제를 극복합니다
업계 표준과 연합체의 창출을 주도하는 것은 혁신을 가속화하고 문제를 해결하는 한 가지 방법입니다. 시장은 더 빠르고 짧은 설계 주기와 더 많은 생태계 파트너가 필요하며, 이는 경쟁력 있는 솔루션을 적시에 출시하고자 하는 요구로 이어집니다. 물리적 인프라에 내장된 IoT 장치가 신속한 확장성을 달성하려면 개방형 아키텍처를 채택해야 하며, 이는 산업 표준 및 연합체 형성으로 이어질 수 있습니다.
O-RAN (Open Radio Access Network) Alliance는 좋은 예시입니다. 이것은 텔레콤 업계 운영자들에 의해 시작된 연합으로, 지능적이고 개방적이며 가상화되고 완전히 상호 운용 가능한 모바일 네트워크를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 회원 및 기여자들은 5G 인프라를 위한 화이트박스 생태계를 개발하고 홍보하는 데 참여합니다. 이 시장은 전통적으로 독점적 블랙박스 솔루션을 배포하던 대형 통신 기업들이 지배하던 곳입니다. O-RAN Alliance는 인터페이스 표준과 화이트박스 참조 설계를 제공하여 광범위한 참여를 촉진하고 5G 혁신의 속도와 다양성을 가속화할 것입니다.
산업 표준과 연합체의 중요한 책임 중 하나는 신뢰성과 유지 가능성의 개발을 보장하고, 미래 수요의 변동에 대응하는 것입니다. 표준과 연합체는 또한 의도하지 않거나 악의적인 공격으로부터 우리의 미래를 보호하기 위한 보안 요건을 정의합니다. 이러한 워킹 그룹의 보안 구성 요소는 보안 위험을 평가하고 상호 운용성을 정의할 수 있어야 합니다.
보안이 지속 가능한 개발에 미치는 영향
보안의 기본 원칙 중 하나는 자산의 위험성과 가치를 기반으로 시스템 내에서 적절한 보안 조치를 적절한 위치에 적용하는 것입니다. 기존 또는 새로운 물리적 장치에 거주하는 연결 솔루션을 계속 개발하면서 공격 표면이 지속적으로 확대되고 있으며, 이는 사물 인터넷(IoT)을 활성화하고 사회 및 환경에 의미 있는 영향을 미칠 수 있는 기초 요소 중 하나로 보안을 만듭니다.
동맹 및 표준 조직에서 역할을 수행하는 것은 좋은 보안 관행에 영향을 미칠 수 있는 주요 기회이며, 의식적으로 보안 조치를 구현하면 세 가지 방법으로 지속 가능성에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 첫 번째는 전자 폐기물(e-waste)의 감소입니다. 전자 폐기물은 종종 중요한 환경 문제로 간주되지 않지만, 이는 기회로 가득한 영역입니다. 현재 전자 폐기물의 재활용 비용은 적절한 처리가 이루어진다 하더라도 매우 높습니다. 전자 폐기물을 재활용하기 위한 더 나은 방법을 찾아야 하며, 적절한 보안 솔루션은 생성되는 총 폐기물 양을 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 이를 위해 제품 수명을 연장하고 소프트웨어 정의 솔루션을 허용하는 하드웨어 플랫폼을 개발함으로써 달성할 수 있습니다. 이러한 두 가지 방법을 지원하는 보안 하위 시스템을 결합하면 하드웨어 수명을 연장하고 전자 폐기물을 줄이기 위한 중고 솔루션을 사용할 수 있는 방법을 제공합니다.
운영 폐기물을 줄이는 것도 보안이 지속 가능성에 영향을 미치는 또 다른 방법입니다. 소규모 IoT 애플리케이션을 위한 보안 표준 정의는 장치의 전체 크기와 전력 소비를 줄일 수 있습니다. 데이터 센터 접근법은 에지 디바이스의 인터페이스를 정의하는 데 일반적으로 사용되며, 더 많은 필수 알고리즘 및 추가 인터페이스를 포함하도록 보안 요구 사항을 지정합니다. 최소한의 인터페이스 수와 암호화 프로세스만 지정된다면 전체 제품 크기가 감소할 것입니다.
보안은 또한 안전한 운영을 보장하고 사용자 프라이버시를 보호해야 하므로 중요한 사회적 영향을 미칩니다. 최종 사용자든 개발팀이든 간에 보안은 보다 직관적이고 단순해야 합니다. 대부분의 사람들은 보안 전문가가 아니며 보안 구성 및 설정의 의미를 이해하지 못하기 때문에 사용자의 관점에서 보안을 원활하게 통합하는 방법을 찾는 것은 그들의 전반적인 웰빙에 큰 영향을 미칩니다.
오늘날 혁신 속도가 빨라짐에 따라 ADI는 지속 가능성 영역에서 기술에 상당한 공헌을 하고 있습니다. ADI의 무선 배터리 관리 시스템은 물질 비용을 절감하고 설계 유연성을 개선하여 전기 자동차의 효율적인 확장을 가능하게 함으로써 자동차 산업을 탈바꿈시키고 있습니다. 에너지 저장 시스템(ESS)은 풍력 및 태양광과 같은 재생 가능 원천의 간헐적인 특성을 완화하여 재생 가능 에너지를 주류 에너지 자원과 통합할 수 있도록 돕고 있습니다. 또한, ADI EagleEye™ 점유 모니터링 솔루션은 건물 관리를 더욱 효과적으로 할 수 있도록 인사이트와 분석 기능을 제공하고 있습니다. 이러한 예는 의미 있는 인사이트를 통해 ADI 솔루션을 사용하여 효율성을 향상하고 환경적 영향을 완화하는 사례 일부에 불과합니다.
ADI의 보안 접근 방식은 래피드 혁신과 폐기물 감소 관행을 가능하게 하여 보다 지속 가능한 글로벌 생태계를 조성하도록 설계되었습니다. 이러한 관행은 업계 표준에 뿌리를 두고 있으며, 안전하고 지속 가능한 에지 솔루션에 대한 새로운 표준 형성에 기여합니다. ADI의 보안 솔루션은 다양한 애플리케이션에 걸쳐 매우 재사용 가능하여 각 팀이 표준을 충족하고 아키텍처 설계에서 견고한 보안 솔루션을 자신 있게 혁신할 수 있도록 보장합니다. ADI의 보안 아키텍처는 업계가 향후 필요성을 발견하면서 소프트웨어 역량을 강화하고 동적 수명 주기를 지원할 것입니다. ADI는 오래된 프로세스를 더욱 효율적으로 바꾸는 패턴 변화를 통해 고객이 혁신적인 솔루션을 도입할 수 있도록 지원하는 데 헌신하고 있습니다.
신뢰할 수 있는 컴퓨팅 솔루션은 종단 간 보안 문제를 개선합니다
ADI는 모든 작업의 최우선 순위에 보안을 두며, 신뢰에 대한 기대를 설정하고 고객이 변화하는 위협에 대응할 수 있도록 지원하는 보안 솔루션을 제공합니다. ADI는 보안 여정 전반에서 역할을 하는 신뢰의 기반을 선택할 수 있는 혁신적인 자원과 기술을 제공하는 데 전념하고 있습니다. ADI의 솔루션은 고객의 종합적인 보안 여정을 향상시키고 시장 출시 시간을 단축하도록 최적화되어 있습니다.
ADI는 보안 위협에 대해 강력한 보호를 제공하고 지속적인 보증 상태를 제공하는 제품군인 ADI Assure™라는 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 솔루션 세트를 출시했습니다. ADI의 신뢰받는 엣지 솔루션을 통해 고객의 보안 경계가 데이터의 기원에 더 가까워져 데이터의 진위성과 신뢰성을 높이는 데 도움을 줍니다.
ADI는 고객이 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 변화하는 보안 위협에 대한 방어력을 강화하면서 업계 표준 및 규제 요구 사항을 빠르게 충족할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 기초를 확립했습니다. ADI의 고급 기술인 ChipDNA® PUF, 변조 방지 NVM 및 고급 암호화 알고리즘은 보안 아키텍처를 강화하고 침투 및 비침투 공격 모두에 대한 방어력을 개선합니다. ADI의 광범위한 제품 포트폴리오는 하드웨어 기반 Root of Trust와 결합된 유연하고 확장 가능한 보안 솔루션을 제공하며, 지속적인 보호와 용이한 통합을 제공합니다. 결국 시스템을 보호하고 장기적인 복원력을 향상시킵니다.
ADI는 업계 표준 및 규정을 준수하는 보안 솔루션을 통해 고객의 시장 출시 시간을 단축하고, 통합 보안 및 안전한 수명 주기 관리를 통해 신뢰 보증을 제공하며, 아날로그와 디지털의 교차점에서의 혁신을 통해 보안 상태를 향상시킵니다.
스마트 엣지를 위한 ADI의 보안 제품은 Trusted Edge Security Architecture (TESA)라고 불리며, CodeFusion Studio와 매끄럽게 번들로 제공됩니다. 이 제품은 산업 표준 암호 API를 ADI의 하드웨어 보안 기능과 결합하여 고객에게 기본적인 보안 계층을 제공합니다. 엣지 혁신을 가속화한다는 것은 고객이 핵심 역량에 집중할 수 있도록 지원하는 것입니다. ADI의 신뢰할 수 있는 엣지 보안 아키텍처는 고객이 단일 보안 API를 통해 엣지 애플리케이션을 확장할 수 있도록 하며, 유연한 하드웨어 플랫폼과 다양한 보안 보증 수준의 방법을 제공합니다.
CodeFusion Studio (CFS)는 Microsoft의 오픈소스 개발 환경인 Visual Studio Code (VS Code)를 기반으로 구축되었으며 다양한 환경을 위해 설계된 내장형 소프트웨어 개발 플랫폼입니다. CodeFusion Studio는 ADI의 내장 프로세서와 MCU를 위한 직관적인 개발 도구를 제공합니다. 이를 통해 Trusted Edge Security Architecture (TESA), 다중 코어 이질적 디버깅 도구, Zephyr 지원, 통합된 핀 및 클럭 구성, 현대적인 UI, ELF 파일 시각화, 오픈 소스 도구 등을 제공합니다. 개발자가 개발자를 위해 구축한 CodeFusion Studio는 개발을 가속화하고 현대적인 소프트웨어 개발 프로세스를 채택하기 위해 설계되었습니다.
결론
IoT 기술은 글로벌 지속 가능한 발전을 달성하는 데 강력한 추진력을 제공합니다. 기기, 데이터, 시스템을 연결함으로써 IoT는 자원 활용 효율성을 향상시킬 뿐만 아니라 녹색 에너지, 스마트 도시, 순환 경제의 발전을 촉진합니다. 전 세계 환경 문제에 직면한 중요한 순간에, IoT의 혁신적 응용은 보다 친환경적이고 효율적인 생태계 구축을 가속화하고 있습니다. ADI는 신뢰할 수 있는 컴퓨팅 솔루션을 제공함으로써 고객이 안전한 IoT 환경을 구축하도록 지원합니다. IoT는 지속 가능한 발전 목표를 달성하고 인류와 지구를 위한 더 나은 미래를 창조하는 데 점점 더 중요한 역할을 할 것입니다.
기사 태그