YAGEO METCOM 금속 복합 전력 인덕터
자동차 또는 이동 로봇과 같은 자율주행 차량은 작동을 위해 상당한 양의 전력을 필요로 합니다. 특히 이동 작업에서는 전원 공급 회로에 많은 부담이 가해집니다. 인덕터, 저항기, MOSFET과 같은 보드 수준의 구성 요소는 전압 과도 현상을 처리할 만큼 강력해야 하지만, 배터리 소비를 최소화해야 할 만큼 효율적이어야 합니다. YAGEO는 이 기사에서 모바일 DC-DC 스위칭 애플리케이션에서 METCOM 금속 복합 전력 인덕터의 이점을 탐구합니다.
인덕터는 커패시터와 저항기와 함께 가장 널리 사용되는 전기 및 전자 회로 구성 요소 중 하나입니다. 인덕터는 자기 에너지를 저장하는 수동 에너지 저장 구성 요소입니다. 인덕터의 구조는 비교적 간단하며, 코일 형태로 감긴 와이어로만 이루어져 있습니다. 인덕터의 회로 기호는 다음과 같습니다:
인덕터의 회로 기호
그림 1
인덕터의 기본 전기적 특성
인덕터의 경우 옴의 법칙은 다음 방정식을 통해 표현됩니다:
이 방정식은 인덕터를 통한 전류의 변화율이 즉각적이지 않음을 알려줍니다. 인덕터에 전원이 공급될 때, 인덕터 전체에 전압이 즉시 발생합니다. 하지만 인덕터를 흐르는 전류는 갑작스럽게 변하지 않습니다. 간단히 말하면, 인덕터는 전류의 변화를 저항합니다 — 인덕터를 통한 전류는 아래 그림에 표시된 것처럼 지수적으로 변화합니다.
인덕터 전류
그림 2
순수 유도 회로의 경우, 전압은 전류보다 90o 앞섭니다. 순수 유도 회로의 전압 및 전류 파형은 아래 그림에 나타나 있습니다:
인덕티브 회로의 전압 및 전류 파형
그림 3
인덕터는 자기 에너지를 조작하여 작동하는 모든 유형의 전기 기기와 장치에서 찾아볼 수 있습니다. 이러한 기기와 장치의 예로는 모터, 변압기, 릴레이, 스피커, 전원 공급 장치 등이 있습니다. 모터, 변압기, 발전기 내부의 권선과 코일은 인덕터의 예입니다.
METCOM 전원 인덕터
인덕터의 구성 재료는 인덕터의 성능 특성을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 인덕터의 주요 응용 분야는 DC-DC 컨버터와 스위치 모드 전원 공급 장치입니다. 인덕터는 스위칭 전원 공급 장치의 입력 및 출력 단계 필터에서 자주 사용됩니다. 그러나 기존 재료로 제작된 인덕터는 까다로운 자동차 응용 분야에서 성능이 부족한 경우가 많습니다. 하지만 금속 복합 인덕터는 자동차용 SMPS(Switching Mode Power Supply) 응용 분야에서 이상적인 솔루션입니다.
금속 복합 인덕터의 첫 번째 장점은 전류 과도 현상에 대한 내성을 높여주는 높은 포화 특성입니다. 코일의 인덕턴스는 온도에 따라 변합니다. 그러나 METCOM 인덕터는 이 문제를 크게 줄일 수 있습니다. 이러한 인덕터는 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 제공합니다. MPEV 시리즈 METCOM 인덕터의 최대 작동 온도는 180oC입니다.
METCOM MPEV 시리즈 전력 인덕터
그림 4
장점 및 응용
METCOM MPEV 시리즈 금속 복합 전력 인덕터는 자동차 산업의 DC-DC 스위칭 전원 공급 장치에 특별히 설계되었습니다. METCOM 전력 인덕터는 스위칭 전원 공급 장치에서 전력 인덕터 및 EMI 필터 인덕터로 사용할 수 있습니다. 자동차 산업에서 METCOM 전력 인덕터의 주요 응용 분야는 다음과 같습니다:
LED 헤드라이트
계기판 클러스터 패널
헤드업 디스플레이 (HUD)
전자식 오일 펌프 (EOP)
전기 워터 펌프 (EWP)
전동식 파워 스티어링 (EPS)
METCOM MPEV 전력 인덕터의 장점은 다음과 같습니다:
전류 과도 현상에 대한 더 높은 내성
SMD 구성
인덕턴스 범위는 0.47-47 μH입니다
최대 작동 온도: 180oC
낮은 음향 소음
낮은 자기 누설 플럭스
AEC-Q200 인증
스위칭 모드 전원 공급 장치는 높은 주파수로 작동하며 전력 등급을 가지고 있습니다. 이러한 이유로 인해 전원 공급 회로는 항상 과열, 전류 과도 현상 및 전자기 간섭의 위험에 처하게 됩니다. 이러한 모든 문제는 회로 손상 및 구성 요소 고장을 초래할 수 있습니다. METCOM 인덕터의 복합 금속 구조는 전류 과도 현상에 대한 내성을 높이고 더 높은 작동 온도를 보장합니다. 따라서 전원 공급 장치의 신뢰성과 내구성이 크게 향상됩니다. 게다가, 낮은 음향 잡음 및 자기 누출 플럭스는 SMPS(스위칭 모드 전원 공급 장치)의 전력 효율을 개선합니다.
KEMET의 연구, 재료 과학 및 자성 분말 개발은 METCOM 전력 인덕터에 뛰어난 내열 특성을 제공합니다. 따라서 아래 그래프에서 볼 수 있듯이 METCOM 전력 인덕터의 내열 성능은 경쟁 제품보다 훨씬 우수합니다.
METCOM 전력 인덕터의 내열 특성
그림 5
METCOM 전력 인덕터의 단면 구조 데모는 아래 그림에 제공됩니다:
METCOM 전원 인덕터 내부 구조
그림 6
전력 인덕터의 금속 복합 코어는 자성 분말, 결합제 재료, 절연 코팅으로 구성됩니다. 이 복합 재료는 우수한 성능과 전기/열 특성을 보장합니다. 코어 재료가 연속적이지 않도록 하기 위해 입자 간 접촉을 방지하는 절연 코팅이 필요합니다. 코어 재료의 불연속성은 와전류로 인한 초기 자속 포화를 방지합니다. 포화된 코어는 더 이상의 자속을 운반할 수 없으며, 가열로 인해 에너지가 손실됩니다. 코팅의 내온성은 MPEV의 고온 작동을 가능하게 하는 요소입니다. 금속 복합 구조가 제공하는 중요한 장점으로는 안정적인 인덕턴스 값, 낮은 누설 손실, 감소된 코어 응력, 낮은 온도가 포함됩니다.
자동차 스위치 모드 전원 공급 장치
현재 EV 산업은 급성장 중이며, 향후 자동차 시장을 지배할 전망입니다. 스위칭 모드 전원 공급 장치는 자동차 전기 시스템의 필수적인 구성 요소였습니다. 그러나 EV의 등장으로 인해 이러한 전원 공급 장치의 중요성이 급격히 증가했습니다. 헤드라이트와 방향지시등에서부터 파워 스티어링과 인포테인먼트 시스템까지, 차량의 모든 전자 하위 시스템은 작동을 위해 스위칭 전원 공급 장치에 의존합니다. 또한, ABS, 에어백, 크루즈 컨트롤, 충돌 방지 시스템, 파워 스티어링과 같은 안전에 필수적인 시스템 역시 고성능 전원 공급 장치에 의존합니다. 따라서 자동차 전원 공급 장치의 신뢰성과 안전성은 무엇보다 중요합니다. 전원 공급 장치의 고장이나 오작동은 중요한 하위 시스템의 상실로 이어질 수 있으며, 이는 사고와 부상을 초래할 수 있습니다. 이러한 맥락에서 신뢰할 수 있는 회로 부품의 사용이 중요합니다. KEMET METCOM 전력 인덕터는 기존 및 EV 자동차 산업에서 요구하는 안전성, 품질, 성능 기준을 충족합니다. 우수한 복합 금속 기술로 제작된 이 인덕터는 안정적인 인덕턴스를 제공하며, 더 높은 전력 및 온도 등급을 제공합니다.
자동차 전력 변환 시스템
그림 7
KEMET METCOM MPEV 전력 인덕터는 자동차 산업 외의 다른 산업 응용 분야에도 유용합니다. 이러한 전력 인덕터는 전력 변환기, 자동화 시스템, 이미지 처리 시스템에서 사용되는 DC-DC 컨버터 및 스위치 모드 전력 공급 장치에 사용할 수 있습니다. METCOM 전력 인덕터는 최대 48V의 DC-DC 컨버터에서 효과적으로 사용할 수 있습니다.
제품군
METCOM 전력 인덕터는 세 가지 계열로 분류할 수 있습니다:
MPX
MPXV
MPEV
MPX 계열 인덕터는 소비자, 상업용 및 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 이 계열에서 제공되는 인덕턴스 범위는 0.1-100 µH입니다. MPXV 및 MPEV 계열 전력 인덕터는 자동차 애플리케이션에 특히 설계되었으며 AEC-Q200 인증을 받았습니다. MPXV 계열의 사용 가능한 인덕턴스 범위는 0.1-100 µH인 반면, MPEV는 0.47-47 µH입니다. MPX 및 MPXV는 최고 155°C의 작동 온도에 도달하며, MPEV 인덕터는 최대 180°C까지 가능합니다.
금속 복합 인덕터와 페라이트 인덕터의 비교는 다음 그림에 제공됩니다:
페라이트와 금속 복합 인덕터 비교
그림 8
기사 태그