Arrow Electronic Components Online

에너지 효율성 증대: 태양광 통합에서 에너지 저장 시스템의 역할

에너지 관리11 9월 2024
작은 마을 근처에 운하와 녹색 들판으로 경계가 나뉘어 있고 도로로 분리된 두 개의 타원형 태양광 패널 배열을 항공에서 본 모습은 대규모 재생 에너지 설비가 풍경에 통합된 것을 보여줍니다.
모든 기사 보기

작성자: Omara Aziz Arrow Electronics 글로벌 기술 부문 리더

전 세계가 지속 가능하고 재생 가능한 에너지원으로 이동함에 따라 태양광 발전은 에너지 시장의 주요 주자로 부상하고 있습니다. 태양광 발전(PV) 시스템은 깨끗한 에너지를 생성하고 화석 연료 의존도를 줄이며 전기 요금을 낮추는 능력 덕분에 주택 소유자, 기업 및 유틸리티에 널리 채택되고 있습니다. 그러나 태양광 에너지는 간헐적이라는 점이 도전 과제 중 하나입니다. 태양은 항상 빛나지 않으며, 이에 따라 에너지 생산이 일관되지 않을 수 있습니다. 높은 효율성, 개선된 전력 밀도 및 더 높은 전력 처리 능력을 갖춘 태양광 인버터에 대한 수요는 계속 증가하고 있습니다. 이때 에너지 저장 시스템(ESS)을 태양광 인버터와 통합하는 것이 일관되고 신뢰할 수 있는 에너지 공급을 보장하는 획기적인 해결책이 됩니다. 기술이 계속 발전하고 비용이 감소함에 따라 태양광+저장 시스템의 채택이 증가할 것으로 예상되며, 이는 더 지속 가능하고 회복력 있는 에너지 미래로 나아가는 길을 열 것입니다. 이 기사에서는 주거 및 상업 설치에서 PV 시스템과 에너지 저장을 통합할 때의 이점, 유형 및 토폴로지 고려 사항을 탐구합니다.

태양광 인버터 및 에너지 저장 이해

태양광 인버터는 태양광 PV 시스템의 핵심입니다. 이 인버터는 태양광 패널에서 생성된 직류(DC) 전력을 교류(AC) 전력으로 변환하여 전력망에 공급할 수 있도록 합니다. 변환 외에도 태양광 인버터는 에너지 흐름을 관리하고 시스템 성능을 최적화하며 전체 PV 시스템을 보호하는 안전 메커니즘을 제공합니다.   에너지 저장 시스템(ESS)은 에너지를 저장하여 수요와 공급의 균형을 맞추고 전력망의 신뢰성을 향상시키기 위한 기술입니다. 이러한 시스템은 전기, 화학, 기계 및 열 형태로 에너지를 저장할 수 있습니다. 다음은 가장 일반적인 ESS 유형입니다:  

  • 리튬 이온 배터리와 같은 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)은 높은 에너지 밀도, 효율성 및 비용 절감 때문에 널리 사용됩니다. 전력망 저장 및 전기차에 흔히 사용됩니다.
  • 양수 저장과 같은 기계적 저장 시스템은 가장 확립된 대규모 저장 기술입니다. 이는 서로 다른 높이에 위치한 두 개의 저수지 사이 물의 이동을 포함합니다. 이 유형은 가장 큰 용량의 에너지 저장 형태를 제공합니다.
  • 열저장 시스템인 "용융염 저장"은 태양열 발전소에서 열을 저장하고 필요시 전기를 생성하는 데 사용됩니다. 상업적 응용에서 단기 에너지 저장에 사용됩니다.
태양광 PV 시스템에서는 리튬 이온 배터리의 BESS가 태양광 패널에서 생산된 잉여 전기를 저장하는 데 자주 사용됩니다. 이 저장된 에너지는 태양광 발전이 낮은 기간(야간 및 흐린 날)이나 피크 수요 기간 동안 사용되어 안정적이고 신뢰할 수 있는 전력 공급을 보장합니다.

태양광 인버터와 에너지 저장 통합의 이점

Modern two‑story house with rooftop solar panels and a green yard, featuring two electric cars charging in illuminated garage bays, illustrating residential solar power generation integrated with home energy storage and EV charging.

ESS를 태양열 인버터와 통합하면 에너지 독립성과 신뢰성을 제공합니다. 잉여 태양 에너지를 저장함으로써 사용자는 전력망 의존도를 줄이고 정전이나 낮은 태양광 발전 기간에도 안정적인 전력 공급을 보장할 수 있습니다. 이는 피크 수요 시간이나 전기 요금이 높은 시기에 저장된 태양 에너지를 사용하게 하여 공공 요금을 줄이고 전기 인프라에 대한 부담을 최소화합니다. 또한, 에너지 저장 시스템은 주파수 안정화를 통해 전력망 주파수를 안정화하고 전체 전력망 성능을 향상시킴으로써 주파수 조정 서비스에 기여할 수 있습니다.

에너지 저장 시스템 분류

Diagram illustrating energy storage system segmentation, showing front‑of‑the‑meter applications across generation, transmission, and distribution, and behind‑the‑meter applications for residential and commercial use, with icons for batteries, buildings, and power lines.

에너지 저장 시스템은 다양한 분야에 적용될 수 있습니다. ESS의 세분화는 계통 연계형(FTM)과 개별 설치형(BTM)으로 나뉩니다. FTM ESS는 일반적으로 5MW 이상의 고출력 시스템에 연결됩니다. 이곳에서는 대형 고정식 ESS가 사용되며, 이는 발전 단계에서 PV 대규모 유틸리티 시스템이나 풍력 시스템과 결합하여 전송 단계를 거쳐 분배 단계로 이동합니다. 오른쪽에 있는 것은 BTM ESS입니다. 이 세그먼트에서는 에너지 저장 시스템이 주거용 및 상업용 PV 시스템과 결합되어 몇 킬로와트에서 최대 5메가와트 범위로 이루어집니다.

태양광 인버터의 종류

Block diagram of power converter topologies for solar string inverters and energy storage systems, showing a solar array, DC‑DC MPPT and bidirectional DC‑DC stages, DC‑link, bidirectional DC‑AC inverter options, battery storage, and AC grid connection.

스트링 인버터는 태양광 패널을 스트링으로 연결하여 작동합니다. 패널에서 생성된 DC 전력은 단일 인버터로 보내져 AC로 변환됩니다. 이들은 주로 주거, 상업, 유틸리티 규모의 설치에 사용됩니다. 스트링 인버터는 최대 200kW의 높은 전력 수준에서 단상 또는 삼상 AC를 생성합니다. 패널 전압은 약 600 V이며 그 후 단상 인버터용 DC 링크 전압을 제공하기 위해 DC-DC 부스트 컨버터가 사용됩니다. 삼상 인버터의 경우, 부스트 컨버터가 있는 1000에서 1500 볼트 DC의 패널 전압이 사용됩니다. 스트링 인버터는 비용 효율적이고 설치 및 유지가 상대적으로 간단합니다. 한 패널이 그늘지거나 성능이 저하되면 전체 시스템의 성능에 영향을 미칠 수 있는 문제가 발생할 수 있습니다.   반면에, 마이크로 인버터는 각 패널과 개별 마이크로 인버터를 연결하여 패널 수준에서 DC를 AC로 변환합니다. 이러한 시스템은 스트링 인버터처럼 직렬이 아닌 병렬로 연결됩니다. 따라서 하나의 패널이 그늘지거나 성능이 저하되어도 다른 패널의 출력에 영향을 미치지 않습니다. 마이크로 인버터의 일반적인 전력은 200W에서 1.5kW까지이며 PV 배열 전압은 40에서 80V입니다. 이 유형의 인버터는 패널이 다른 방향을 향할 수 있는 주거 시스템에 이상적입니다. 마이크로 인버터의 장점은 각각의 패널 출력을 독립적으로 최대화할 수 있다는 것입니다. 따라서 그늘짐이나 패널 불일치의 영향을 최소화할 수 있습니다. 또한, 마이크로 인버터는 각 패널에 대한 자세한 모니터링을 제공하여 더 나은 유지보수와 성능 추적이 가능합니다. 주요 단점은 스트링 인버터에 비해 초기 비용이 높다는 점입니다.   에너지 저장 시스템을 태양광 PV 패널과 통합하면 하이브리드 인버터가 됩니다. 이 유형의 인버터는 생성된 태양광 DC 전력을 직접 AC로 전환하거나 변환 전 저장할 수 있습니다. 하이브리드 인버터는 태양광 패널, 배터리 및 전력망 간의 전력 흐름을 관리하여 에너지 사용 및 저장을 최적화합니다. 사용자 선호와 유틸리티 요율에 따라 배터리 충전, 전력망 상호작용 또는 자가 사용을 우선시하도록 구성할 수 있습니다.

에너지 저장 결합 시스템

배터리 저장 장치를 태양광 PV 시스템과 통합하는 두 가지 다른 접근 방식이 있습니다. AC-결합 ESS와 DC-결합 ESS입니다. 각각 특정 응용 분야, 시스템 구성, 사용자 요구 사항에 따라 장단점이 있습니다. AC-결합 시스템과 DC-결합 시스템의 주요 차이점은 태양광 패널에서 전기가 생성된 후 이동하는 경로에 있습니다.

Diagram comparing AC‑coupled and DC‑coupled battery energy storage systems, showing solar arrays, DC‑DC MPPT, DC‑AC inverters, bidirectional converters, batteries, and AC grid connections, illustrating different system architectures.

AC 결합 시스템에서, 태양광 PV 시스템과 배터리 저장 시스템은 각각의 인버터를 통해 AC 그리드에 연결됩니다. 태양광 패널은 DC 전력을 생성하고 이것을 태양광 인버터가 AC로 변환합니다. 다른 경로에서는, 배터리 저장 시스템이 일반적으로 자체 양방향 DC-DC 및 인버터 단계를 갖추고 있어 AC 그리드에 충전 및 방전을 수행합니다.   반대로, DC 결합 시스템에서는 태양광 패널과 배터리 저장 시스템이 공통 DC 버스를 공유하며 주로 단일 인버터를 사용하여 DC 전력을 AC로 변환하여 그리드 또는 가정용으로 사용합니다. 태양광 패널은 배터리를 직접 충전하는 데 사용할 수 있으며, 저장된 DC 전력은 필요 시 하이브리드 인버터를 통해 AC로 변환됩니다.

AC-coupled Battery SystemsDC-coupled Battery Systems
장점:
  • 유연성: 기존 설치에 큰 변화를 주지 않고도 기존 태양광 PV 시스템에 배터리 시스템을 쉽게 설치할 수 있습니다.
  • 중복성: 배터리 고장이 태양광 PV 생성에 직접적인 영향을 주지 않고 그 반대도 마찬가지입니다.
  • 모듈성: PV 시스템과 저장 시스템의 독립적인 크기 조정을 허용합니다.
장점:
  • 높은 효율성: DC-연결 구성은 AC-연결 시스템과 비교하여 변환 단계가 적습니다.
  • 비용 효율적: 변환 단계 감소로 더 컴팩트한 솔루션을 가능하게 합니다.
  • 최적화된 충전: 태양광 패널에서 배터리로의 직접 충전이 특히 오프그리드 응용 분야에서 더 효율적일 수 있습니다.
단점:
  • 효율 손실: 추가 변환 단계(DC에서 AC로, 다시 DC로)가 있어 에너지 손실이 발생할 수 있으며, 일반적으로 DC-연결 시스템보다 5-10% 정도 더 큽니다.
  • 복잡성: AC-연결은 배터리와 패널에 별도의 인버터가 필요하므로 더 많은 부품과 배선이 필요합니다.
단점:
  • 레트로핏 문제: 기존 태양광 PV 설치에 배터리 저장 시스템을 추가하는 데 높은 초기 비용과 복잡성이 있습니다.
  • 크기 제한: 배터리가 인버터 근처에 있어야 하므로 시스템의 독립적인 확장 유연성이 제한될 수 있습니다.
 

태양광 스트링 인버터 및 ESS를 위한 전력 토폴로지

다양한 전력 토폴로지를 활용하여 DC/DC 컨버터 및 DC/AC 인버터 단계를 설계할 수 있습니다. 서로 다른 토폴로지는 각기 다른 장점을 제공하며 전력 요구 사항, 효율성, 비용 및 복잡성에 따라 선택됩니다. 다음은 가장 일반적인 전력 토폴로지입니다:

Diagram comparing microinverters and string inverters, showing multiple solar panels with individual microinverters connected to the grid versus a series of panels feeding a single string inverter, supplying residential and commercial electrical loads.

첫 번째 컨버터 단계에서 최대 전력점 추적(MPPT)은 스트링 전압을 인버터에 적합한 수준으로 변환하는 기능을 수행합니다. 일반적으로 단상은 400V, 삼상은 800V입니다. MPPT 전력 최적화기 DC-DC 단계는 각 태양광 패널의 성능을 개별적으로 최적화하여 태양광 PV 시스템의 에너지 출력을 최대화하도록 설계되었습니다. 패널의 출력을 최적의 전력 지점으로 조정한 후 인버터 단계로 에너지를 전송합니다. 이 최적화가 중요한 이유는 태양광 패널의 전력 출력이 햇빛 강도, 그늘, 온도, 패널 불일치의 변화로 인해 달라질 수 있기 때문입니다.   현재 트렌드는 시스템의 전력 손실을 줄이고 직렬로 더 많은 패널을 추가할 수 있게 하기 위해 DC 링크 전압을 1000V 또는 1500V로 증가시키는 것입니다. 태양광 인버터의 최대 DC 전압을 1500V 이상으로 증가시킴으로써, PV 발전소는 더 비용 효율적으로 변합니다. 이 단계의 일반적인 토폴로지는 인터리브 부스트 컨버터, 페이즈 쉬프트 풀 브리지(PSFB), 및 LLC 컨버터입니다.   두 번째 컨버터 단계는 양방향 DC-DC입니다. 이 단계는 배터리에 에너지를 충전하거나 저장하고 필요 시 에너지를 방출하거나 전환하는 데 사용됩니다. 일반적인 절연 토폴로지는 CLLLC 및 DAB입니다.   인버터 전력 단계는 DC 링크 전압을 그리드용 AC 전압으로 변환하는 기능을 수행합니다. 흔히 사용되는 토폴로지로는 2레벨 B6 및 H-브리지, 3레벨 ANPC 및 HERIC이 있습니다. 다단계 인버터 토폴로지는 중간 및 고전력 응용 분야에서 인기를 끌고 있습니다. 3레벨 인버터 토폴로지를 사용하는 이점은 다음과 같습니다:  

  1. 전력 소모를 줄여 방열판 크기를 줄일 수 있습니다.
  2. 전류 리플을 최소화하여 하모닉 내용이 적어 필터링이 용이합니다.
  3. 전도성 EMI가 크게 감소합니다.
가장 일반적인 DC/DC 단계 토폴로지에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 2차 측의 전력 스위치 선택은 배터리 전압에 따라 달라집니다. 예를 들어, 가정용 에너지 저장 시스템에서는 48V 배터리 팩이 자주 사용되지만 상용 부문에서는 400V 배터리가 더 많이 사용됩니다.

ZVS Phase-Shift-Full-Bridge DC-DC 컨버터

Annotated schematic of a ZVS phase‑shift full‑bridge DC‑DC converter showing DC link, switching transistors Q1–Q8, diodes D1–D2, transformer, inductors, and battery load, illustrating power flow and zero‑voltage switching operation.

제로 전압 스위칭(ZVS) 위상 변이 풀브리지 토폴로지는 400V DC 링크 설정에서 높은 효율성과 고출력 밀도를 달성하기 위해 스위치 Q1에서 Q4에 650V 실리콘 카바이드(SiC) MOSFET을 사용하는 것이 권장됩니다. 스위치는 전압이 0일 때 켜지도록 위상 변이 기술로 제어됩니다. 이는 스위칭 손실과 전자기 간섭(EMI)을 크게 줄이고 반도체 장치에 가해지는 스트레스를 줄입니다. 또한, 주측의 D1과 D2에는 650 SiC 다이오드가 적합한 선택입니다. 800V DC 링크 설정의 경우, 1200V SiC-MOSFET 및 SiC 다이오드를 선택해야 합니다. 보조 측의 스위치 Q5에서 Q8의 경우, 전원 스위치의 선택은 배터리 전압에 따라 달라집니다.

CLLC DC-DC 컨버터

Schematic diagram of a CLLC DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switching transistors Q1–Q8, resonant inductors and capacitors, a transformer, and a battery load, illustrating isolated resonant power conversion.

가장 일반적인 양방향 DC-DC 위상 중 하나는 CLLC 컨버터입니다. 이는 공진 탱크 회로에서 두 개의 인덕터(L)와 두 개의 커패시터(C)를 활용합니다. 배열은 일반적으로 1차 및 2차 측 모두에 거울처럼 보이는 "LLC" 공진 탱크와 같습니다. 스위치 Q1부터 Q4까지는 SiC-MOSFET가 사용되며, Q5부터 Q8까지는 실리콘(Si) MOSFET가 선택됩니다. CLLC 설계는 1차 측 스위치에서 ZVS를 달성하여 스위칭 손실을 줄이고 효율을 향상시킵니다. 또한, 2차 측에서 스위칭 손실을 최소화하여 효율을 더욱 향상시키기 위해 ZCS를 달성할 수 있습니다. CLLC 컨버터는 공진 주파수와 스위칭 시퀀스를 효과적으로 관리하기 위해 정밀한 제어가 필요합니다.

DAB DC-DC Converter

Schematic diagram of a DAB DC‑DC converter showing a DC‑link input, full‑bridge switches Q1–Q8 on both sides, an isolated transformer with series inductance and capacitor, and a battery load, illustrating dual active bridge power conversion.

DAB 컨버터는 고주파 변압기로 연결된 1차측과 2차측의 두 활성 풀브리지 회로로 구성됩니다. CLLC 토폴로지처럼, 두 브리지 모두 양방향 전력 흐름을 허용하는 활성 스위치로 구성됩니다. 일반적으로 스위치 Q1에서 Q4에는 SiC-MOSFETs가 사용되고, Q5에서 Q8에는 Si-MOSFETs가 사용됩니다. DAB 컨버터는 브리지 간의 위상 변화를 정밀하게 관리하기 위해 복잡한 제어 알고리즘을 필요로 합니다.

ANPC DC-AC 인버터

Schematic diagram of an ANPC DC‑AC inverter showing a DC‑link with split capacitors, switching transistors Q1–Q6, an output inductor, AC source symbol, and grid connection, illustrating active neutral‑point‑clamped inverter topology.

인버터 스테이지를 더욱 탐색하면, Active Neutral Point Clamped (ANPC) 토폴로지는 진보된 인버터 구성입니다. 이는 기존의 Neutral Point Clamped (NPC) 토폴로지에 능동 스위치를 추가하여 도전 손실과 스위칭 손실을 모두 줄이는 데 도움을 줍니다. ANPC 인버터는 여러 전압 레벨을 생성할 수 있으며, 각 부품에 가해지는 전압 스트레스를 최소화하고 결과적으로 총 고조파 왜곡이 낮은 더 부드러운 AC 출력을 얻을 수 있습니다. 스위치 Q1에서 Q4는 선 주파수에서 작동하며, Q5와 Q6는 50 kHz 또는 그 이상의 주파수로 변조합니다. ANPC에서는 모든 전력 스위치가 600- 또는 650-볼트 항복 전압으로 평가될 수 있습니다. 스위치 Q5와 Q6에 SiC-MOSFETs를 사용함으로써 효율성과 전력 밀도를 증가시킬 수 있습니다. ANPC 인버터에는 고급 제어 알고리즘이 필요합니다. 이 토폴로지는 H-Bridge와 같은 토폴로지와 비교하여 설계 및 제어가 더 복잡합니다.

H4 Bridge DC-AC 인버터

Schematic diagram of an H4 Bridge DC‑AC inverter showing a DC‑link input, four switching transistors Q1–Q4, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the H4 bridge inverter topology for grid‑tied applications.

H-브리지 토폴로지는 네 개의 스위칭 요소로 구성되어 있어 그 단순성, 효율성 및 다재다능성 때문에 인기가 있습니다. 빠른 스위칭 라인 Q3와 Q4에는 일반적으로 650V SiC-MOSFET 또는 GaN-HEMT(질화 갈륨 고전자 이동도 트랜지스터)가 사용되며, Q1과 Q2에는 빠른 바디 다이오드를 갖춘 Si-MOSFET이 적합한 선택입니다. 이 2레벨 동작의 주요 단점은 자유 회전 중 DC 커패시터로 에너지를 다시 발생시키기 때문에 비교적 큰 출력 필터가 필요하다는 점입니다.

HERIC DC-AC 인버터

Schematic diagram of a HERIC DC‑AC inverter showing a DC‑link input, switching transistors Q1–Q6, decoupling switches, output inductors, an AC source symbol, and a grid connection, illustrating the HERIC inverter topology for reduced leakage current.

HERIC(고효율 및 신뢰할 수 있는 인버터 컨셉) 토폴로지는 DC를 AC로 변환하는 데 있어 높은 효율성과 우수한 성능으로 특히 주목받고 있습니다. 이 구성에서는, 기존 H-브리지 인버터에 두 개의 역병렬 스위치 Q5와 Q6를 추가하여 0 단계에서 PV 모듈과 AC 측을 분리합니다. 이 토폴로지는 6개의 스위치로 구성되며, H-브리지의 네 개(Q1부터 Q4까지)의 스위치는 고주파에서 스위칭 되고, 두 개의 외부 스위치는 그리드 주파수에서 스위칭 됩니다. Q5와 Q6 스위치는 H-브리지 인버터의 출력 전압이 0일 때 가장 짧은 경로로 자유 회전 전류를 통과시킵니다. HERIC 인버터의 주요 장점은 모든 작동 모드에서 두 개의 스위치만 동시에 작동한다는 점입니다.

와이드 밴드갭(WBG) 장치는 양방향 DC-DC 컨버터 및 DC-AC 인버터 토폴로지에 명확한 이점을 제공합니다. SiC와 GaN 장치는 매우 낮은 역회복 전하(Qrr)를 갖거나 바디 다이오드가 없어 하드 커뮤테이션 또는 역회복 손실을 제거합니다.

설치 및 유지보수 고려사항

최적의 성능을 위해 태양광 PV 시스템과 에너지 저장 시스템의 적절한 크기 지정이 중요합니다. 이는 에너지 수요, 태양광 패널 출력 및 필요한 배터리 용량을 계산하는 것을 포함합니다. 크기가 너무 크거나 작으면 비효율성과 높은 비용을 초래할 수 있습니다. 태양광 인버터와 배터리 저장 시스템의 호환성은 필수적입니다. 일부 제조업체는 설치 및 운영을 간소화하는 통합 솔루션을 제공합니다. 호환성은 전체 에너지 흐름과 성능을 관리하는 소프트웨어 및 모니터링 시스템에도 적용됩니다.

결론

에너지 저장 장치를 태양광 PV 시스템과 통합하는 것은 태양 에너지를 활용하고 사용하는 방식에 있어 중요한 발전을 나타냅니다. 신뢰할 수 있고 일관된 전력 공급을 제공하여 전력망에 대한 의존도를 줄이고 태양 에너지의 사용을 최대화합니다. 이러한 시스템은 경제적, 환경적으로 많은 혜택을 제공합니다. SiC 및 GaN 전력 장치는 고효율과 고전력 밀도를 달성하면서 동기 정류 토폴로지를 위한 양방향 흐름을 가능하게 합니다. Arrow Electronics는 항상 에너지 효율성을 증진하는 데 중점을 두었으며, 설계 노력을 줄이고 시장 출시 시간을 단축하는 참조 보드를 통해 650V, 1200V, 2200V SiC 장치를 선택하는 명확한 이점을 보여줌으로써 이 논의에 기여하고자 합니다.

기사 태그

대체 에너지
Green Energy
에너지 관리
Battery Management Systems (BMS)
재생 에너지

관련 콘텐츠