Arrow Electronic Components Online

AC를 DC로 변환하는 공식: AC를 DC로 변환하는 방법

AC to DC ➡ 교류에서 직류로 08 8월 2024
전압 및 전류 값을 표시하는 선명한 LED 디스플레이가 포함된 소형 디지털 전원 공급 장치.
모든 기사 보기

AC에서 DC로 전력 변환의 수학적 원리를 배우고 AC 전원으로 DC 장치를 작동시키는 방법을 알아보세요. 

교류를 직류로 변환

교류 전력(AC)을 직류 전력(DC)로 물리적으로 변환하는 것은 여러 단계와 정류기라는 장치를 사용하는 과정입니다. 다행히도 수학적 변환을 계산하는 것은 매우 간단합니다.

일반적으로 DC 전압은 AC RMS 전압으로 표현합니다. RMS는 제곱평균제곱근을 의미하며, 이는 세트 내 모든 값의 제곱의 평균(산술 평균)의 제곱근을 나타냅니다. 일반적인 정현파 형태의 AC 파형의 경우, 전체 시간에 대한 RMS는 하나의 주기에서의 RMS와 동일합니다. 이는 각 주기가 동일한 파형이라고 가정하기 때문에 가능합니다.

표준 AC 파형의 RMS는 피크 전압을 루트 2로 나눈 값과 같으며, 이는 아래 RMS에서 DC로 변환하는 공식에 나타나 있습니다:

교류를 직류로 변환하는 RMS 방정식:

The image displays the RMS formula, showcasing the relationship between peak voltage (Vp) and the square root of 2.

AC의 피크 전압을 알고 있다면 필요한 DC 전압을 빠르게 계산할 수 있습니다. 피크 전압을 √2로 나누면 RMS 전압을 얻을 수 있으며, 이는 필요한 DC 전압과 동일합니다. 여기서 중요한 점은 이 계산은 피크 AC 전압을 기반으로 이론적인 DC 전압 값을 결정한다는 것이며, 실제 변환에서 발생할 정확한 DC 전압을 나타내는 것은 아닙니다. 안타깝게도, 가상의 변환만이 100% 효율을 유지할 수 있습니다.

이론을 실천으로 옮기기

위의 RMS 방정식을 사용하여 AC를 DC 전력 장치로 변환할 수 있습니다. 이론적인 예로, 백열 전구는 141V AC(피크 전압)와 100V DC에서 동일하게 밝게 켜질 것입니다. 이는 우리가 141V 피크의 RMS를 다음과 같이 표현하기 때문입니다:

Mathematical equation with square root

이 방정식은 또한 장치의 DC 전력 요구 사항을 알고 있을 경우, 역으로 계산하여 필요한 입력 AC를 구할 수 있게 해줍니다. 이러한 정보를 통해 전력망에서 공급받는 AC를 장치에 적합한 전압으로 변환할 수 있습니다. 물론 실제 응용 상황에서는 변환 과정에서 발생하는 비효율로 인한 손실을 고려해야 한다는 점을 기억하십시오. 이 방정식은 실용적인 응용을 위한 좋은 출발점이 될 수 있습니다.

교류(AC) 전압을 직류(DC) 전압으로 변환하는 것은 수학적으로 상당히 간단하며, 전력 배전망의 표준 교류 공급을 사용하여 직류 기기를 성공적으로 작동시키기 위해 필요한 변환을 이해하는 기초를 제공합니다.

기사 태그

글로벌
교류(AC)에서 직류(DC) 전원공급장치
전원 공급 장치
기사

관련 콘텐츠