Arrow Electronic Components Online

히트 펌프와 가연성 냉매 응용 제품용 Omron의 방폭 릴레이

에너지18 9월 2025
안개 낀 산업 환경에서 듀얼 팬이 장착된 Omron 냉각 시스템의 근접 촬영.
모든 기사 보기

최근 고객 요구 사항의 트렌드는 지속 가능성이 구매 결정에 있어 매우 중요하다는 것을 보여줍니다. 이는 차량 선택, 에너지 원천, 특히 가정용 HVAC 결정에 해당됩니다. 최근 열펌프 기술의 발전으로 A2L이라는 녹색 냉매 클래스가 등장했습니다. 이 냉매는 지구에 미치는 영향이 적지만, 설계가 부실할 경우 잠재적으로 가연성이 될 수 있습니다. 이 기사에서는 녹색 냉매를 사용하는 열펌프 및 기타 응용 분야를 위한 Omron의 새로운 방폭 릴레이에 대해 다룹니다.

세계가 더욱 친환경적인 냉매로 나아가면서, A2L 냉매로의 전환이 점점 가속화되고 있습니다. A2L 냉매는 낮은 지구온난화지수(GWP)를 가지고 있어 환경 영향을 줄일 수 있는 유망한 해결책으로 떠오르고 있습니다. 그러나 이러한 냉매는 안전 측면에서 고유의 과제가 수반됩니다. A2L 냉매를 사용하는 시스템의 안전한 작동을 보장하기 위해서는 방폭 릴레이가 필수적입니다.   A2L 냉매는 '약가연성 냉매'라는 이름으로도 알려져 있으며, 환경 영향과 안전성 사이의 균형을 이룹니다. A2L 냉매는 기존의 냉매보다 지구온난화지수가 낮아 온실가스 배출 저감을 위한 매력적인 선택지입니다. 하지만 A2L 냉매는 일정 수준의 가연성을 가지고 있어 제대로 취급하지 않을 경우 잠재적 위험을 초래할 수 있습니다. 여기서 방폭 릴레이의 역할이 중요해집니다.   방폭 릴레이는 가연성 물질의 점화를 방지하도록 특별히 설계되어 A2L 냉매를 사용하는 시스템에서 필수 구성 요소로 자리 잡고 있습니다. 이 릴레이는 가연성 환경과 관련된 잠재적 위험을 견디도록 설계되어 장비와 주변 영역의 안전을 보장합니다. 방폭 릴레이를 사용함으로써 전기 아크나 스파크로 인해 점화될 위험을 현저히 줄여 A2L 냉매 응용 분야에 신뢰할 수 있는 안전한 솔루션을 제공합니다.   방폭 릴레이는 IEC/EN 60079-15과 같은 엄격한 안전 기준을 준수해야 합니다. 이 기준은 폭발성 환경에서의 장비 보호에 대해 특별히 다루고 있습니다. 이러한 릴레이는 비가연성 및 안전 규정 준수를 확인하기 위해 엄격한 테스트를 거칩니다. 이러한 기준을 충족함으로써 방폭 릴레이는 엔지니어, 설치자, 최종 사용자에게 시스템이 신뢰할 수 있고 안전한 구성 요소로 마련되었음을 보장하며 안심을 제공합니다.   Omron Device and Module Solutions는 방폭 릴레이에 대한 시장의 증가하는 요구를 충족시키는 데 중점을 두고 있습니다. Omron의 기존 릴레이 중 다수가 IEC/EN 60079-15 기준을 추가로 준수하기 위해 테스트를 완료했습니다. 또한 Omron은 대용량 제품을 위한 방폭 릴레이를 확대하여 향후 릴레이 라인업을 구축하고 있습니다. 회사는 열펌프 및 냉각과 같은 응용 분야를 지원하며 친환경 냉매로의 전환에서 안전한 스위칭을 보장하는 데 집중하고 있습니다.

기사 태그

에너지 관리
Omron
에너지 및 전력

관련 콘텐츠