Arrow Electronic Components Online

맞춤형 실리콘이 도착했습니다: 오늘과 미래의 이점

데이터 센터13 2월 2024
현대적인 실험실이나 제조 환경에서 진보된 자동화를 보여주는 로봇 팔이 마이크로칩을 정교하게 잡습니다.
모든 기사 보기

2020년, Apple은 Intel 프로세서에서 자체 커스텀 실리콘 칩인 M1 시리즈로 전환했습니다. 이는 하드웨어와 소프트웨어를 통제하는 것으로 잘 알려진 회사이자 이미 모바일 iOS 기기에 자체 실리콘 디자인을 구현한 적이 있는 Apple에게 있어 극적인 변화였지만 전혀 예상 밖의 움직임은 아니었습니다.

Apple의 행보는 큰 성공을 거둔 것으로 보입니다. 2024년 초 기준으로, 회사는 M3 칩의 3세대 라인으로 진척되었습니다.

아마도 Apple의 성공에서 영감을 받아 Google과 Microsoft 같은 경쟁사뿐만 아니라 Amazon, Tesla, NVIDIA와 같은 주요 기술 기업들도 맞춤형 실리콘 분야로 뛰어들고 있습니다. 칩은 더 이상 Intel, AMD, Qualcomm의 영역에만 한정되지 않습니다. 이제 칩은 최종 사용자를 위한 맞춤형(예: AWS 맞춤형 실리콘, Google 맞춤형 실리콘, Apple 맞춤형 실리콘 등)으로 제작될 수 있습니다.

애플 커스텀 칩이 앞서 나갑니다

Apple은 오랫동안 iPhone 15 Pro에 사용된 A17 Pro 칩과 같은 A-시리즈 칩을 iPhone 및 iPad 장치에 사용해 왔습니다. 이러한 칩들은 CPU와 GPU 요소를 포함한 ARM 아키텍처를 특징으로 하며, AI 가속기와 같은 처리 노드를 수용할 수 있습니다. 이 통합된 맞춤형 아키텍처는 공간 및 조립 비용을 절약하면서 최적화를 가능하게 합니다. 칩(즉, 시스템 온 칩 또는 SoC)이 Apple의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었으므로 이러한 요구 사항에 기여하지 않는 기능은 제거될 수 있습니다.

Apple은 M1부터 M3까지의 노트북 및 데스크톱 칩에 적용된 경험을 바탕으로 처리 및 전력 효율성 향상을 달성했습니다. 현재 급성장 중인 맞춤형 실리콘 분야에서도 유사한 이점을 누릴 수 있을 것입니다.

물론, 자체 맞춤형 실리콘 칩을 설계하는 데 있어 큰 단점 중 하나는 최종 설계를 전적으로 책임져야 한다는 점입니다. 내부 전문 지식은 설계 요구를 충족시키기에 충분해야 하며, 회사가 스스로 믿는 만큼 능숙하지 않다면 이는 큰 문제가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, Apple의 성공에 힘입어 다른 회사들도 맞춤형 실리콘으로 전환하고 있습니다.

맞춤 실리콘 칩의 광범위한 구현

Microsoft는 2023년 11월 15일, 자체 AI 작업 부하를 지원하기 위해 설계된 두 개의 맞춤형 칩인 Azure Maia 100 AI Accelerator와 Azure Cobalt 100 CPU2를 개발 중이라고 발표했습니다. Microsoft는 이 칩들에서 초기 결과에 만족하는 것으로 보입니다. Microsoft 하드웨어 제품 개발 부문 부사장 Wes McCullough는 “우리는 실리콘의 트랜지스터를 가장 효율적으로 사용하고 있습니다. 이러한 효율성 향상을 모든 데이터 센터의 서버에 적용하면 매우 큰 숫자가 됩니다."라고 말했습니다.

모바일 분야에서 Google은 이전에 플래그십 Pixel 휴대폰용으로 Qualcomm 칩에 의존했으나, 이제 자체 실리콘을 사용하고 있습니다. Google의 맞춤형 실리콘 칩 중 첫 번째는 2021년 Tensor 프로세서를 장착한 Pixel 6 라인이었습니다. 노트북 및 데이터 센터 칩과 마찬가지로, 이들의 목표는 전력 소비 측면에서 낮은 비용으로 더 많은 컴퓨팅 자원을 활용하면서 새로운 기능을 제공하는 데 있습니다. 현재까지 Google은 자체 실리콘 성능에 만족하는 것으로 보입니다. 2023년에 Google은 3세대 칩 Tensor G3를 발표했습니다. G3는 1세대 Tensor 칩보다 두 배 이상의 기계 학습 모델을 디바이스에서 실행할 수 있으며, 모델 자체도 더욱 정교해졌습니다.

Google와 Microsoft의 경우, Apple의 독점적인 접근 방식과는 약간 다릅니다. Microsoft의 두 가지 기기(Maia/Cobalt)는 완전히 내부 용도로 제작되었습니다. 반면, Google은 Pixel 스마트폰 라인을 차별화하기 위해 맞춤형 칩을 사용하지만, 제조업체에 구애받지 않는 Android 운영 체제를 통해 여전히 비-Google 실리콘을 매우 많이 지원합니다.

Microsoft와 Google의 방법론은 Apple의 접근 방식보다 생태계 전반에 걸친 이점이 덜 두드러질 것이라고 주장할 수 있습니다. 그러나 과거 사례를 살펴보면, Android/Microsoft가 최종 사용자에게 더 많은 유연성을 제공할 가능성이 높습니다. 양쪽 모두에 타협점이 존재합니다.

A person is seated at a desk, working on multiple large monitors displaying complex circuit board and electronic schematic diagrams. The workspace is filled with technical visuals, including detailed layouts and wiring patterns.

맞춤형 ASIC: 엣지에서 GPU와 같은 성능을 가능하게 할 수 있을까?

현재까지 맞춤형 실리콘은 비 맞춤형 실리콘 대비 점진적인 개선을 제공해 왔습니다. 실제적인 이점이 있지만, Intel 또는 Qualcomm 모바일 프로세서는 Apple Ax 또는 Google Tensor 칩과 동등하게 동일한 작업을 수행할 수 있는 능력을 가지고 있으나, 작업에 완벽하게 최적화되지는 않을 수 있습니다. 많은 로봇공학 및 엣지 AI 애플리케이션에서는 전력, 공간, 그리고/또는 가격 관점에서 표준 CPU/GPU 처리 설정을 구현하는 것이 실용적이지 않습니다. 대안으로 애플리케이션별 집적 회로(ASIC)를 사용할 수 있습니다.

이름에서 알 수 있듯이 이러한 칩은 이미지 처리 또는 추론과 같은 특정 목적을 위해 설계되었습니다. 특정 하드웨어 및 처리 작업과 함께 작동하도록 설계되었지만 많은 개별 사용 사례에 적합한 Google Tensor와 같은 맞춤형 SoC와 비교해보십시오. 초집중된 ASIC 패러다임은 제한된 처리 범위를 대가로 하여 더 큰 성능 및 전력 효율성 향상을 실현할 수 있음을 의미합니다.

따라서 ASIC 칩은 더 일반적인 프로세서보다 더 낮은 비용과 전력 소모로 특정 작업을 수행할 수 있어야 합니다. ASIC 칩은 기계 학습 및 기타 비용이 많이 드는(금전적, 전력, 물리적 공간 측면에서) 기능을 다른 방법으로는 실용적이지 않은 상황에서 가능하게 합니다. ASIC 칩이 항상 적합한 솔루션은 아닐 수 있지만, 고려해야 할 가능성 중 하나입니다.

맞춤형 실리콘: 지속되다

컴퓨팅의 장기적인 미래를 예측하는 것은 일반적으로 어리석은 짓으로 여겨지지만, 맞춤형 실리콘에 대한 추세는 앞으로 다가올 10년 동안 지속될 것으로 보입니다. 성능 향상과 전력 효율성의 결합은 큰 성공을 의미하며, 최종 사용자(예: Apple, Google)와 함께 설계 공간의 확대(예: eInfochips 와 같이 맞춤형 칩을 전문으로 하는 기업)로 인해 이러한 새로운 실리콘 요구를 충족하기 위해 더 많은 기업들이 이 접근 방식을 채택하는 것을 보게 될 가능성이 높습니다.

이 칩을 실제로 제조하는 제작자는 계속해서 적응해야 하며, 하나의 칩에 더 많은 기능이 통합됨에 따라 보드는 덜 복잡하고, 비용이 저렴하며, 더 견고해져야 합니다.

목록에 포함되셨습니까?

독점 혜택, 제품 발표 및 최신 업계 뉴스를 받아보시려면 가입하세요.

기사 태그

ARM
ASICs
데이터 센터

관련 뉴스 기사

모두 보기