Arrow Electronic Components Online

더 많은 전력을 위한 더 많은 수요

몰렉스15 8월 2023
일과 문제 해결에 대해 이야기하며 노트북 컴퓨터를 함께 사용하는 남성과 여성 프로그래머.
모든 기사 보기

오늘날의 엔지니어들은 내일의 전력 설계를 준비하고 있습니다. 데이터 센터와 차량 전기화와 같은 시장 동향이 강력한 고전력 솔루션에 대한 수요를 증가시키면서, 많은 경우 인쇄회로기판(PCB)에 전력을 전달하는 새로운 혁신적인 방법을 목격하고 있습니다. 이러한 동향은 전력 연결 방식에 변화를 주고 있으며, Molex와 같은 제조업체는 차세대 전자 시스템 및 애플리케이션에 적합한 새로운 솔루션을 개발하고 있습니다. Molex 솔루션이 고전류 애플리케이션을 지원하기 위해 상당한 전력을 처리하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오. 

인기 있는 애플리케이션에서 증가하는 전력 수요

데이터 통신의 미래는 데이터 센터에 있습니다. 인터넷은 막대한 전력을 소비하며, 이에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 일부 연구에 따르면, 이 10년이 끝날 무렵 세계에서 생성되는 모든 에너지의 5분의 1이 IT 분야에서 사용될 것으로 예측되고 있습니다. 이는 PCB로 전달해야 하는 엄청난 양의 전력이며, 설계자들은 이러한 성능을 제공하기 위해 최신 기술이 필요할 것입니다. 

전력의 주요 부작용 중 하나는 열입니다. 데이터 센터가 필요로 하는 방대한 전력을 전송하고 소비하는 과정에서 열이 발생합니다. 커넥터는 직접적인 냉각 작업에 관여하지 않지만, 고전도성과 낮은 접촉 저항을 가진 스마트한 커넥터 설계는 이러한 영향을 최소화하는 데 도움을 줄 수 있으며, 공기가 자유롭게 흐르도록 하여 효율적인 냉각에 기여할 수 있습니다.

Close-up of network cables plugged into a server rack with illuminated ports.

데이터 센터는 그 어느 때보다 더 많은 에너지를 소비하고 있으며, 수요는 계속 증가할 것입니다.

전력은 전기 자동차(EV)에 대한 높은 관심과 함께 자동차 시장에서 매우 중요합니다. 전 세계 소비자들은 기존 화석 연료에 대한 대안을 찾고 있으며, 전기 및 하이브리드 차량에 대한 수요가 급격히 증가하고 있습니다. 배터리 기술의 발전과 최신 배터리 관리 시스템의 도입은 전력이 이제 기존 모터에 대한 실용적인 대안이 되었음을 의미합니다.

오늘날의 자동차 제조업체들은 주행 거리와 성능 면에서 전통적인 자동차와 경쟁할 수 있는 전기차(EV)를 제작하고 있습니다. 빠른 충전 기술은 EV를 가족용 차량으로 실용적인 선택으로 만들었으며, 제조업체들은 전용 충전소 네트워크를 구축하고 있습니다. 수백 암페어의 전류를 높은 전압으로 전달하도록 설계된 신뢰할 수 있는 커넥터는 도로 이용자들에게 높은 성능과 안전한 작동을 제공해야 합니다.

연결성 문제 해결

이러한 높은 전력을 필요로 하는 애플리케이션의 제한된 공간에 에너지를 전달하려면 우수한 전기적 특성, 소형 설계 및 고급 열 특성을 결합한 커넥터가 필요합니다. Molex는 고출력 애플리케이션을 위한 연결을 제공한 수십 년간의 경험을 활용하여 오늘날의 전력 요구에 부응하는 다양한 제품을 개발했습니다.

Molex의 Molex Coeur 단일극 커넥터 시스템은 암단자 내부에 장착된 원통형 스프링 요소를 사용하여 고출력 성능을 제공합니다. 이 요소는 수단자의 360도 전체 형태와 접촉하며 접촉 표면적을 크게 증가시키고 전류 등급을 개선합니다. Sentrality 접촉 범위는 최대 200암페어까지 전력을 제공할 수 있으며, Coeur 단자 설계는 자가 정렬 기능으로 간편한 조작을 제공합니다.

보다 전통적인 터미널 설계 접근 방식은 Molex Mega-Fit 시리즈에서 찾을 수 있습니다. 대규모 커넥터 제품군의 일부인 Mega-Fit 터미널은 뛰어난 전도성을 보장하는 6개의 접촉점을 제공하는 스탬핑 및 성형 설계를 사용합니다. 그 결과, Mega-Fit 시리즈는 회로당 최대 23암페어의 전류를 전달할 수 있습니다.

연락처 유형 혼합

Close-up of a circuit board connector with copper contact strips and gold-plated pins.

Molex EXTreme Power 커넥터는 전원 및 신호 접점을 결합합니다.

공간이 제한적인 경우, 설계자는 혼합 접점 또는 하이브리드 커넥터를 사용할 수도 있습니다. 크기가 덜 중요한 PCB에서는 전력 및 신호 커넥터를 별도로 장착할 수 있습니다. 혼합 전력 및 신호 커넥터를 사용하는 것은 일상적인 사용에서 여러 이점을 제공합니다. PCB에 장착된 구성 요소의 피치가 작아질수록 설치 시 필요한 정밀도가 더 높아집니다. 특히 평행 PCB 또는 메자닌 PCB에 연결될 경우 조립 오류에 대한 허용 오차가 매우 작아집니다. 전력 및 신호 접점을 하나의 커넥터 하우징에 결합함으로써 설계자는 PCB 레이아웃 및 조립 문제를 모두 해결할 수 있습니다.

Molex EXTreme Power 제품군은 높은 전류 응용 분야를 지원하도록 특별히 설계되었으며, 최적의 전력 밀도와 뛰어난 열 관리 기능을 제공합니다. 이 제품들은 신호와 전력을 동일한 커넥터 하우징에 결합하는 혼합 접촉 유형을 특징으로 하여 PCB 레이아웃 설계와 조립 작업을 모두 단순화합니다.

전원 커넥터는 크고 번거로울 필요가 없습니다. 일부 애플리케이션에서는 작은 커넥터가 특정 상황에서 더 유리할 수 있으며, 특히 데이터 센터 및 대체 에너지가 성장하는 데 있어 중요합니다. 동일한 기술은 전자 애플리케이션의 거의 모든 분야에 적용할 수 있습니다. 다음 전원 커넥터를 찾고 있다면, Arrow는 Molex 전원 솔루션의 포괄적인 범위를 제공할 수 있습니다.

디바이스 프로그래밍 서비스

대규모로 고품질 디바이스 프로그래밍 서비스를 제공합니다.

기사 태그

전원
Molex
자동차
자동화
연결성
데이터 센터

관련 뉴스 기사

모두 보기