Arrow Electronic Components Online

Wi-Fi 6E 기술 및 무선의 미래 이해

연결성10 1월 2024
인간의 손이 'Wi-Fi 6'라는 용어가 중심에 표시된 미래지향적인 디지털 인터페이스를 향해 다가가고 있습니다. 배경에는 연결성과 통신을 나타내는 빛나는 파란색 아이콘들이 나타나 있으며, 오른쪽 상단에 'Amphenol'이라는 단어가 명확히 보입니다.
모든 기사 보기

요즘 모든 것이 더 빨라지고 있습니다. 특히 자동차, 전자 기기, 그리고 통신이 그렇습니다. 하지만 고객들은 여전히 더 빠른 속도를 요구하며, 기술 산업은 이러한 요구를 충족시켜야 합니다. 이 글에서는 빠른 Wi-Fi 6 통신으로의 전환을 가능하게 하는 혁신적인 Amphenol 케이블 어셈블리와 RF 커넥터를 탐구합니다.

Wi-Fi 6, 또는 802.11ax Wi-Fi, AX Wi-Fi로도 알려진 차세대 Wi-Fi 기술의 산업 표준입니다. 이 시스템과 보급은 Amphenol과 같은 제조사가 생산하는 케이블 어셈블리와 무선 주파수(RF) 커넥터가 제공하는 상호 연결성에 따라 좌우됩니다. 이러한 솔루션은 Wi-Fi 6가 글로벌 시장에 진출함에 따라 속도 및 네트워크 신뢰성을 촉진하는 데 중요합니다. RF 인터커넥트는 내부 프로세스와 연결성이 매끄럽게 작동하는 무선 네트워크의 성공에 필수적입니다. 따라서 Wi-Fi 6가 소비자와 비즈니스에 제공하는 바를 이해하는 것이 중요합니다.

  • Wi-Fi 6는 1024 Quadrature Amplitude Modulation (QAM)과 160 MHz 채널을 활용하여 기존의 256-QAM 802.11ac의 6.9 Gbps와 비교하여 최대 9.6 Gbps의 속도를 제공합니다.

  • 1024-QAM 기술은 각 심볼이 8비트 대신 10비트를 전달할 수 있게 하여 기존 802.11ac 256-QAM 네트워크에 비해 25% 향상된 성능을 제공합니다.

A nighttime cityscape features illuminated skyscrapers and buildings, overlaid with digital icons representing wireless network connections.

소비자에게 이는 인터넷 이용 서비스의 매끄러운 스트리밍과 활용으로 이어질 것입니다. Wi-Fi 6는 네트워크에 연결된 디바이스를 위해 네 배 더 많은 용량을 제공합니다:

    • 8x8 업링크/다운링크

    • MU-MIMO (다중 사용자 다중 입력 다중 출력)

    • OFDMA (직교 주파수 분할 다중 접속)

    • 혼잡한 네트워크에서도 지속적인 신뢰성을 가능하게 하는 Basic Service Set (BSS) 컬러링.

    • Wi-Fi 6은 또한 4배 더 긴 직교 주파수 분할 다중화(OFDM) 심볼을 활용하여 4배 더 많은 서브캐리어를 생성함으로써 11%의 속도 증가와 향상된 네트워크 커버리지를 제공합니다.

    게다가, 160 MHz 채널 대역폭(802.11ac의 80 MHz에서 향상됨)은 기기와 라우터 간의 더 빠른 연결을 가능하게 합니다. 이는 스트리밍 시 지연이나 버퍼링 가능성을 줄이는 데 도움을 줍니다.

    이전의 802.11ac 채널은 OFDMA 기술을 활용할 수 없었지만, Wi-Fi 6는 이 기능을 활용하여 라우터가 동시에 여러 기기에 패킷과 데이터를 전송할 수 있도록 하여 네트워크 혼잡이나 속도 저하 없이 작동합니다. 이는 사용자에게 더 빠른 업로드와 다운로드 속도를 제공합니다. Wi-Fi 6의 8x8 MU-MIMO 기능은 이를 기반으로 연결된 사용자가 품질 저하 없이 최대 8개의 업로드 또는 다운로드 스트림을 사용할 수 있도록 합니다.

    Wi-Fi 6의 시장 잠재력

    Wi-Fi 6의 시장 잠재력은 지리적 범위와 자본 이득 측면에서 방대합니다.

    • 2022년 시장 규모는 115억 9천만 달러로, 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률(CAGR)이 17.9%에 달하며 궁극적으로 262억 달러에 이를 것으로 보입니다(2022년 아시아 태평양 지역이 글로벌 시장 매출의 31%를 차지함).

    • 이 성장을 이끄는 주요 시장 동력은 인터넷 사용자의 증가이며, 이는 혼잡한 환경에서도 속도와 신뢰성을 유지할 수 있는 네트워크를 필연적으로 요구합니다.

    • 추가적으로, 스트리밍 미디어의 전반적인 품질이 향상됨에 따라 (예: 해상도), 이를 지원할 수 있는 Wi-Fi 네트워크의 능력에 대한 요구가 증가할 것입니다.

    A wide-angle view of a high-tech data center corridor lined with server racks on both sides.

    시장 성장과 관련된 주요 제약은 동일 채널 간섭과 경쟁 손실입니다. 경쟁 손실은 여러 클라이언트가 단일 액세스 포인트에 연결될 때 발생하는 네트워크 성능 저하를 의미합니다. 동일 채널 간섭은 동일한 무선 주파수(RF) 채널을 사용하는 여러 액세스 포인트가 서로의 네트워크 성능에 영향을 미칠 때 발생합니다.

    이러한 문제는 아시아 태평양, 북미 및 유럽과 같이 Wi-Fi 인프라가 잘 발달된 지역에서 만연합니다. 이러한 지역 내에 추가적인 Wi-Fi 네트워크를 통합하는 것은 이러한 문제를 악화시킬 수 있으며, 새로운 액세스 포인트의 확산과 사용자 분포와 관련하여 우려를 불러일으켰습니다.

    Wi-Fi 6와 Wi-Fi 6e, 어떤 차이가 있을까요?

    표준 Wi-Fi 6와 Wi-Fi 6 확장(6E)의 주요 차이점은 6E가 이를 활용할 수 있는 기기를 위해 속칭 "고속 차선"을 제공한다는 점으로, 이는 전반적으로 더 낮은 지연 시간과 더 빠른 속도를 가져옵니다. Wi-Fi 6 지원 기기들은 6GHz 대역 내에서 데이터를 신속하게 전송할 수 있으며, 네트워크 자체가 구형 기기로 인해 혼잡해지지 않는다는 이점을 누릴 수 있습니다. 조직 수준에서는 Wi-Fi 6E가 안전한 네트워크 전송을 가능하게 하는 향상된 보안 조치를 제공합니다. Wi-Fi Alliance는 모든 Wi-Fi 6E 기기가 Wi-Fi Protected Access 3(WPA3)로 보호되도록 의무화하였으며, 이는 네트워크 분류 내 액세스 지점 전반에 걸쳐 보편적인 보안을 보장합니다.

    A minimalist illustration features a laptop with two gear icons displayed on its screen, symbolizing technology and automation. Lines extend from the laptop to circular nodes, representing digital connectivity and network integration.

    산업 환경에서의 응용

    Wi-Fi 6가 속도, 신뢰성, 보안에서 상당한 개선을 제공함에 따라 산업 애플리케이션 영역에서 자산으로서의 전망이 중요합니다. 공급망 및 제조 분야에서 Wi-Fi 6는 원격 복잡한 유지보수 및 진단을 위한 기능을 강화하여 투명성과 보안을 높입니다. Wi-Fi 6의 직교 주파수 분할 다중 접속(OFDMA) 활용은 성능 저하 없이 여러 사용자가 동시에 채널에 액세스할 수 있도록 합니다. 이러한 산업 환경에서 이는 서로 다른 대역폭 요구를 가진 여러 사용자가 Wi-Fi 6 액세스 포인트(AP)의 전체 속도를 동시에 활용할 수 있음을 의미합니다.

    산업 환경에서도 Wi-Fi 6의 전송 기술인 빔포밍(beamforming)의 혜택을 누릴 수 있습니다. 이전 세대 네트워크 기술에서도 빔포밍을 사용했지만, Wi-Fi 6는 동시에 사용자 액세스를 위해 제공되는 스트림 수를 두 배로 증가시킵니다(4개에서 8개로). 산업 환경에서는 이를 통해 사용자들에게 제공되는 전체 대역폭이 크게 증가할 수 있습니다.

    Wi-Fi의 다음 단계는 무엇일까요?

    Wi-Fi 7은 802.11be로도 알려져 있으며, Wi-Fi 6 (802.11ax)을 잇는 차세대 Wi-Fi 기술로 예상되고 있습니다. Wi-Fi 6 및 6E에 비해 주요한 개선 사항을 약속하며 속도가 최대 네 배까지 빨라질 것으로 기대됩니다. Wi-Fi 7은 모든 세 가지 산업 표준 대역(2.4 GHz, 5 GHz 및 6 GHz)에서 작동하여 스펙트럼 자원을 완전히 활용합니다. Wi-Fi 6이 전 세계적으로 증가하는 디바이스의 수에 대응하기 위해 설계되었다면, Wi-Fi 7의 목표는 모든 디바이스에 더 놀라운 속도를 더 높은 효율로 제공하는 것입니다. 또한 대기 시간을 줄이고, 용량을 늘리며, 안정성과 효율성을 높이는 스마트한 발전도 포함하고 있습니다.

    Wi-Fi 7이 가져올 혜택은 무엇인가요?

    • 더 높은 데이터 속도: Wi-Fi 7은 Wi-Fi 6보다 더 높은 데이터 속도를 제공하여 빠르고 신뢰할 수 있는 무선 연결에 대한 증가하는 수요를 충족하는 것을 목표로 합니다. 이는 고급 변조 및 인코딩 기술을 통해 구현됩니다.

    • 향상된 스펙트럼 효율성: Wi-Fi 7은 사용 가능한 무선 스펙트럼을 보다 효율적으로 활용하도록 설계되어, 높은 기기 밀도를 가진 환경에서 더 나은 성능을 제공합니다.

    • 향상된 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output): MU-MIMO 기술은 여러 디바이스가 라우터와 동시에 통신할 수 있게 하여 전체 네트워크 효율성을 개선합니다. Wi-Fi 7은 이 기능을 더욱 세련되고 향상된 형태로 제공할 것으로 기대됩니다.

    • 채널 대역폭 증가: Wi-Fi 7은 더 넓은 채널 대역폭을 지원하여 더 빠른 데이터 전송이 가능합니다. Wi-Fi 6E에서는 대역폭이 160 MHz까지 넓어질 수 있습니다. Wi-Fi 7은 최대 320 MHz까지 채널을 지원합니다. 이는 특히 더 높은 데이터 속도가 중요한 상황에서 성능 향상으로 이어질 수 있습니다.

    • 더 높은 QAM: 직교 진폭 변조(Quadrature Amplitude Modulation, QAM)는 데이터 전송 및 수신을 라디오 주파수 파장에서 수행하는 방법입니다. QAM이 높을수록 더 많은 정보를 포함할 수 있습니다. Wi-Fi 7은 4K-QAM을 지원하며, Wi-Fi 6는 1024-QAM을 지원했고, Wi-Fi 5는 256-QAM으로 더 제한되었습니다.

    • 더 나은 신뢰성: 새로운 표준은 간섭을 줄이고 혼잡한 무선 환경에서도 보다 일관되고 신뢰할 수 있는 연결을 보장하기 위한 메커니즘을 포함할 가능성이 높습니다.

    • 하위 호환성: 이전 Wi-Fi 표준과 마찬가지로, Wi-Fi 7은 이전 Wi-Fi 장치와의 하위 호환성을 제공하여, 낮은 속도일지라도 Wi-Fi 7 라우터에 연결할 수 있도록 할 것으로 기대됩니다.

    • 보안 강화: Wi-Fi 7에는 진화하는 사이버 보안 위협과 취약점을 해결하기 위한 업데이트된 보안 기능이 포함될 가능성이 있습니다.

    • IoT 및 스마트 디바이스 지원: Wi-Fi 7은 고유한 연결 요구 사항을 가진 경우가 많은 증가하는 사물인터넷(IoT) 디바이스 수에 대한 향상된 지원을 제공할 것으로 기대됩니다.

    • 에너지 효율성: 셀룰러 기술만큼 두드러지지는 않지만, Wi-Fi 7은 특정 상황에서 기기 배터리 수명을 연장하기 위한 에너지 절약 기능을 도입할 수 있습니다.

    이전 세대와 무엇이 다른가요?

    ```html
      Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Wi-Fi 7
    출시 날짜 2019 2021 2024 (예상)
    IEEE 표준 802.11ax 802.11ax 802.11be
    최대 데이터 속도 9.6 Gbps 9.6 Gbps 46 Gbps
    주파수 대역 2.4Ghz, 5Ghz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
    채널 크기 20, 40. 80, 80+80, 160MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz 320 MHz까지
    변조 1024-QAM OFDMA 1024-QAM OFDMA 4096-QAM OFDMA
    MAC / / MLO
    ```

    출처: TP Link

    MLO 기술

    Wi-Fi 7은 여러 라디오 대역을 통해 데이터를 동시에 송수신하여 단일 집계 연결을 생성할 수 있는 Multi-Link Operation (MLO) 기술을 도입합니다. 이는 더 빠른 처리량 성능을 제공합니다.

    A visual diagram illustrates the concept of network link aggregation. On the left, a wireless router is shown with two labeled connections, Link 1 and Link 2, feeding into a central aggregation cylinder. The output is labeled as Multi-link, leading to a smartphone on the right.

    Wi-Fi 7의 시장 잠재력

    • Wi-Fi 7 시장은 2023년에 10억 달러로 추정되며, 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 57.2%로 2030년까지 242억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

    • 사물인터넷(IoT)의 증가하는 채택이 시장 성장의 주요 요인입니다.

    • 북미는 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

    • 설치 비용의 증가와 스펙트럼 혼잡은 Wi-Fi 7 시장에 상당한 도전을 제기합니다.

    다양한 산업에서의 응용

    • 비즈니스

    • 미디어 및 엔터테인먼트

    • 스마트 홈

    • 스마트 시티

    • 의료

    • 공공 안전

    • 교육 기관

    최근 개발

    • 2022년 12월, Rohde & Schwarz와 Broadcom은 Broadcom Wi-Fi 7 칩셋을 위한 자동화된 테스트 솔루션의 제공을 발표했습니다.

    • 2023년 1월, MediaTek은 CES 2023에서 가정용 게이트웨이, 메쉬 라우터, 텔레비전, 스트리밍 장치 등을 포함한 제품 카테고리에서 소비자용 Wi-Fi 7 제품을 선보였습니다.

    • 2023년 3월, Lounea는 TP-Link와 협력하여 핀란드 최초의 Wi-Fi 7 운영자로서 가정용 무선 네트워크에 Wi-Fi 7 표준을 제공하게 되었습니다.

    관련 Amphenol 제품

    Amphenol RF는 차세대 Wi-Fi를 처리할 수 있을 만큼 빠른 데이터 전송 속도를 지원하는 여러 고대역폭 인터페이스를 개발했습니다. 새로운 Wi-Fi 기술은 더 많은 데이터를 더 빠르게, 그리고 더 작은 크기로 전달할 수 있는 커넥터와 케이블 어셈블리를 필요로 합니다.

    2.2-5 및 4.3-10 인터페이스는 가벼우면서도 견고하고 더 작은 디자인으로 제작된 커넥터로, Wi-Fi 응용 프로그램에 이상적입니다. 특히 신뢰성이 높고 방수 기능이 우수한 기존의 7-16 커넥터는 견고성과 혹독한 환경을 견딜 수 있는 내구성이 요구되는 무선 인프라 응용 프로그램에 완벽한 솔루션입니다. TNC는 IP67 방수 버전으로 제공되며, 더 높은 신뢰성을 제공하여 차세대 Wi-Fi를 지원합니다.

    초소형 인터페이스 디자인인 HD-EFI 와 HD-AFI와 같은 특정 제품도 있습니다. 크기가 작음에도 불구하고, 이러한 제품들은 혼잡한 환경에서도 일관되고 안정적인 연결을 위한 Wi-Fi 애플리케이션을 지원할 수 있습니다.

    마지막으로, Amphenol RF의 고성능 시리즈 SMA, SMP, 및 SMPM 은 더 넓은 채널 대역폭을 지원하여 더 높은 데이터 전송이 가능합니다.

    완벽한 솔루션을 위해 스마트폰 및 태블릿과 같은 IoT 장치를 위해 설계된 RF 안테나는 임베디드 칩 및 PCB 버전을 포함하여 다양한 외부 및 내부 구성으로 제공됩니다.

    기사 태그

    Wi-Fi®
    커넥터 RF
    자동화
    무선
    Amphenol RF
    Amphenol

    관련 뉴스 기사

    모두 보기